powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Reloj de torre (5464 views - Architecure & BIM & MEP)

Reloj de torre (torre del reloj) consiste en una torre construida especialmente para alojar un reloj. Por regla general en la torre se colocan, más de uno, a menudo cuatro esferas. Las torres pueden ser un edificio independiente construido con la misma finalidad de soporte de un reloj. Es habitual encontrarse con este tipo de construcciones en iglesias o edificios de carácter oficial. Este tipo de relojes posee un sistema de sonería que permite avisar de la hora. Antiguamente estos relojes de torre eran mecánicos, y hoy en día son electrónicos teniendo grandes avances tecnológicos para obtener relojes más exactos.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Reloj de torre

Reloj de torre

Reloj de torre (torre del reloj) consiste en una torre construida especialmente para alojar un reloj. Por regla general en la torre se colocan, más de uno, a menudo cuatro esferas. Las torres pueden ser un edificio independiente construido con la misma finalidad de soporte de un reloj. Es habitual encontrarse con este tipo de construcciones en iglesias o edificios de carácter oficial. Este tipo de relojes posee un sistema de sonería que permite avisar de la hora. Antiguamente estos relojes de torre eran mecánicos, y hoy en día son electrónicos teniendo grandes avances tecnológicos para obtener relojes más exactos.

Historia

Los primeros relojes de torre fueron mecánicos. Las torres de reloj eran admiradas desde muy antiguo por su estética. Es de resaltar que la mayoría de la población carecía de relojes hasta mediados del siglo XX. Los relojes de torre cumplían, por lo tanto, una función de transmisión de la hora. La ubicación por lo tanto era en los centros y lugares de gran tránsito urbano: a elavada altura permitían que se pudiese oír las campanadas avisando las horas. Una de las torres de reloj más antiguas en occidente fue la Torre de los Vientos en Atenas en la que puede verse en cada una de las caras de la planta octogonal un reloj de sol.[1]

Actualmente los relojes para estos monumentos, edificios y torres han evolucionado. Desde los años 80's en México, específicamente en el estado de Jalisco, se desarrolló y fabricó el primer reloj electrónico arquitectónico de América Latina por una empresa que fue fundada en el año de 1939 y ha continuado con el arte relojero hasta hoy en día, implementando avances tecnológicos y colocando relojes que dan la hora exacta como la que tenemos en nuestros celulares.

Es decir, los relojes arquitectónicos están siendo utilizados nuevamente en las poblaciones y ciudades para adornar lugares públicos y ofrecer una hora oficial para la realización de las actividades.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Reloj de torre", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library