powered by CADENAS

Social Share

Norovirus (15886 views - Medical & Health)

Norovirus (o virus tipo Norwalk) es un género de virus ARN de la familia Caliciviridae,[1]​ y responsable del 50% de los brotes de gastroenteritis por intoxicación alimentaria en EE. UU.[2]​ Norovirus puede afectar a personas de cualquier edad, se transmite por consumo de alimentos contaminados, aguas fecales o contacto entre personas.[3]​ La infección por Norovirus se caracteriza por náuseas, vómitos, diarrea líquida y dolor abdominal. En general los pacientes afectados se encuentran débiles y presentan dolores musculares, dolor de cabeza, y fiebre leve. La enfermedad tiene un curso benigno, las infecciones graves son raras. Aunque sufrir de una infección por Norovirus es sumamente incómodo, generalmente no es peligroso y la mayoría de quienes contraen la enfermedad se recuperan en dos o tres días. El norovirus se inactiva con temperaturas elevadas o mediante desinfectantes a base de cloro. El virus es resistente a los alcoholes y detergentes.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Norovirus

Norovirus

Norovirus
 
Norovirus

Micrografía por microscopio electrónico de transmisión. La barra mide 50 nm
Clasificación de los virus
Grupo: IV (Virus ARN monocatenario positivo)
Familia: Caliciviridae
Género: Norovirus
Especie: Norwalk virus
[editar datos en Wikidata]

Norovirus (o virus tipo Norwalk) es un género de virus ARN de la familia Caliciviridae,[1]​ y responsable del 50% de los brotes de gastroenteritis por intoxicación alimentaria en EE. UU.[2]Norovirus puede afectar a personas de cualquier edad, se transmite por consumo de alimentos contaminados, aguas fecales o contacto entre personas.[3]

La infección por Norovirus se caracteriza por náuseas, vómitos, diarrea líquida y dolor abdominal. En general los pacientes afectados se encuentran débiles y presentan dolores musculares, dolor de cabeza, y fiebre leve. La enfermedad tiene un curso benigno, las infecciones graves son raras. Aunque sufrir de una infección por Norovirus es sumamente incómodo, generalmente no es peligroso y la mayoría de quienes contraen la enfermedad se recuperan en dos o tres días. El norovirus se inactiva con temperaturas elevadas o mediante desinfectantes a base de cloro. El virus es resistente a los alcoholes y detergentes.

Virología

Según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, el género Norovirus comprende una especie que se denomina Virus de Norwalk del cual se conocen diferentes genogrupos, de los cuales la mayoría de los que infectan a los seres humanos se clasifican en los genogrupos G1 y G2.[4]​ Después de la infección, la inmunidad al Norovirus generalmente es incompleta y temporal.[5]​ Hay una predisposición hereditaria a la infección y algunas personas están más predispuestas a padecer la enfermedad.[6]​ Los brotes de Norovirus, a menudo, se producen en comunidades cerradas o semicerradas, tales como hospitales, cárceles, residencias y cruceros, donde una vez que el virus se ha introducido, la infección se propaga muy rápidamente, ya sea por transmisión entre personas o a través de alimentos contaminados.[7]​ Muchos de los brotes de Norovirus se deben a la manipulación de alimentos por una persona infectada.[8]

Diagnóstico

Diagnosticar un norovirus específico requiere un examen basado en la reacción en cadena de la polimerasa, un ensayo químico o una PCR en tiempo real, obteniéndose resultados en pocas horas. Estos ensayos químicos pueden detectar hasta diez virus, ya que son muy sensibles. Otros exámenes, como ELISA, que utilizan anticuerpos, están disponibles pero no son tan efectivos.[9]

Tratamiento

El Norovirus es fácilmente eliminado por desinfectantes a base de cloro, pero debido a que las partículas de virus no tienen envoltura de lípidos, es menos susceptible a alcoholes y detergentes.[10]

  1. «Norovirus: Technical Fact Sheet». National Center for Infectious Diseases, CDC. 
  2. Widdowson MA, Sulka A, Bulens SN, et al (2005). «Norovirus and foodborne disease, United States, 1991-2000». Emerging Infect. Dis. 11 (1): 95-102. PMID 15705329. 
  3. Goodgame R (2006). «Norovirus gastroenteritis». Curr Gastroenterol Rep 8 (5): 401-8. PMID 16968608. doi:10.1007/s11894-006-0026-4. 
  4. Vinjé J, Green J, Lewis DC, Gallimore CI, Brown DW, Koopmans MP (2000). «Genetic polymorphism across regions of the three open reading frames of "Norwalk-like viruses"». Arch. Virol. 145 (2): 223-41. PMID 10752550. Archivado desde el original el 19 de noviembre de 2015. 
  5. Lindesmith L, Moe C, Lependu J, Frelinger JA, Treanor J, Baric RS (2005). «Cellular and humoral immunity following Snow Mountain virus challenge». J. Virol. 79 (5): 2900-9. PMID 15709009. doi:10.1128/JVI.79.5.2900-2909.2005. 
  6. Lindesmith L, Moe C, Marionneau S, et al (2003). «Human susceptibility and resistance to Norwalk virus infection». Nat. Med. 9 (5): 548-53. PMID 12692541. doi:10.1038/nm860. 
  7. Noda M, Fukuda S, Nishio O (2007). «Statistical analysis of attack rate in norovirus foodborne outbreaks». Int J Food Microbiol 122: 216. PMID 18177970. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2007.11.073. 
  8. Koopmans M, Duizer E (2004). «Foodborne viruses: an emerging problem». Int. J. Food Microbiol. 90 (1): 23-41. PMID 14672828. doi:10.1016/S0168-1605(03)00169-7. 
  9. Wilhelmi de Cal I, Revilla A, del Alamo JM, Román E, Moreno S, Sánchez-Fauquier A (2007). «Evaluation of two commercial enzyme immunoassays for the detection of norovirus in faecal samples from hospitalised children with sporadic acute gastroenteritis». Clin. Microbiol. Infect. 13 (3): 341-3. PMID 17391396. doi:10.1111/j.1469-0691.2006.01594.x. 
  10. Jimenez L, Chiang M (2006). «Virucidal activity of a quaternary ammonium compound disinfectant against feline calicivirus: a surrogate for norovirus». Am J Infect Control 34 (5): 269-73. PMID 16765204. doi:10.1016/j.ajic.2005.11.009. 


This article uses material from the Wikipedia article "Norovirus", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical