powered by CADENAS

Social Share

Silenciador (motores) (20313 views - Mechanical Engineering)

Un mofle o silenciador es un dispositivo que se usa para reducir el ruido que emite un motor de combustión interna y forma parte del sistema de escape del mismo.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Silenciador (motores)

Silenciador (motores)

Silenciador (motores)

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Unkown).

Un mofle o silenciador es un dispositivo que se usa para reducir el ruido que emite un motor de combustión interna y forma parte del sistema de escape del mismo.

Historia

La primera patente otorgada en EEUU para un sistema reductor de ruido para motores (‘Exhaust muffler for engines’) se le otorgó a los inventores Milton O. Reeves y Marshall T. Reeves de Columbus, Indiana el 11 de mayo de 1897, con el número de patente 582485. Está descrita como que inventaron una mejora a un sistema de reducción de ruido de motores: “have invented certain new and useful Improvements in Exhaust-Mufflers for engines”.[1]

Descripción

Los silenciadores vienen instalados dentro del sistema de escape de la mayoría de los motores de combustión interna. Está diseñado para disminuir la presión de sonido mediante cámaras y amortiguamiento del sonido mediante fibra de vidrio y materiales que absorben el sonido. También se aprovecha el fenómeno de resonancia de la columna de gas de modo que el largo de la columna se escoge para que resuene a frecuencias con defase de 180° de modo que ocurra la cancelación del sonido interferencia destructiva. Un fenómeno inevitable es que cualquier dispositivo que restrinja el libre flujo de los gases de escape, influirá en el funcionamiento del motor al limitar la capacidad de salida de los gases y se notará como una menor fuerza de salida en los pistones y menor potencia y trabajo entregado, por lo que el cuidadoso diseño del silenciador será un compromiso entre la potencia y la comodidad que el motor logre. Existen dispositivos que cambian el flujo de gas y sonido de los silenciadores su instalación y modificación de los sistemas de escape está normalmente regulado en los distintos países y lugares de modo que puede estar incluso penado dependiendo de la aplicación y lugar donde se usen los motores modificados.

  1. «Exhaust Muffler For Engines Muffler Patent». Consultado el 22 de junio de 2014. 


This article uses material from the Wikipedia article "Silenciador (motores)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD