Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Andy Dingley).
El mecanismo de Klann es un dispositivo mecánico coplanario diseñado para simular el sistema de locomoción de las patas de los animales, con la misión de sustituir a las ruedas en terrenos muy accidentados. La conexión consta de un marco, una manivela, dos balancines de apoyo y dos acopladores, conectados mediante articulaciones cilíndricas.
Las proporciones de cada uno de los enlaces del mecanismo están definidas para optimizar la linealidad del movimiento del pie en cada medio ciclo de rotación de la manivela. Durante el otro semiciclo, el pie pasa a ser levantado a una altura predeterminada, antes de regresar a la posición de inicio, repitiéndose el ciclo. Dos de estas conexiones funcionan en la misma fase de la manivela, y las otras dos con medio ciclo de desfase, permitiendo que el marco del vehículo se desplace completamente en paralelo.
El mecanismo de Klann posee muchas de las ventajas de los sistemas de desplazamiento más avanzados, solventando algunas de sus limitaciones. Puede salvar bordillos, subir escaleras, o desplazarse en zonas que no son accesibles a vehículos con ruedas, y no requiere el control de un microprocesador o multitud de complejos mecanismos actuadores. Tecnológicamente, se sitúa entre estos dispositivos andantes robóticos y los sistemas de ejes y ruedas conducidos.
En la Patente de EE.UU. 6,260,862 figura un conjunto de coordenadas de la pierna de ejemplo:
Punto | X | Y | Descripción |
---|---|---|---|
Puntos de referencia | |||
9 | 1.366 | 1.366 | Primer eje del balancín del brazo |
11 | 1.009 | 0.574 | Segundo eje del balancín del brazo |
15 | 1.599 | 0.750 | Fuste de la manivela |
Posición de la zancada plenamente extendida | |||
27X | 0.741 | 0.750 | Articulación del codo |
29x | 1.331 | 0.750 | Manivela |
33x | 0.000 | 0.000 | Pie |
35x | 0.232 | 0.866 | Eje de la articulación de la rodilla |
37x | 0.866 | 1.500 | Articulación de la cadera |
Posición de paso en tierra | |||
27Y | 1.277 | 0.750 | Articulación del codo |
29y | 1.867 | 0.750 | Manivela |
33y | 1.000 | 0.000 | Pie |
35y | 0.768 | 0.866 | Eje de la articulación de la rodilla |
37y | 1.000 | 1.732 | Articulación de la cadera |
El mecanismo de Klann fue desarrollado por Joe Klann en 1994 como una expansión de la Teoría de Burmester, utilizadas para desarrollar los mecanismos de cuatro barras con doble balancín característicos de las grúas portuarias.[2] Se clasifica como un sistema cinemático de Stephenson del subtipo III.
This article uses material from the Wikipedia article "Mecanismo de Klann", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,Geneva double,mechanism,kinematics,rotation,translation