powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Monocasco (4850 views - Transportation - Air Water Earth)

Se denomina monocasco a cierto tipo de chasis de vehículos construidos de una sola pieza, así como también a las embarcaciones cuyos cascos tienen una sola pared.[1]​ El vocablo monocasco, derivado de la palabra francesa «monocoque», significa «un solo caparazón».[2]​
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Monocasco

Monocasco

Se denomina monocasco a cierto tipo de chasis de vehículos construidos de una sola pieza, así como también a las embarcaciones cuyos cascos tienen una sola pared.[1]​ El vocablo monocasco, derivado de la palabra francesa «monocoque», significa «un solo caparazón».[2]

Embarcaciones

Marina mercante

Son los buques que no poseen una doble barrera de separación a lo largo de toda la eslora de carga entre los tanques de carga (p.e. tanques de crudo) y el mar, a diferencia de los más modernos diseños de doble casco, en la marina mercante.

El uso de petroleros monocasco está prohibido en toda la UE, debido a que son más sensibles a sufrir daños y provocar vertidos en accidentes de colisión con otros buques o embarrancamiento. Esta medida se adoptó tras el hundimiento del Prestige.

Respecto a la resistencia global de diseño, los parámetros son similares a los de los buques de doble casco.

Navegación de recreo

En la navegación de recreo se llama monocasco a las embarcaciones de un solo casco y una sola quilla, a diferencia de los multicasco, como catamaranes y trimaranes.

En la ingeniería automotriz

Se denominan monocasco (o «carrocería autoportante») las carrocerías de los vehículos que incluyen el chasis y el habitáculo de componentes y de pasajeros en una sola pieza con punteras que sirven de soporte al motor. Este sistema es el usado en casi la totalidad de los turismos desde los años 1980. El primer automóvil en incorporar esta técnica constructiva fue el Lancia Lambda, de 1923. Luego otros de gran serie fueron el Chrysler Airflow y el Citroën Traction Avant.

Tradicionalmente la carrocería se montaba sobre el chasis de bastidores; actualmente esta práctica solo es usada en los vehículos que tengan que desplazar grandes cargas como camionetas pickup/camiones y en algunos vehículos deportivos utilitarios. Los últimos coches con chasis independiente sobre bastidores fueron norteamericanos, en especial el Ford Crown Victoria hasta el 2011 y modelos del Chevrolet Caprice hasta 1996. Otros vehículos utilizan una sistema mixto, en el cual un chasis «semimonocasco» se combina con un chasis de bastidor parcial (subchasis) que soporta el motor, el puente delantero y la transmisión. Ejemplos de esta técnica son el Chevrolet Camaro, Opel Vectra y varios superdeportivos como el Lamborghini Aventador LP700-4.[2]

Hoy en día casi todos los automóviles se construyen con la técnica de monocasco, realizándose las uniones entre las distintas piezas mediante soldadura de punto. Existen vehículos en los cuales hasta los cristales forman parte de sus estructuras, brindando fortaleza y rigidez a todo el conjunto.[2]

  1. RealacAdemiaEspañola.es Diccionario de la lengua Española - Vigésima segunda edición - Consultado el 2013-08-27
  2. a b c eHowenEspanol.com Construcción de estructura vs. de monocasco - Consultado el 2013-08-27

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Monocasco", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht