powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Ferrocarril de cremallera (19257 views - Transportation - Air Water Earth)

Se denomina ferrocarril de cremallera a un tipo particular de ferrocarriles que basa su funcionamiento en el acople mecánico con la vía por medio de un tercer riel dentado o «cremallera».
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Ferrocarril de cremallera

Ferrocarril de cremallera

Ferrocarril de cremallera

Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (No machine-readable author provided. AHEMSLTD~commonswiki assumed (based on copyright claims).).

Se denomina ferrocarril de cremallera a un tipo particular de ferrocarriles que basa su funcionamiento en el acople mecánico con la vía por medio de un tercer riel dentado o «cremallera».

Aplicaciones

La disposición mencionada permite que sea utilizado en zonas donde haya una gran pendiente de más del 8%,[1]​ en las cuales el funcionamiento por adherencia entre carriles y ruedas no sería posible debido a la escasa fricción entre aquéllas.

Se emplea principalmente en trenes de montaña para turistas y también en las montañas rusas para llegar a la primera o las principales elevaciones.

Invención

En 1812, el inglés John Blenkinsop construyó unas vías de cremallera para una máquina locomotora lenta. Después, en 1862 el suizo Niklaus Riggenbach colocó la cremallera en un tercer riel.[1]

Sistemas de engranajes

Existen varios tipos de sistemas de engranaje. Los más conocidos son los Marsh, Riggenbach, Strub, Abt, Locher y Lamella (también conocido como el sistema von Roll).

Ferrocarril de cremallera ligero, sistema von Roll.
Sistema Riggenbach
Sistema Strub
Sistema Abt
Sistema Locher

Se han desarrollado diferentes sistemas de engranajes. Hoy en día, la mayoría de los ferrocarriles de cremallera utilizan el sistema Abt.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Ferrocarril de cremallera", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht