powered by CADENAS

Social Share

Cubo (21410 views - Calculations (Mech&Elec))

Cubo o hexaedro regular es un poliedro limitado por seis caras cuadradas congruentes. Es uno de los denominados sólidos platónicos. Un cubo, además de ser un hexaedro, puede ser clasificado también como paralelepípedo, recto y rectangular, pues todas sus caras son de cuatro lados y paralelas dos a dos. Incluso, se puede entender como un prisma recto, cuya base es un cuadrado y su altura equivalente al lado de la base. El hexaedro regular, al igual que el resto de los sólidos platónicos, cumple el Teorema de poliedros de Euler, pues tiene seis caras, ocho vértices y doce aristas (8+6=12+2).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Cubo

Cubo

Cubo
Familia: sólidos platónicos

Imagen del sólido
Caras 6
Polígonos que forman las caras Cuadrados
Aristas 12
Vértices 8
Grupo de simetría Octaédrico (Oh)
Poliedro dual Octaedro
[editar datos en Wikidata]

Cubo o hexaedro regular es un poliedro limitado por seis caras cuadradas congruentes. Es uno de los denominados sólidos platónicos.

Un cubo, además de ser un hexaedro, puede ser clasificado también como paralelepípedo, recto y rectangular, pues todas sus caras son de cuatro lados y paralelas dos a dos. Incluso, se puede entender como un prisma recto, cuya base es un cuadrado y su altura equivalente al lado de la base.

El hexaedro regular, al igual que el resto de los sólidos platónicos, cumple el Teorema de poliedros de Euler, pues tiene seis caras, ocho vértices y doce aristas (8+6=12+2).

Elementos

  • Cara viene a ser cada una de las regiones cuadradas que limitan el cubo. En total son seis. Cada par de caras tienen un lado común. Cada cara tiene con otras cuatro caras, lados comunes, excepto con una que se llama cara opuesta. Hay tres pares de caras opuestas.
  • Arista es un lado común a dos caras. En total hay doce aristas del cubo. Para cada arista hay otras aristas que son concurrentes, paralelas o que se cruzan.
  • Vértice. Tres caras (respectivamente tres aristas) tiene un punto común que se llama vértice del cubo. Por todo, hay ocho vértices.
  • Diagonal. Sean dos caras opuestas que permiten definir una correspondencia biyectiva. Del vértice de la primera cara se traza un segmento al vértice opuesto de su homólogo en la cara opuesta. Dicho segmento se llama diagonal del cubo. En total hay cuatro diagonales del cubo.Se cortan en un punto único.
  • Centro es la intersección de las diagonales del cubo.
  • Característica euleriana. En un cubo ( en general en un poliedro convexo) se cumple que
    donde V, el número de vértices del cubo; C, el número de caras; A, el número de aristas.[1][2]

Volumen, área y desarrollo

Dado un cubo de arista a, podemos calcular su volumen (V) mediante la siguiente fórmula:

.

Justificación

Para lo cual se considera como el volumen de un paralelepípedo de base cuadrada de área , donde el lado es la arista y la altura del cubo es . Por lo tanto

Área total

Y el área total de sus caras A (que es 6 veces el área de una de ellas, Ac), mediante:

Aplicando reiteradamente el teorema de Pitágoras, se obtiene la ecuación que vincula a la arista a con la diagonal d del cubo:

  • El volumen del cubo, conociendo su diagonal es [3]

Simetría

Un hexaedro regular (o cubo) tiene 3 ejes de simetría de orden cuatro: las rectas perpendiculares a cada par de caras paralelas por su punto medio; cuatro ejes de simetría de orden tres: las rectas que unen los centros de los vértices opuestos;6 ejes de simetría de orden 2 que unen los centros de las aristas opuestos; nueve planos de simetría; tres paralelos a cada par de caras paralelas por el punto medio de las aristas que las unen, y seis formados por los pares de aristas opuestas; y un centro de simetría. Esto hace que este cuerpo tenga un orden de simetría total de 48: 2x(3x4+6x2).

Los elementos de simetría anteriores definen uno de los grupos de simetría octaédricos de segunda base, el denominado Oh según la notación de Schöenflies.

Poliedro conjugado

  • El poliedro conjugado de un hexaedro regular de arista a es un octaedro regular de arista b, tal que:

Proposiciones

  • En un cubo ABCD-EFGH, la diagonal es perpendicular a los plano que contienen a los triángulos equiláteros BDE y HFC.
  • Si el hexaedro ABCD-EFGH es regular, entonces la diagonal es trisecada por los dos planos, determinados tanto por los puntos D, B y E, cuanto por los puntos C, H y F.
  • Si el hexaedro ABCD-EFGH es un cubo, entonces el tetredro BDGE es regular.[4]

Hipercubo

El cubo en un espacio de cuatro dimensiones se denomina teseracto.

Relación con la esfera inscrita y circunscrita[editar]

  • El diámetro de la esfera inscrita en un cubo es igual a la arista del cubo.
  • El diámetro de una esfera circunscrita en un cubo es igual a la diagonal del cubo.[5]
  1. Jimmy García y otros. Resumen teórico de matemáticas y ciencias
  2. Donaire. Forma y número
  3. Se obtiene usando la ecuación que vincula la diagonal con la arista y la fórmula del volumen que usa la arista.
  4. Arbulú Mariños: Poliedros regulares ISBN 978-612-307-466-1
  5. G. M. Bruño Geometría curso superior

Véase también[editar]



This article uses material from the Wikipedia article "Cubo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Calculations (Mech&Elec)

Flächenträgheitsmoment