powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Cessna 336 / 337 Skymaster (5012 views - Transportation - Air Water Earth)

El Cessna Skymaster es un avión civil bimotor utilitario construido en una configuración mixta tracción-empuje. En lugar de montar los motores en las alas, uno va montado en el morro y otro en la parte trasera del fuselaje. Los estabilizadores están montados en una doble viga que se extiende desde las alas, situándose entre ellos el motor trasero.[1]​ La combinación de las configuraciones de tracción y empuje produce un sonido único.[2]​ Con varias trasformaciones (que incluían armamento) fue usado en la Guerra de Vietnam como avión de observación y Guerra psicológica bajo el nombre de O-2 Skymaster.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Cessna 336 / 337 Skymaster

Cessna 336 / 337 Skymaster

Modelo 336 Skymaster
Modelo 337 Super Skymaster

Un Cessna Skymaster con esquema militar.
Tipo Avión utilitario
Fabricantes Cessna
Reims Aviation (bajo licencia).
Primer vuelo 1961
Estado En servicio.
Usuario Organizaciones y usuarios privados.
Producción 1963-1982
N.º construidos 2.993
Variantes O-2 Skymaster
Conroy Stolifter
Spectrum SA-550

El Cessna Skymaster es un avión civil bimotor utilitario construido en una configuración mixta tracción-empuje. En lugar de montar los motores en las alas, uno va montado en el morro y otro en la parte trasera del fuselaje. Los estabilizadores están montados en una doble viga que se extiende desde las alas, situándose entre ellos el motor trasero.[1]​ La combinación de las configuraciones de tracción y empuje produce un sonido único.[2]​ Con varias trasformaciones (que incluían armamento) fue usado en la Guerra de Vietnam como avión de observación y Guerra psicológica bajo el nombre de O-2 Skymaster.

Desarrollo

El primer modelo del Skymaster fue el 336. Su primer vuelo fue el 28 de febrero de 1961[3][4]​ Contaba con un tren de aterrizaje fijo, voló por primera vez en febrero de 1961 y su producción se inició en 1963.[1]​ Hasta mediados de 1964 fueron fabricadas 195 unidades.[2]

En 1965 Cessna presentó el modelo 337 Super Skymaster.[5]​ Este avión era mayor, más potente, con tren de aterrizaje retráctil y una toma dorsal de aire para el motor trasero (el "Super" fue finalmente eliminado del nombre). En 1967 el turbocargado T337 fue presentado y en 1972 la versión presurizada T337G entró en la cadena de producción. Cessna construyó 1859 unidades estándar y turbocargadas del Skymaster y 332 T337Gs. Además, construyeron 513 unidades de la versión militar O-2.

Cessna cesó la producción en 1982, pero la marca Skymaster fue continuada por Reims en Francia con el FTB337 STOL y el militar FTMA Milirole. Reims fabricó un total de 94 Skymasters.

Tras un parón de 20 años, los conceptos de empuje central y doble viga han sido retomados con el Adam A500.

Características (especiales)

El Skymaster posee unas características de pilotaje diferentes a las de un avión bimotor convencional. La principal consiste en que no se inclina tanto hacia el motor apagado o fallido. En consecuencia, no tiende a alzar el vuelo en caso de producirse un fallo durante la carrera de despegue. Cuando un Skymaster pierde potencia, el piloto debe emplear los instrumentos para determinar que motor ha fallado. El aparato es más fácil de controlar a bajas velocidades que un bimotor convencional, de modo que no hay aviso de velocidad mínima controlable (Vmc) en los indicadores. Sin embargo, el Skymaster requiere un piloto certificado para manejar aviones de más de un motor, y debe estar entrenado para controlar ambos propulsores.

Uno podría pensar que el pilotaje de un Skymaster con solo el motor superior en funcionamiento tiene una tasa de accidentes menor que los bimotores convencionales. Nada más lejos de la realidad. El motor trasero tiende a recalentarse e incluso apagarse durante operaciones en pista en días de mucho calor.

McClellan, J. Mac[6]

Cuando esto ha sucedido, muchos pilotos han intentado inexplicablemente despegar solo con el motor delantero aún necesitando por ello una carrera de despegue mayor que la longitud de la pista.[7]​ El Skymaster también tiene una tasa de accidentes superior a la media en cuanto a errores de cálculo con el combustible. Esto es extraño puesto que el sistema de combustible no posee nada en especial que destacar.

El Skymaster produce un sonido único e inconfundible. Todos los aviones de motor trasero producen un sonido característico ya que el propulsor desvía el aire turbulento desplazado por el fuselaje. Como el Skymaster también cuenta con motor delantero que opera en aire no turbulento, su sonido es diferente al de un avión puramente retropropulsado. Este sonido puede ser apreciado en la película Bat*21, en la que el personaje interpretado por Danny Glover vuela en un O-2 Skymaster.

Variantes

Cessna 337

  • 337A
  • 337B
  • 337M: Versión militar en servicio de la USAF, designada como O-2 Skymaster.
  • O-2A: Avión de observación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 12 fueron vendidos a la Fuerza Aérea Imperial Iraní.[4]
  • O-2B: versión de guerra psicológica.
  • O-2T/0-2TT: versión turbohélice del O-2.(cancelada)
  • Sentry O2-337: versión militar construida por Summit Aviation
  • Lynx: versión militar armada de la Fuerza Aérea de Rodesia, antigua colonia británica.
  • 337C
  • 337D
  • 337E
  • 337F
  • 337G
  • 337H
  • T337B - Motores turbohélice
  • T337C
  • T337D
  • T337E
  • T337F
  • T337G
  • T337H
    • P337H
    • T337H-SP

Reims F337

  • F337Milirole
  • F337G
  • F337P - Presurizada
  • FTB337 versión especial STOL sin presurizar
  • FTB337G - Versión militar.
  • F337J Versión chilena

AVE Mizar

Coche volador creado por Advanced Vehicle Engineers añadiendo las alas, cola y motor trasero de un Skymaster a un Ford Pinto equipado con control e instrumentación de vuelo.

Summit Sentry

Summit Aviation construyó una versión militar del Skymaster denominada Sentry O2-337 en 1980, de la que vendió algunas unidades al Cuerpo Aéreo de Haití y a la Armada Tailandesa.

Spectrum SA-550

La constructora californiana Spectrum Aircraft Corporation realizó una gran conversión del Reims FTB337G a mediados de los 80 - el Spectrum SA-550. Eliminaron el motor delantero, alargaron el morro y reemplazaron el motor trasero convencional por un turbohélice.

Baby Skymaster

Modelo a escala reducida de 4 asientos del 337, con alas ménsula que reemplazaban la configuración del 336/337 . Voló en diciembre de 1967. Un prototipo fue construido antes de que el proyecto fuera cancelado en 1968 debido a faltas de interés comercial en el proyecto. EL prototipo fue entregado a la NASA para servir de modelo a escala completa de pruebas de túnel de viento. Fue usado en un proyecto conjunto entre el Langley Research Center y el Proyecto Cessna de reducción de ruido comparando hélices enductadas versus hélices libres[8]

Operadores

Operadores militares

Historia operacional

Historia operacional de la Cessna 336 / 337.

Imágenes de la versión «O-2 Skymaster» en la Guerra de Vietnam.
Un O-2 lanzando panfletos sobre Vietnam como parte de la Guerra Psicológica.
Un O-2 estacionado en Hue, Vietnam.

Guerra de Vietnam

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos empleó la variante O-2 como transporte de avanzadillas durante la Guerra de Vietnam.

Combate de incendios forestales

La División Forestal de California utilizó varios modelos del 337 Skymaster como aviones de observación durante operaciones de extinción de incendios[9]

Hermanos al rescate

En 1994 el grupo de exiliados cubanos conocido como Hermanos al Rescate utilizó algún Skymaster para lanzar víveres a los balseros que intentaban alcanzar las costas de Florida desde Cuba. Asimismo los usaron para violar el espacio aéreo cubano al volar sobre La Habana para lanzar panfletos con propaganda anticastrista. Escogieron los Skymasters porque son más fáciles de controlar a bajas velocidades que los bimotores convencionales. Uno de los aviones tocó el agua (se hace difícil calcular la altitud cuando se vuela sobre el mar en calma), resultando dañados la compuerta del tren de aterrizaje y el motor delantero. Puesto que el motor trasero está montado más alto, no sufrió daños y el avión pudo regresar a Florida tomando tierra con el 'vientre'. En 1996 dos de los aviones de los Hermanos al Rescate fueron abatidos por la Fuerza Aérea Cubana sobre aguas internacionales. Uno cayó por los disparos de un MiG-23 y el otro por los de un MiG-29.[10]

Especificaciones (337D)

Características generales

  • Tripulación: 1
  • Capacidad: 5 pasajeros.
  • Longitud: 9,1 m (29,8 ft)
  • Envergadura: 11,6 m (38 ft)
  • Altura: 2,8 m (9,3 ft)
  • Superficie alar: 18,7 (201,3 ft²)
  • Peso vacío: 1 024 kg (2 256,9 lb)
  • Peso máximo al despegue: 2 000 kg (4 408 lb)
  • Planta motriz: 2× motor de inyección y cilindros opuestos Continental IO-360-C.
  • Hélices: 1× bipala de velocidad constante por motor.

Rendimiento


  1. a b Wood, Derek: Jane's World Aircraft Recognition Handbook, page 471. Jane's Publishing Company, 1985. ISBN 0 7106 0343 6
  2. a b Plane and Pilot: 1978 Aircraft Directory, page 92. Werner & Werner Corp Publishing, 1978. ISBN 0-918312-00-0
  3. Taylor, Michael: Encyclopedia of Modern Military Aircraft, page 67. Gallery Books, 1987. ISBN 0-8317-2808-6
  4. a b Fitzsimons, Bernie: The Defenders - A Comprehensive Guide to the Warplanes of the USA, page 54. Gallery Books, 1988. ISBN 0-8317-2181-2
  5. Green, William: Observers Aircraft, page 46. Frederick Warne Publishing, 1974. ISBN 0 7232 1526 X
  6. McClellan, J. Mac (diciembre de 2007). «Adam A500». Flying Magazine (Hachette Filipacchi Media U.S.): 52-58. ISSN 0015-4806. 
  7. Transport Canada (diciembre de 2007). «Airworthiness Directives». Archivado desde el original el 18 de noviembre de 2007. Consultado el 5 de diciembre de 2007. 
  8. Murphy, Daryl (2006). «The Cessnas that got away». Archivado desde el original el 27 de febrero de 2009. Consultado el 22 de diciembre de 2008. 
  9. «CDF aviation management history». State of Claifornia. Consultado el 22 de diciembre de 2007. 
  10. University of Minnesota Human Rights Library (1999). «Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Pena y Pablo Morales v. Republica de Cuba, Case 11.589, Report No. 86/99, OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. at 586 (1999)». Consultado el 7 de diciembre de 2007. 


This article uses material from the Wikipedia article "Cessna 336 / 337 Skymaster", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht