powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Aterrizador (8649 views - Astronomy & Space )

Con los nombres de aterrizador o módulo de descenso, en exploración espacial, se denomina al artefacto que desciende a la superficie del objetivo (planeta, luna, etc.) y que efectúa un aterrizaje suave. Es decir, no es destruido por el impacto con la superficie que pretende visitar. Generalmente son pasivos, es decir, no tienen partes móviles, y dependen de complejas operaciones de aerofrenado para su supervivencia, dependiendo de las condiciones del lugar a aterrizar (Misión Cassini-Huygens a Titán, la malograda Beagle 2 de la misión Mars Express, etc). Se han usado mayoritariamente para obtener datos directamente del medio ambiente que visita. Normalmente necesitan de una nave de apoyo, llamada orbitador, que se mantiene en órbita del objeto visitado, y hace de enlace entre el aterrizador y la Tierra Recientemente han tenido mucho éxito, y aun continúan funcionando, los Landers más famosos, en el planeta Marte: Spirit y Opportunity. A estos landers con capacidades móviles, se les denomina "rover". También se denomina Lander al módulo que llevó a los astronautas en las misiones Apolo a la superficie de la Luna. La diferencia es que estos módulos tenían capacidad de aterrizar suavemente y de abandonar la superficie, una vez terminada la misión, mediante cohetes propulsores.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Aterrizador

Aterrizador

Aterrizador

Con los nombres de aterrizador o módulo de descenso, en exploración espacial, se denomina al artefacto que desciende a la superficie del objetivo (planeta, luna, etc.) y que efectúa un aterrizaje suave. Es decir, no es destruido por el impacto con la superficie que pretende visitar.

Generalmente son pasivos, es decir, no tienen partes móviles, y dependen de complejas operaciones de aerofrenado para su supervivencia, dependiendo de las condiciones del lugar a aterrizar (Misión Cassini-Huygens a Titán, la malograda Beagle 2 de la misión Mars Express, etc).

Se han usado mayoritariamente para obtener datos directamente del medio ambiente que visita. Normalmente necesitan de una nave de apoyo, llamada orbitador, que se mantiene en órbita del objeto visitado, y hace de enlace entre el aterrizador y la Tierra

Recientemente han tenido mucho éxito, y aun continúan funcionando, los Landers más famosos, en el planeta Marte: Spirit y Opportunity. A estos landers con capacidades móviles, se les denomina "rover".

También se denomina Lander al módulo que llevó a los astronautas en las misiones Apolo a la superficie de la Luna. La diferencia es que estos módulos tenían capacidad de aterrizar suavemente y de abandonar la superficie, una vez terminada la misión, mediante cohetes propulsores.



This article uses material from the Wikipedia article "Aterrizador", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy