powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Mentos (8445 views - Food Drinks Beverages)

Mentos se venden en varios paises en un estuche que contiene 14 pastillitas
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Mentos

Mentos

Mentos se venden en varios paises en un estuche que contiene 14 pastillitas

Sabores

Los sabores de los mentos son muchos, pero los primeros fueron de menta (de ahí su nombre). Los sabores más populares suelen ser los de naranja, fresa, y pomelo.

Publicidad y mitos

Su publicidad es muy creativa. Además, ha aparecido en diversas series, dibujos, películas. Ciertas campañas han sido muy populares, como la de los «Mentos sin azúcar» en la cual salen diversas aves, cantando, graznando y silbando al ritmo de la canción No limit de 2 Unlimited. Este anuncio ha sido parodiado en varias películas.

Pero, sin duda alguna, la mejor publicidad gratuita para Mentos ha sido la expectación creada cuando se descubrió una reacción tipo geiser que causa el añadir unos mentos en bebidas carbonatadas, generalmente refrescos de cola. Alguien colgó un vídeo en internet de dicha reacción, y a partir de él, mucha gente ha probado a hacer este experimento, lo que ha aumentado las ventas de Mentos.

Esta reacción, que es de índole física, ha llevado también a la creación de un falso mito que dice que si se ingiere conjuntamente este producto junto a una bebida carbonatada de cola, puede provocar una explosión del estómago.[1]

Referencias en cine y televisión

  • En la serie animada Padre de familia parodió a estos caramelos en el episodio Mind Over Murder, en el cual John Wilkes Booth quiere matar a Abraham Lincoln hasta que toma unos caramelos "Mentos" y suena la melodía del anuncio "The freshmaker".
  • También en el video de Foo Fighters, "Big Me", se parodia a las pautas televisivas de los Mentos, haciendo un comercial de los "Footos".
  • En el episodio de Los Simpson The Debarted, salen montones de cajas de Mentos que son combinadas con cola dietética y hacen la reacción explosiva.
  • En el final del video de Blink-182 titulado M&M, el baterista Scott Raynor sale diciendo "Mentos" con el paquete de pastillas en la mano.
  • En el DVD de Panda el vocalista utiliza los mentos con coca-cola
  • En el episodio "Lookin' for Japanese Sub" de Two and a Half Men, Jake Harper junto al hijo de Lindsey hacen un video en el cual éste hace un "Volcán Humano" parodiando la reacción de Coca Cola dietética y Mentos.
  • En el episodio "The One with Joey's Interview" the FRIENDS, Joey dice ser "... un mento para los chicos" en vez de "...un mentor para los chicos". Más tarde, en alusión a eso, Chandler le pregunta: "Mento? y Joey responde: "No, gracias"
  • En la película Wreck-It Ralph, Vanellope Von Schweetz choca con su auto de carreras hasta romper una pila de Mentos provocando una explosión que simula un volcán en erupción al entrar en contacto con un lago subterráneo de refresco de cola.
  • En la serie cómica española "Aquí No Hay Quien Viva" en la temporada 4 episodio 7 "ERASE LA TERCERA NOCHEVIEJA" el bebé Ezequiel al parecer se traga un anillo de compromiso y el señor que está haciendo unas obras dice a Belén que está buscando dicho anillo, que el niño se lo estaba lamiendo (el anillo) como Mentos.

Competencia

  • Un caramelo similar es el "Chewz" que se vende en los Estados Unidos, que es manufacturado por Lance Inc. Los seguidores de los Mentos les han tachado como los "anti-Mentos".
  • Los "Trebor Softmints and Softfruits", empezados a venderse allá por 1981 en el Reino Unido e Irlanda por Cadbury-Schweppes son iguales a los Mentos, pero con recubrimiento algo más blando.


This article uses material from the Wikipedia article "Mentos", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Food Drinks Beverages

food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke