powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Espacio de recreación (15157 views - Game & Play & Gamification)

Un espacio de recreación o una zona de juegos es un espacio público especialmente acondicionado para la realización de actividades recreativas libres, particularmente orientadas a los niños, y que incluyen juegos infantiles tales como columpios (o hamacas), toboganes, balancines (o subeybaja), tiovivos (o calesitas), etc.[1]​[2]​[3]​
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Espacio de recreación

Espacio de recreación

Un espacio de recreación o una zona de juegos es un espacio público especialmente acondicionado para la realización de actividades recreativas libres, particularmente orientadas a los niños, y que incluyen juegos infantiles tales como columpios (o hamacas), toboganes, balancines (o subeybaja), tiovivos (o calesitas), etc.[1][2][3]

Normalización, reglamentaciones

Las reglamentaciones varían con los países, las épocas del año, y el tipo de juegos, aunque todas se orientan a limitar los riesgos de accidentes para los niños, así como los riesgos de intoxicación crónica o de envenenamiento derivados de las pinturas o de los materiales utilizados, por ejemplo, maderas tratadas con pesticidas CCA (cobre-cromo-arsénico).[4]

Normativa en Francia

En Francia se aplica la norma AFNOR (Association française de normalisation NF 1176-10 de fecha septiembre 2008) para «equipamientos y suelos en áreas de juegos», con una de sus partes referidas a «exigencias de seguridad y ensayos concernientes a equipamientos de juegos en espacios cerrados».[5]​ Otras normativas también vigentes se refieren a los suelos sintéticos, los que deben absorber impactos de caídas.[6]​ Otras normativas se refieren a los equipamientos oscilantes balancines y columpios, toboganes, etc.)...

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Espacio de recreación", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank