powered by CADENAS

Social Share

Xbox One (19552 views - Computer)

Xbox One es la tercera videoconsola de sobremesa de la marca Xbox, producida por Microsoft. Forma parte de las videoconsolas de octava generación, fue presentada por Microsoft el 21 de mayo de 2013.[3]​ Es la sucesora de la Xbox 360 y actualmente compite con PlayStation 4 de Sony y Wii U y Switch de Nintendo. Su salida a la venta fue el 22 de noviembre de 2013[4]​ a un precio de 499 dólares.[5]​
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Xbox One

Xbox One

Xbox One
Xbox One

Fabricante Microsoft
Tipo Videoconsola de sobremesa
Generación Octava generación
Lanzamiento
22 de noviembre de 2013
3 de septiembre de 2014

8 de septiembre de 2014
CPU AMD Jaguar x86-64 a 1,75 GHz
(8 núcleos)[1]
GPU AMD Radeon GCN DirectX 12 personalizada por Microsoft con 768 shaders @ 853 MHz (1,31 TFLOP/s) (1,4 TFLOP/s) (XBOX ONE S)[1]
Almacenamiento

Disco duro SATA 2,5" de
(500 GB)
(1 TB)
(2 TB)

Disco duro externo
Formato de imagen 720p 1080p
4K[2]
Controles Kinect 2.0/Controlador de Xbox One/Mando universal de Xbox One/Control inalámbrico Xbox Elite
Compatible con Xbox 360
Xbox
Servicio en línea Xbox Live
Unidades vendidas 41.6 millones de unidades
Videojuego más vendido Call of Duty: Black Ops 3 con 11,39 millones de copias
Predecesor Xbox 360
Sitio web http://www.xbox.com/es-ES/xbox-one
[editar datos en Wikidata]

Xbox One es la tercera videoconsola de sobremesa de la marca Xbox, producida por Microsoft. Forma parte de las videoconsolas de octava generación, fue presentada por Microsoft el 21 de mayo de 2013.[3]​ Es la sucesora de la Xbox 360 y actualmente compite con PlayStation 4 de Sony y Wii U y Switch de Nintendo. Su salida a la venta fue el 22 de noviembre de 2013[4]​ a un precio de 499 dólares.[5]

Historia

La consola Xbox One en el E3 2013.

La consola Xbox One se empezó a gestar tras la salida al mercado de su antecesora, la Xbox 360. Aunque los medios especializados la bautizaron como Xbox 720,[6][7]​ el primer kit de desarrollo oficial creado por Microsoft recibió el nombre en clave de Durango[8]​ y se puso a disposición de algunos desarrolladores a mediados del año 2012. Sin embargo no fue hasta el 21 de mayo de 2013 que la compañía hizo oficial su existencia bajo el nombre de Xbox One.[9]​ Tras esta primera presentación, tuvo lugar una segunda en el E3 2013 donde se revelaron muchas de las características de la máquina que ya era totalmente jugable y se lanzo a los mercados.

Junto a la presentación del nuevo hardware, Microsoft hizo oficial otras novedades que suponían un cambio notable en las políticas que venía aplicando. De esa forma, la Xbox One requería de conexión a internet para poder funcionar, exigiendo una verificación en línea al menos cada 24 horas ya que de lo contrario la máquina dejaba de leer los juegos.[10]​ Otra novedad, afectaba al mercado de segunda mano y se limitaba también la posibilidad de compartir juegos previamente adquiridos por el consumidor.[10]

Aunque inicialmente firme a la hora de implantar todos estos cambios, la compañía acabó dando marcha atrás regresando a las políticas que tenía vigentes con Xbox 360, exceptuando la conexión, Xbox One requiere actualmente una conexión y una cuenta Live activa para poder utilizarse. Las fuertes críticas recibidas unido al hecho de que sus competidores no aplicaban ninguna de estas restricciones se consideraron como las causas principales del cambio de postura.[11][12]

Hardware

Gráficos

Xbox One cuenta con una GPU integrada basada en la tecnología de AMD y la equivalente a una HD 7790, 10 veces más potente que su Predecesora Xbox 360. Su GPU dispone de 768 Shaders y 1,31 TFLOPS/s de potencia. Puede mover varios millones de polígonos a la vez sin bajones de FPS, gracias a su procesador x86 de 8 núcleos con arquitectura similar a la de un PC. Microsoft había anunciado que la nueva API Direct X 12 llegaría a todas las GPU compatibles con Direct X 11.2 así mismo dejó claro que Xbox One era 100% compatible y que mediante una actualización llegaría a la consola. Esta nueva API reduce cálculos de la GPU en un máximo de un 20% y la CPU hasta un máximo de un 35% en algunos juegos, como por ejemplo, Forza Motorsport 5. Eso significa que los estudios disponen de un mayor rendimiento logrando unos gráficos aún más realistas. Así mismo Microsoft advirtió que estas cifras dependerían, no solo del tipo de juego, sino también del estudio que lo desarrolle. Junto con Direct X 12, Xbox One también dispone de la nube de Microsoft, la cual es capaz de hacer cálculos para liberar el procesamiento de las consolas.

Mando

El mando de la consola mantiene una línea continuista en relación al de Xbox 360.[13]​ Su reparto de botones, joysticks y gatillos es en gran medida similar al de su predecesora, aunque sí muestra algunas novedades. La principal es que los gatillos poseen un sistema de vibración independiente.[13]
El botón Xbox no está tan centrado, situándose en la parte alta del periférico dejando lugar a dos nuevos botones: Menú (que engloba los antiguos Start y Select) y View que permite acceder a ventanas conceptuales relacionadas con el juego en uso.[14]​ La alimentación se sigue realizando mediante pilas AA.[14]

En la última versión del mando, dispone de conectividad Bluetooth 4.0 para conectarse a un PC,[15]​ para ello es necesario tener la actualización Creators Update de Windows 10.

Kinect

Xbox One cuenta con una nueva versión de Kinect ampliamente mejorada que recibe el nombre de Kinect 2.0. Dispone de una cámara de resolución 1080p con un nivel de precisión y reconocimiento superior al actual de la Xbox 360.[16]​ Permite procesar 2 GB de datos por segundo y captura 30 imágenes por segundo.[16]​Su funcionamiento mediante comandos de voz se ha potenciado para que el usuario pueda realizar un mayor número de tareas por esa vía.


Especificaciones técnicas

La consola está formada por un procesador AMD de 8 núcleos Custom de 64 bits basado en microarquitectura Jaguar y una velocidad estimada en 1,75Ghz, 8 GB de memoria RAM DDR3 más 32MB de ESRAM, con una velocidad de hasta 204GB/s[17]​ 500 GB de disco duro y un lector Blu-ray 6x.[3]​ Los gráficos integrados también corren por parte de AMD siendo 8 veces más potentes que los de Xbox 360 y compuestos por 5 000 000 000 transistores, diez veces más que Xbox 360. Incluye además conexiones USB 3.0, HDMI in-out y 802.11n Wireless. También el Kinect 2.0,[18]​ con una cámara de 1080p que procesa 2 GB de datos por segundo con un tiempo de respuesta de 13 milmillonésimas de segundo.[3]​ El sistema operativo está formado por un Kernel de Windows que tiene varias funciones multimedia y de Internet Explorer, otro dedicado en exclusiva a la consola y un tercero que gestiona ambos aspectos de forma simultánea. Cuenta con una unidad óptica Blu-ray Disc e incluye el sistema cloud de almacenamiento en línea.

Se confirmó que gracias a la nube, tendría soporte para contenido en resoluciones de 4K (Ultra HD) para contenidos de vídeo, imágenes y para juegos.[19]​ Xbox One también puede recibir señales televisivas vía cable coaxial de sistema de TV de pago por cable o satelital, desplazando los descodificadores de las empresas de televisión de pago. Sin embargo, es desconocido si Xbox puede funcionar con ciertos descodificadores que además requieren una Smart Card. También puede hacer de intermediario entre señales televisivas vía cable HDMI de los descodificadores de TV de pago, solo si éstos incorporan HDMI; sin embargo Xbox o Kinect por sí mismos no pueden cambiar de canal por el mando u orden de voz, ya que no controlan el descodificador, solo reciben su imagen.

El puerto HDMI puede recibir una segunda señal de vídeo de otros dispositivos, como un PC, reproductor Blu-Ray o incluso de otras consolas.[20]​ Xbox One carece de un conector RCA y esto lo hace incompatible con los antiguos televisores de rayos catódicos (Aunque se pueden conseguir adaptadores especiales de HDMI a Conector RCA relativamente económicos para poder usar la consola con este tipo de aparatos.)

Software

Territorios con soporte de Xbox Live, para un total de 44 países.

La consola tiene acceso a películas, televisión en vivo, música y un navegador web. La televisión tiene un aspecto similar a Google TV. La consola utiliza la señal de la caja de cable y pasa a través de la consola por HDMI. El control por voz es similar al de Siri de Apple. El jugador puede controlar la consola con comandos de voz. A estos comandos de voz responde el Kinect 2.0. También cuenta con Skype.
El nuevo mando tiene un 17% más de batería y un accesorio, que se utiliza para otras funciones del Kinect y también para las opciones de chat y volumen. Su remodelado sistema de vibración se llama Impulse Triggers. El nuevo Kinect tiene "wake with voice". Tiene una cámara Full HD (1080p) comparado con el sensor VGA del anterior Kinect. Procesa 2 GB de datos por segundo con un tiempo de respuesta de 13 millonésimas de segundo.
Xbox One, posee tres sistemas operativos: Xbox OS, un sistema operativo basado en Kernel de Windows 10 y otro sistema operativo que permite que los otros dos se comuniquen por la virtualización.
Esta integración incluye las llamadas de Skype mientras se está jugando. Xbox Live , necesario para poder usar la videoconsola, ofrece almacenamiento en la nube.

Juegos

Los juegos de Xbox One viene en formato físico a través de discos Blu-Ray y digital, descargables usando el Bazar de Xbox Live. Todos los juegos deben ser instalados y verificados por la consola (que usa la conexión a Live para hacerlo) para ser jugables aunque es posible iniciar la partida sin que la instalación se haya completado en su totalidad.[21]​ Aún instalados la presencia del disco es siempre requerida en software no descargado. La consola no ofrece de forma nativa retrocompatibilidad con la Xbox original. Sin embargo, en 2015 se anunció en el E3 que la Xbox One tiene retrocompatibilidad con su anterior consola , actualmente la retrocompatibilidad ya esta lista con más de 400 juegos al ser compatibles con su anterior consola Xbox 360.[22]​ En 2017, también se anunció en el E3 que la consola tendrá retrocompatibilidad con la Xbox original.[23]

Críticas

Kinect obligatorio

Pese a que en un principio Microsoft señaló que Kinect sería obligatorio para el correcto funcionamiento de la interfaz principal de la consola, posteriormente, la compañía cambió de idea para que la consola pudiera funcionar sin Kinect.[24]​ Ya existe un pack de compra que no incluye el dispositivo Kinect.

Además, Kinect de la Xbox One no es solo la cámara que reconoce gestos,[25]​ sino también un micrófono que acepta órdenes de voz, las cuales empiezan con "Xbox [orden]".[26]

Grabador de video digital

En junio de 2016, Microsoft confirmó que no cumplirá la promesa de añadir la característica de grabador de video digital que prometió en agosto de 2015.[27]

Revisiones de la consola

Xbox One S

El 13 de junio de 2016, Microsoft dio a conocer Xbox One S, la primera versión del equipamiento principal de Xbox One, para el lanzamiento en agosto de 2016. Cuenta con un factor de forma más pequeño, con una nueva carcasa blanca, tampoco es necesario el molesto transformador gigante que incluían las versiones anteriores ya que este viene dentro de la consola y el reposicionamiento del botón de puerto lateral USB y controlador de sincronización directamente a la parte delantera de la consola, y la disponibilidad de un soporte para la organización vertical. Es compatible con la transmisión de vídeo 4K y Blu-ray Disc, alto rango dinámico (HDR), y tiene un disco duro de 2 terabytes. El nuevo modelo ya no incluye el puerto propio que se utiliza para fijar el sensor Kinect; un adaptador USB, que será proporcionada gratuita para los propietarios existentes, se utiliza en su lugar. La consola también viene con una revisión del controlador de Xbox One, con agarres con textura y soporte para Bluetooth.[28][29]

Xbox One X

La nueva consola anunciada el 10 de junio de 2017 en la E3 2017 y conocida inicialmente como "Project Scorpio". Microsoft anunció una actualización de hardware de Xbox One con el nombre de "Xbox One X", que sería lanzada en noviembre de 2017. La consola es un modelo con hardware actualizado destinado a apoyar el juego 4K, así como la realidad virtual. Todos los juegos y accesorios Xbox One existentes serán compatibles con la consola "Xbox One X". El jefe de la división de Xbox, Phil Spencer, afirmó que Scorpio fue diseñado como una respuesta al crecimiento del juego 4K y VR en el mercado de los ordenadores personales, y que los juegos existentes de Xbox One experimentarán mejoras en el rendimiento. Spencer indicaba en un ejemplo que Halo 5: Guardians, que utiliza un sistema de escalado que reduce dinámicamente la resolución del juego cuando es necesario para mantener una tasa de cuadros consistente, sería capaz de ejecutarse a su resolución nativa sin interrupciones en Scorpio.[30]

[31]​ En lo que respecta a la realidad virtual, Microsoft aún no ha revelado ningún acuerdo específico o soporte de hardware, pero Spencer hizo algunas declaraciones sobre el potencial atractivo de la plataforma dado su asequible precio y sus capacidades.[30]

Desde el principio, Microsoft bautizó a Xbox One X como "la consola más potente jamás creada", ya que además de los 6 teraflops de rendimiento gráfico, la consola contará con dos módulos de CPU Jaguar Evolved de cuatro núcleos cada uno a 2,3GHz, memoria RAM de 12GB GDDR5 a 320 Gbit/s de ancho de banda y una GPU de 40 unidades de computación a 1.172 MHz, lo que le permitirá ofrecer una resolución a 4K nativa en muchos de sus juegos.[32]

Comparación de Hardware

Xbox One Xbox One S Xbox One X
Release 22 de noviembre de 2013 2 de agosto de 2016 7 de noviembre de 2017
Precio Base $499 (500 GB con Kinect)
  • $249 (500 GB)
  • $349 (1 TB)
  • $399 (2 TB con apoyado )
$499 (1 TB)
Process 28 nm TSMC 16 nm TSMC
Transistores 5 billones 7 billones
Die size 363 mm2 240 mm2 360 mm2
Arquitectura del CPU AMD Jaguar AMD-customized Jaguar Evolved
Frecuencia CPU 1.75 GHz 2.3 GHz
Número de núcleos de CPU 8-core
Arquitectura de GPU AMD Sea Islands (GCN 2) Bonaire type (custom 853 MHz/914 MHz UC R7 260/360) AMD Polaris (GCN 4) Ellesmere XTL type (custom 1172 MHz UC RX 590)[33]
Unified shaders 768 (12 CU) (896 installed, 2 CU disabled) 2560 (40 CU) (2816 installed, 4 CU disabled)
Raster operation units (ROP) 16 32[34]
Texture mapping units (TMU) 48 160
Frecuencia de GPU 12 Radeon compute units at 853 MHz 12 Radeon compute units at 914 MHz 40 Radeon compute units at 1172 MHz
FP32 performance 1.31 TFLOPS 1.40 TFLOPS 6 TFLOPS
Memoria
  • 8 GB DDR3
  • 32 MB ESRAM
12 GB GDDR5
Memory bandwidth DDR3 at 68.3 GB/s 326 GB/s
ESRAM at 204 GB/s ESRAM at 218 GB/s
Frecuencia Memoria 2133 MHz (effective 1066 MHz) 6.8 GHz (effective 1700 MHz)
Memory bus 256-bit 384-bit
Tipo de guardado 2.5-inch hard drive
Capacidad de guardado 500 GB, 1 TB 500 GB, 1 TB, 2 TB 1 TB
Dimenciones (H×W×D)
  • 79 mm × 274 mm × 333 mm[35]
  • 3.1″ × 10.8″ × 13.1″
  • 63.5 mm × 229 mm × 298 mm
  • 2.5″ × 9″ × 11.75″[36]
  • 60 mm × 240 mm × 300 mm
  • 2.36" x 9.44" x 11.81"
Salida HDMI 1.4 HDMI 2.0 HDMI 2.1[37]
  1. a b Gamekult (26 de noviembre de 2013). «PS4 / Xbox One : tableau comparatif». 
  2. «Los juegos de Xbox One podrán soportar resolución 4K». www.elotrolado.net. Consultado el 21 de junio de 2013. 
  3. a b c «Xbox One: así es la nueva consola». Hobby Consolas. Consultado el 22 de mayo de 2013. 
  4. «Xbox One ya tiene fecha de lanzamiento aproximada». Vadejuegos. Consultado el 22 de mayo de 2013. 
  5. «Microsoft anuncia que el Xbox One sale en noviembre. Precio de 499 dólares». Gabatek. Consultado el 10 de junio de 2013. 
  6. «Xbox 720: 5 predicciones sobre la nueva consola de Microsoft». Vadejuegos.com. Consultado el 20 de abril de 2015. 
  7. Edmarín. «Características de Xbox 720: Nuevos detalles y juegos de lanzamiento». Hipertextual.com. Consultado el 20 de abril de 2015. 
  8. Plunkett, Luke. «The Next Xbox is Code-Named...Durango». Kotaku. Consultado el 20 de abril de 2015. 
  9. Regueira, Miguel. «Microsoft presenta la nueva Xbox One, mitad consola, mitad centro de entretenimiento». Xombit. Consultado el 20 de abril de 2015. 
  10. a b Hernández, David. «Xbox One requiere conexión online obligatoria cada 24 horas». 3djuegos.com. Consultado el 20 de abril de 2015. 
  11. Rueda, Nicolás (19 de junio de 2013). «Reversazo histórico: Microsoft cambia las políticas del Xbox One». Enter.co. Consultado el 20 de junio de 2013. 
  12. Andrade, José (19 de junio de 2013). «Microsoft cambia de opinión con respecto al DRM en la Xbox One y el requerimiento de una conexión a internet». Engadget. Consultado el 20 de junio de 2013. 
  13. a b «Microsoft desvela el nuevo mando de Xbox One». Engadget. Consultado el 22 de mayo de 2013. 
  14. a b «The Tiny, Cool Details of the New Xbox One Controller» (en inglés). Kotaku. Consultado el 22 de mayo de 2013. 
  15. «Xbox One S Bluetooth Controller For PC - [Solved] - Computer Peripherals». Tom's Hardware (en inglés). Consultado el 11 de mayo de 2017. 
  16. a b . Hobby Consolas http://www.hobbyconsolas.com/noticias/xbox-one-su-mando-kinect-detalle-52625. Consultado el 24 de mayo de 2013.  Falta el |título= (ayuda)
  17. Anand Lal Shimpi (21 de mayo de 2013). «The Xbox One: Hardware Analysis & Comparison to PlayStation 4». Anandtech. Consultado el 22 de mayo de 2013. 
  18. «Xbox One (Durango) Next-Generation Kinect Sensor» (en inglés). VGLeaks. Consultado el 23 de mayo de 2013. 
  19. Garrido, Rodrigo (23 de mayo de 2013). «El Xbox One será compatible con contenido 4K y 3D». XatakaWindows. Consultado el 24 de mayo de 2013. 
  20. loboparfire (23 de septiembre de 2013). «Xbox One incorpora un HDMI para conectar cualquier máquina». Consultado el 28 de febrero de 2016. «La competición entre plataformas puede ser incluso extrañamente cooperativa, eso es lo que ha conseguido Microsoft con la nueva Xbox One, videoconsola de nueva generación que incluye una conexión HDMI para poder utilizar otros dispositivos, aunque con una propuesta más diferente de lo que piensan los propios usuarios.» 
  21. Crecente, Bryan. «Xbox One loses some disc-free play, family game-sharing plan with revised policies». Polygon.com. Consultado el 20 de abril de 2015. 
  22. Penalva, Javier. «E3 2015: Podrás jugar a juegos de tu Xbox 360 en Xbox One, llega la retrocompatibilidad». Consultado el 15 de junio de 2015. 
  23. http://www.levelup.com/noticias/426838/Xbox-One-tendra-retrocompatibilidad-con-Xbox-Original
  24. Meristation. «Kinect deja de ser obligatorio en Xbox One - Xbox One». Consultado el 22 de marzo de 2014. 
  25. Gestos comunes de Kinect http://support.xbox.com/es-MX/xbox-one/kinect/common-gestures
  26. Con el reconocimiento de voz de Kinect puede controlar e interactuar con la consola Xbox One mediante el uso de comandos de voz. Para conocer la consola Xbox, basta decir «Xbox» y una lista de los comandos disponibles aparecerá en la pantalla. http://support.xbox.com/es-MX/xbox-one/kinect/voice-commands
  27. Microsoft isn't adding a TV DVR feature to the Xbox One anymore
  28. «Microsoft announces the Xbox One S, its smallest Xbox yet». The Verge. Vox Media. Consultado el 13 de junio de 2016. 
  29. «Microsoft's new Xbox finally ditches the annoying power brick». The Verge. Vox Media. Consultado el 13 de junio de 2016. 
  30. a b «Project Scorpio is a 4K-capable, VR-ready Xbox One launching next fall». The Verge. Vox Media. Consultado el 13 de junio de 2016. 
  31. Spencer, Phil (2016). «La consola más potente de la historia, con 6 teraflops de capacidad de procesamiento gráfico.». Microsoft. 
  32. «Project Scorpio: lanzamiento, detalles y juegos de la nueva Xbox». Vandal. Consultado el 10 de abril de 2017. 
  33. «Microsoft Project Scorpio Dev Kit detailed». Fudzilla.com. 14 de abril de 2017. Consultado el 22 de diciembre de 2017. 
  34. Cutress, Ian (21 de agosto de 2017). «Hot Chips: Microsoft Xbox One X Scoprio Engine Live Blog». Anandtech. Consultado el 21 de agosto de 2017. 
  35. Developers, The. «Xbox One Dimensions and Kinect Cable Length Revealed « GamingBolt.com: Video Game News, Reviews, Previews and Blog». Gamingbolt.com. Consultado el 22 de diciembre de 2017. 
  36. Sam Machkovech - Aug 2, 2016 1:00 pm UTC (2 de agosto de 2016). «Xbox One S: The smaller, handsomer, 4K-ier system we’ve been looking for». Ars Technica. Consultado el 22 de diciembre de 2017. 
  37. Leadbetter, Richard (11 de abril de 2017). «Project Scorpio supports FreeSync and next-gen HDMI •». Eurogamer.net. Consultado el 22 de diciembre de 2017. 


This article uses material from the Wikipedia article "Xbox One", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Computer

Computer, Hardware, Software