Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under GNU Free Documentation License (Ildar Sagdejev (Specious)).
Una puerta automática es una puerta que se abre y cierra automáticamente. Se requiere una instalación para llevar a cabo la apertura y cierre de la puerta, que se lleva a cabo mediante cualquier tipo de energía en lugar de la fuerza humana, por ejemplo la electricidad entre otras.
En el siglo I d. C., el matemático griego Herón de Alejandría inventó la primera puerta automática de la que nos ha llegado noticia. Describe dos aplicaciones diferentes para las puertas automáticas. La primera empleaba el calor de un fuego encendido por el sacerdote del templo de la ciudad. El fuego hacía hervir el agua dentro de un recipiente de bronce, y al cabo de un par de horas, la presión dentro del recipiente aumentaba por encima de la presión atmosférica haciendo que se bombeara agua dentro de unos recipientes adyacentes. Estos recipientes laterales actuaban como contrapesos, que a través de una serie de cuerdas y poleas hacían abrir las puertas del templo, en el momento en que las personas llegaban para la plegaria. La segunda aplicación es la que utilizó el propio Herón, en una instalación similar, para abrir las puertas de la ciudad.[1]
En 1931, los ingenieros Horacio H. Raymond y Sheldon S. Roby del fabricante de herramientas y hardware, Stanley Works, diseñaron el primer modelo de un dispositivo que provocaba la apertura de una puerta automática. El invento fue patentado y se instaló al "Wilcox Pier Restaurant" en West Haven, Connecticut, como ayuda para los camareros cuando transportaban platos de comida o bebidas, con las dos manos ocupadas. Todo el sistema, incluyendo la instalación, costó unos 100USD de la época.[2][3]
En 1954, Dee Horton y Lew Hewitt inventaron la primera puerta corredera automática. Esta puerta automática utilizaba un "mat actuator" (un interruptor bajo una estera, activado por el peso de una persona). En 1960, fundaron conjuntamente la empresa Horton Automatics Inc y colocaron la primera puerta corredera automática comercial del mercado.[4]
Los seres humanos han estado desarrollando formas de abrir y cerrar automáticamente las puertas desde la época de Herón de Alejandría, que había diseñado un mecanismo subterráneo de entrada de un templo en el 100 aC. Dos mil años después, hay más razones que nunca para utilizar las puertas automáticas.
Estos incluyen:
Tipos de Puerta Automática
Hay muchos tipos de puertas automáticas, y la especificación correcta puede depender del tipo de tráfico de peatones, si el uso es continuo o intermitente, las condiciones ambientales, y si la puerta es una salida de emergencia. Estos son algunos de los diferentes tipos de puerta automática disponible:
1. Las puertas correderas automáticas
Un mecanismo de deslizamiento maximiza el ancho de una puerta abierta, y evita la necesidad de las zonas de profundidad requeridos por las puertas batientes. Las puertas correderas automáticas pueden ser una sola hoja o de dos hojas, pero el sistema de la puerta debe ser lo suficientemente amplia como para los paneles se deslicen hacia atrás en las pantallas laterales.
2. Las puertas automáticas batientes
Los sistemas automáticos de puertas batientes contienen poderosas unidades operativas que aseguran la fiabilidad funcional.
3. Ahorro de espacio.
Puertas basculantes o plegables ofrecen una solución cuando el espacio es un bien escaso:
4. Las puertas giratorias
Las puertas giratorias son una solución elegante que también impiden el ruido, el polvo y la suciedad, y ayudan a mantener los costos de la calefacción. Ellas vienen en muchos tamaños y tipos, incluyendo manuales, automáticas etc.
Seguridad y Activación
Sistemas de detección de garantizar el uso seguro y eficaz de cada tipo de puerta automática. Hay dos tipos principales de sensores del sistema, de movimiento y presencia, que se utilizan, además de otros dispositivos de seguridad pasiva.
This article uses material from the Wikipedia article "Puerta automática", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art