powered by CADENAS

Social Share

Flecha Verde (7043 views - Movie)

Flecha Verde (Green Arrow) es un superhéroe de la compañía DC Comics. Su nombre real es Oliver Jonas "Ollie" Queen. Fue creado por Mort Weisinger y Greg Papp y su primera aparición fue en More Fun Comics Nº 73 en 1941. El personaje es un símil superheroico de Robin Hood. Flecha Verde es un arquero que inventa flechas de variadas funciones, tales como la pegajosa, la red, la explosiva, la bomba de tiempo, la de extinción de incendios, la flash, la de gases lacrimógenos, criogénicas, guante de boxeo e incluso una de kryptonita. Originalmente, muchas de las cualidades de Flecha Verde son muy parecidas a las de Batman. Como el caballero oscuro, Flecha Verde es un adinerado que ha dedicado su vida a combatir el crimen hasta erradicarlo en su ciudad natal, conocida como Star City. En sus primeros veinticinco años Flecha Verde no fue un héroe importante. Pero a finales de los años 1960, después de que Queen perdiese toda su fortuna, los escritores de DC le dieron el papel de defensor de los derechos civiles de los trabajadores y desamparados de la calle. En 1970, Flecha Verde se unió a Linterna Verde en una serie de aventuras de alto contenido social. Desde entonces, ha gozado de gran popularidad en el Universo DC, y sus escritores le han dado un acercamiento urbano al personaje, que mantiene su popularidad en la actualidad.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Flecha Verde

Flecha Verde

Flecha Verde
Flecha Verde

Cosplayer como Flecha Verde.
Primera aparición More Fun Comics N°73 (1941).
DC Comics
Creador(es)

Mort Weisinger

George Papp
Interpretado por
Información
Nombre original Oliver Jonas Queen
Estatura 1,85 m (6 ft 1 in)
Peso 91 kg (200 lb)
Especialidad Posee una gran habilidad como arquero, tiene un amplio arsenal de flechas, sabe artes marciales.
Afiliaciones actuales Reserva en LJA (Liga de la Justicia de América).
Afiliaciones anteriores Liga de la Justica Élite
Los Jóvenes Titanes
The Outsiders The Outsiders (cómic)
Familiares Connor Hawke (hijo), Roy Harper (hijo adoptivo), Mía Dearden (hija adoptiva), Moira Queen (madre fallecida), Robert Queen (padre fallecido),Thea Queen (media hermana)
Estatus actual Soltero - Divorciado de Dinah Laurel Lance (Black Canary)
[editar datos en Wikidata]

Flecha Verde (Green Arrow) es un superhéroe de la compañía DC Comics. Su nombre real es Oliver Jonas "Ollie" Queen. Fue creado por Mort Weisinger y Greg Papp y su primera aparición fue en More Fun Comics Nº 73 en 1941.

El personaje es un símil superheroico de Robin Hood. Flecha Verde es un arquero que inventa flechas de variadas funciones, tales como la pegajosa, la red, la explosiva, la bomba de tiempo, la de extinción de incendios, la flash, la de gases lacrimógenos, criogénicas, guante de boxeo e incluso una de kryptonita. Originalmente, muchas de las cualidades de Flecha Verde son muy parecidas a las de Batman. Como el caballero oscuro, Flecha Verde es un adinerado que ha dedicado su vida a combatir el crimen hasta erradicarlo en su ciudad natal, conocida como Star City.

En sus primeros veinticinco años Flecha Verde no fue un héroe importante. Pero a finales de los años 1960, después de que Queen perdiese toda su fortuna, los escritores de DC le dieron el papel de defensor de los derechos civiles de los trabajadores y desamparados de la calle. En 1970, Flecha Verde se unió a Linterna Verde en una serie de aventuras de alto contenido social. Desde entonces, ha gozado de gran popularidad en el Universo DC, y sus escritores le han dado un acercamiento urbano al personaje, que mantiene su popularidad en la actualidad.

Historial de publicaciones

Los orígenes, 1941-1968

Creado en 1941 por el escritor y editor Mort Weisinger y el artista George Papp, quien se quedó con la serie de casi veinte años, Flecha Verde y Speedy aparecieron por primera vez en More Fun Comics número 73 (noviembre de 1941).

Flecha Verde también se creó con temas de la versión anterior del personaje de Batman, con lo que varias similitudes entre los dos personajes son observables, sobre todo en la encarnación anterior de Flecha Verde. Flecha Verde tuvo un adolescente llamado Speedy como compañero, así como Batman tuvo a Robin; Flecha Verde y Batman fueron o son dos playboys millonarios con identidades secretas; Flecha Verde tenía un Flechamóvil y un Flechaplano similar al Batimóvil y el Batiplano; Flecha Verde tuvo la Flechacueva mientras Batman tuvo la Baticueva; Flecha Verde fue convocado por la señal de la Flecha, al igual que Batman es llamado a la jefatura de policía por la Bati-señal; en las historias de la Edad de Oro, en la historieta Flecha Verde había un payaso como archienemigo llamado Blanco, que era una versión poco encubierta del archienemigo de Batman, el Joker. Algunas de estas semejanzas se han explicado dentro del universo fantástico de DC como inspirada por una reunión entre Flecha Verde y Batman al inicio de sus respectivas carreras, después de que Flecha Verde miró hacia Batman como una fuente de inspiración.

Aparte de las obvias alusiones a Robin Hood, el personaje Flecha Verde fue inspirado por unas pocas diferentes fuentes, incluida la novela de Edgar Wallace El Arquero Verde (1940) y de la serie de Columbia Pictures del mismo nombre basado en la novela, y Fawcett Publicaciones anteriores temas de héroes con arco como Flecha dorada. Un centauro arquero héroe llamado simplemente Flecha precedió a todos estos personajes. El Flechamóvil de Flecha Verde fue de color amarillo y con forma que recuerda al vehículo que obtuvo la marca de velocidad en tierra de 1929, el británico Flecha dorada. Además, el nombre de Oliver Queen probablemente se refiriere a Ellery Queen, un detective de ficción popular de la época.

Weisinger creó otro personaje llamado Aquaman, que también apareció por primera vez en esta historieta, y estos dos personajes siguieron simultáneamente en More Fun Comics hasta mediados de los años de 1940 y, a continuación, en Aventura Comics desde 1946 hasta 1960. Flecha Verde y Speedy también aparecierón en varios números de World's Finest Comics hasta el número 140 (1964). Los personajes de Flecha verde y Speedy fueron una de las cinco parejas que se promoverán en uno de los primeros libros en equipo, Leading Comics. Flecha Verde es uno de los pocos personajes de DC que continuaron después de la Edad de Oro de Comic Books. La longevidad del personaje se debía a la influencia del creador Mort Weisinger, que mantuvo a Flecha Verde y Aquaman con sus características inalteradas, así como el personaje de Superboy, primero en More Fun Comics y Comics Aventura. Aparte de compartir con él la revista Comics Aventura, el número 258 presentó un encuentro entre un joven Oliver Queen y Superboy.

habilidades

Al estar varado en una isla se vio forzado a aprender a sobrevivir, eso moldeó su cuerpo y mente, y le permitió aprender a usar el arco mediante la práctica. Fue entrenado en artes marciales y esgrima por Deathstroke y se perfeccionó tras varias sesiones de práctica con Batman, Katana y Black Canary.

Es un experto acróbata y atleta consumado con un estado físico atléticamente perfecto, ha desarrollado un estilo propio de evasión y fuga estratégica similar al parkour y posee conocimientos prácticos en rastreo, cacería y ciencias políticas como la diplomacia y civismo. Es un artista marcial experto en combate mano a mano, con conocimientos de Judo, Kickboxing y Karate. Es un espadachín habilidoso y sabe usar las barras kali con un grado de habilidad que rivaliza con la de Batman. Es un dotado piloto capaz de volar diferentes tipos de aviones y helicópteros. Su mayor especialidad es el uso del arco y flecha, posee una fina puntería que le permite acertar con precisión a grandes distancias y tiene amplios conocimientos en física, aerodinámica e ingeniería que le permiten improvisar un arco y flechas con materiales de desecho, al igual que crear toda una gama de flechas multipropósito.

Armamento

tiene Una extensa variedad de arcos con diversos grados de tensión y funcionalidades (plegables, reforzados, con mira telescópica, etc.), lo que le permite lanzar flechas a varios kilómetros de distancia. Un carcaj con diversas saetas y flechas multifuncionales con capacidades letales (flechas comunes o con puntas reforzadas de aluminio o teflón, con capacidad incendiaria, e incluso con puntas de kriptonita) y no letales (granada destellante, guante de box, bomba pegajosa, etc.). Su uniforme es de una tela resistente a las llamas y capaz de soportar proyectiles de calibre chico a quemarropa. En ciertas versiones se lo ve llevando su propia katana.

Neal Adams y Dennis O'Neil, 1969-1983

En 1969, el artista Neal Adams decidió actualizar la apariencia visual del personaje dándole una barba de perilla y un traje de su propio diseño en The Brave and The Bold número 85.

Inspirado por el rediseño de Adams, el escritor Dennis O'Neil seguidamente a la nueva apariencia de Flecha Verde rehizo totalmente la actitud del personaje en las páginas de la Liga de la Justicia de América número 79 (cubierta de noviembre de 1969), dándole a su personalidad un matiz áspero, al estilo del otro héroe con arco, Hawkeye de la Marvel Comics. Esta revisión se explica porque Oliver Queen pierde su fortuna y se convierte en un destacado defensor de los desfavorecidos en la sociedad y asume una posición política de izquierda.

En la década de 1970, se convirtió en un personaje asociado con Linterna Verde (Hal Jordan) en la serie de este último, aclamada pero de corta duración, de O'Neil y Adams, se ocupan de diversas cuestiones sociales y políticas en que Flecha verde habla de un cambio radical, mientras que Linterna Verde cifra sus esperanzas en el establishment liberal, ya que desea trabajar dentro de las instituciones existentes del gobierno y de la ley. A diferencia de Oliver Queen, quien abogó por la acción directa, Hal Jordan quería trabajar dentro del sistema; mientras que Oliver abogó por el cambio social, Jordan estuvo más preocupado en hacer frente a los delincuentes. Cada uno se encuentra cuestionado por sus creencias por los demás. Oliver convenció a Jordan, Linterna Verde, a ver más allá de su estricta obediencia al Corpus legal, para ayudar a aquellos que fueron olvidados o discriminados. Como O'Neil explicó: "Él sería un anarquista caliente-templado para contrastar con el cerebral, sosegado modelo ciudadano que es Linterna Verde." El dúo se embarcó en una búsqueda para encontrar a América, asistiendo a los problemas de corrupción, el racismo, la contaminación y la sobrepoblación que enfrenta la nación. El escritor Denny O'Neil incluso trato algunos de los acontecimientos actuales, tales como el culto a la familia Manson y sus asesinatos, en las cuestiones número 78-79 ( "una especie de amor"), donde Black Canary cae brevemente bajo el hechizo de un falso profeta que abogue por la violencia.

"My Poor Ward" Linterna Verde vol. 2, número86 (Nov. 1971). Arte de la cubierta de Neal Adams. Fue durante este período que la más famosa historia apareció Flecha Verde, Linterna Verde en el vol. 2, número 85-86, cuando se supo que el compañero de Flecha Verde, Speedy, era adicto a la heroína. En su afán de salvar a Estados Unidos, Oliver Queen había fallado en su responsabilidad personal como tutor y Padre, el que al final logró superar su adicción con la ayuda de Canario Negro. Esta historia les logra a los autores, una carta de felicitación del alcalde de Nueva York, John Lindsay. Desafortunadamente, la serie no se corresponde con las expectativas comerciales, tal vez porque los temas de su madurez, y por los problemas con los plazos de entrega de Neil Adams, lo que causa problemas en el número 88, y finalmente siendo cancelada la serie en el número 89 (abril-mayo de 1972) .

El dúo se trasladó a la función de copia de seguridad en el Flash, a través de temas número 217 número 219. Los temas sociales siguen tratándose, como en la historia en que Ollie mata a un criminal (aunque sea accidentalmente). Por lo que decide abandonar la carrera superheróica estrellando el avión flecha contra la cima de una montaña y retirándose en un monasterio budista.

Solo regresaría al mundo exterior a petición de Linterna Verde y Canario Negro. Esta historia sería muy importante para el personaje en la década de 1990. Después de esta historia en tres partes, Linterna Verde continuó como solista de back-up en Flash, mientras que Flecha Verde estuvo en solitario comenzó a aparecer en Action Comics.

En su serie en solitario, Oliver Queen tuvo un trabajo como columnista de un periódico, lo que le permitió articular sus creencias políticas en un ámbito más público. En World's Finest número 255 (1979), Queen se postuló para alcalde de Starling City y perdió en una estrecha votación. Aunque hay motivos para creer que la elección había sido un fraude, Canario Negro le sugirió no impugnar dicha votación y ceder el triunfo a su oponente.

Televisión

  • Flecha Verde llega a la TV en Smallville interpretado por el actor Justin Hartley. Hizo su aparición por primera vez en la temporada 6 como personaje recurrente habiendo tenido un escarceo amoroso con Lois Lane. A partir de la temporada 8 se hace personaje principal, teniendo una gran amistad con Clark Kent.
  • Este personaje ha sido adaptado a la televisión en la serie estadounidense Arrow, estrenada en 2012. En esta serie, Oliver Queen es un joven playboy multimillonario que pasa cinco años en una isla después de un naufragio en el que murió su padre, la hermana de su novia y otras personas. Cuando es rescatado y vuelve a Starling City con su familia, decide enfrentarse a políticos y empresarios corruptos bajo la identidad de un encapuchado con un traje verde (Flecha Verde). Tiene gran agilidad y puntería y usa un arco y una serie de flechas. Es interpretado por Stephen Amell.
  • Tiene además varios capítulos crossover con la serie de televisión The Flash, en momentos determinados de la historia donde acuden a su ayuda mutua , más adelante conforme avanza la serie estos superhéroes van enfrentando distintos retos en los cuales tendrán que cruzar nuevamente sus caminos.


This article uses material from the Wikipedia article "Flecha Verde", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Movie

Movie, Animation, Cartoon