Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Ferrero Rocher | ||
---|---|---|
Tipo de producto | Bombón de chocolate con avellanas en capas. | |
Producido por | Ferrero | |
Ingredientes |
Chocolate: cacao, leche, avellanas, azúcar, lecitina de soja Barquillo: harina de trigo, gasificantes Relleno: crema de avellanas, avellana entera, pero no de nutella | |
[editar datos en Wikidata] |
Los Ferrero Rocher son bombones de chocolate con avellanas de la empresa italiana Ferrero. Tienen forma esférica y una envoltura de papel dorado. Se presentan sobre una bandeja de plástico, en un cofre de plástico envuelto en una lámina de plástico transparente. Está a la venta desde Marzo de 1982.[1]
El 30 por ciento del bombón se compone de chocolate con leche elaborado con azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche desnatada en polvo, mantequilla concentrada y emulgentes (lecitinas de soja y vainillina). Tiene también un 28,5% de avellanas.[1]
Los primeros anuncios en España los protagoniza Isabel Preysler,[2] y en ellos se presentan en su casa "por casualidad" unos amigos que vienen de paseo y siempre tiene una bandeja pequeña con los bombones dispuestos en forma piramidal.
Después Paloma Cuevas fue imagen de los bombones.[2] A partir de 2010 la modelo Judit Mascó ha sido la elegida para protagonizar la campaña en la que se sigue utilizando la frase "Ferrero Rocher, la expresión del buen gusto".
This article uses material from the Wikipedia article "Ferrero Rocher", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke