Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Un puerco y su lechón | ||
Taxonomía | ||
Reino: | Animalia | |
Filo: | Chordata | |
Clase: | Mammalia | |
Orden: | Artiodactyla | |
Familia: | Suidae | |
Género: |
Sus Linnaeus, 1758 | |
Especies | ||
Véase el texto | ||
[editar datos en Wikidata] |
Sus es un género de mamíferos artiodáctilos de la familia Suidae originario de Eurasia que incluye los cerdos domésticos y los jabalíes. Los más cercanos parientes de la familia de los suídos son los pecaríes americanos y, más lejanamente, los facóqueros africanos.
Un cerdo tiene un morro de nariz, ojos pequeños y una cola corta y rizada. Tiene el cuerpo gordo y patas cortas. Tienen cuatro dedos en cada pie, con el más largo, los dedos medianos los utiliza para caminar.
Los cerdos son omnívoros, que quiere decir que pueden comer plantas y animales. Los cerdos escarban y comen cualquier tipo de comida, incluyendo insectos muertos, lombrices, cortezas de árboles, animales muertos, excrementos (incluyendo los suyos), basura y otros cerdos. En libertad, buscan animales, primero comen hojas y hierba, raíces, frutas y flores. Ocasionalmente, en cautividad, se pueden comer al más joven de la piara.
Las hembras están maduras para preñarse alrededor de los 8 a 18 meses de edad. Entran en celo (estro) cada 21 días. Los machos son sexualmente maduros entre 8 a 10 meses de edad.[1] Una camada de lechones tiene entre 6 y 12.
Los cerdos no tienen glándulas sudoríparas funcionales,[2] por lo que deben enfriarse desde una fuente externa, normalmente agua o barro cuando lo necesitan. También se embarran para protegerse de la radiación actínica. También agrega protección contra insectos y parásitos.
This article uses material from the Wikipedia article "Sus", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus