powered by CADENAS

Social Share

Quiosco (8110 views - Architecure & BIM & MEP)

Un quiosco es una construcción ligera formada por varias columnas o pilares que sostienen una cubierta. Puede tener abiertos los lados, siendo entonces equivalente a un pabellón, un templete o un baldaquino; o tenerlos cerrados, con lo que se asemeja a una caseta (en cuyo caso la función sustentante puede recaer en los propios paneles o tabiques de cerramiento, dado lo ligero de la estructura). A diferencia de las pérgolas, la cubierta o techo de los quioscos no tiene oquedades. Su función es proporcionar una relativa protección del sol y de la lluvia, y en su caso servir de espacio escénico para algún tipo de espectáculo al aire libre o proporcionar un pequeño espacio de almacenamiento y puesto de venta en la vía pública de forma estable, por oposición a los de venta callejera o ambulante (por lo que suelen estar sujetos a algún tipo de regulación, autorización, permiso o concesión administrativa). Su emplazamiento habitual son los jardines, las plazas, los bulevares y las calles con aceras de suficiente amplitud.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Quiosco

Quiosco

Quiosco

Un quiosco es una construcción ligera formada por varias columnas o pilares que sostienen una cubierta. Puede tener abiertos los lados, siendo entonces equivalente a un pabellón, un templete o un baldaquino; o tenerlos cerrados, con lo que se asemeja a una caseta (en cuyo caso la función sustentante puede recaer en los propios paneles o tabiques de cerramiento, dado lo ligero de la estructura). A diferencia de las pérgolas, la cubierta o techo de los quioscos no tiene oquedades.

Su función es proporcionar una relativa protección del sol y de la lluvia, y en su caso servir de espacio escénico para algún tipo de espectáculo al aire libre o proporcionar un pequeño espacio de almacenamiento y puesto de venta en la vía pública de forma estable, por oposición a los de venta callejera o ambulante (por lo que suelen estar sujetos a algún tipo de regulación, autorización, permiso o concesión administrativa).

Su emplazamiento habitual son los jardines, las plazas, los bulevares y las calles con aceras de suficiente amplitud.

Ortografía y etimología

El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española prefiere la utilización de "q" para la letra inicial de "quiosco", aunque admite la utilización de la letra "k" ("kiosco"). La palabra original de la que deriva es kōšk (que significa ‘pabellón’ en idioma pahlavi), que ha llegado al castellano a través del francés kiosque, que a su vez la tomó del turco köşk, y éste del persa košk.[1][2]

Tipos de pabellones

Según su uso se pueden clasificar en distintos tipos:

  • Quiosco de flores, puesto de venta en que se comercializan principalmente ramos de flores.
  • Quiosco de golosinas, establecimiento comercial en que se venden principalmente golosinas, cigarrillos, tarjetas telefónicas, etc.
  • Quiosco de información, puesto no comercial en que se provee información turística o referente a campañas públicas.
  • Quiosco de música, construcción festiva, normalmente de planta circular o semicircular, que alberga conciertos.
  • Quiosco de periódicos, puesto de venta de dimensiones reducidas en que se comercializan principalmente periódicos y revistas.
  • Quiosco interactivo, computadora localizada en lugar público que permite a los usuarios realizar diferentes acciones.
  • Quiosco aseo, módulo de aseos situado habitualmente en espacio público.
  • Quiosco bar, establecimiento en que se sirven comidas y bebidas situado habitualmente en espacio público (parques, plazas, playas...)

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Quiosco", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library