powered by CADENAS

Social Share

Mobile home (6221 views - Architecure & BIM & MEP)

Mobile homes (también llamadas trailers o house trailers en EE.UU.) o caravanas estáticas son casas prefabricadas construidas en fábricas —y no en el lugar de destino— y después llevadas al lugar donde se van a establecer Construidas normalmente sobre chasis permanentes con ruedas se transportan siendo tiradas por un trailer-tractor por carretera hasta el lugar donde se establecen de forma permanente. Las mobile homes comparten los mismos orígenes históricos que las caravanas, pero hoy en día ambas son muy diferentes en tamaño y equipamiento, utilizándose las últimas como casa de vacaciones o temporal, mientras las mobile homes son auténticas viviendas; se ubican en un lugar y permanecen allí aunque mantienen la capacidad de ser transportadas íntegramente a otro lugar si es necesario. Tras la cosmética de la instalación para ocultar la base, hay marcos para remolques, ejes, ruedas y ganchos de arrastre.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Mobile home

Mobile home

Mobile homes (también llamadas trailers o house trailers en EE.UU.) o caravanas estáticas son casas prefabricadas construidas en fábricas —y no en el lugar de destino— y después llevadas al lugar donde se van a establecer

Construidas normalmente sobre chasis permanentes con ruedas se transportan siendo tiradas por un trailer-tractor por carretera hasta el lugar donde se establecen de forma permanente. Las mobile homes comparten los mismos orígenes históricos que las caravanas, pero hoy en día ambas son muy diferentes en tamaño y equipamiento, utilizándose las últimas como casa de vacaciones o temporal, mientras las mobile homes son auténticas viviendas; se ubican en un lugar y permanecen allí aunque mantienen la capacidad de ser transportadas íntegramente a otro lugar si es necesario. Tras la cosmética de la instalación para ocultar la base, hay marcos para remolques, ejes, ruedas y ganchos de arrastre.

Tamaños más comunes

Las mobile homes suelen construirse generalmente en dos tamaños: ancho normal (single-wide) y ancho doble (double-wide). Las de ancho normal miden 5,5 metros (18 pies) o menos de ancho y 27 metros (90 pies) o menos de largo y pueden ser transportadas como unidad. Las de ancho doble miden unos seis metros de ancho o más por 27 metros de largo o más y deben transportarse en dos unidades separadas que se unen en el lugar de asentamiento. Existen unas terceras llamadas "triple wide" e incluso mayores, aunque no es común.

Mientras las casas construidas en el sitio, raramente se mueven, las personas propietarias de mobile homes de ancho normal suelen alquilarlas para ayudar en la compra de una vivienda nueva. Estas casas "usadas" son a su vez más tarde revendidas a nuevos propietarios. El hecho de utilizar como alquiler las de ancho normal es debido a que se transportan más fácilmente que las dobles, lo que facilita su alquiler.

Galería de imágenes

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Mobile home", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library