powered by CADENAS

Social Share

Panal (geometría) (4874 views - Basics)

En geometría, un panal es un empaquetado de poliedros o celdas que llena el espacio de modo que no quedan huecos. Es una generalización de la teselación a espacios de mayores dimensiones. Así la clasificación de panales para distintas dimensiones viene indicado por la notación panal-n. Los panales se construyen normalmente en espacios euclidianos pero también pueden ser construidos en espacios no euclidianos, como los panales hiperbólicos.
Go to Article

Panal (geometría)

Panal (geometría)

Panal (geometría)

En geometría, un panal es un empaquetado de poliedros o celdas que llena el espacio de modo que no quedan huecos. Es una generalización de la teselación a espacios de mayores dimensiones. Así la clasificación de panales para distintas dimensiones viene indicado por la notación panal-n.

Los panales se construyen normalmente en espacios euclidianos pero también pueden ser construidos en espacios no euclidianos, como los panales hiperbólicos.

Clasificación

Hay infinitos tipos de panales, de los cuales sólo algunos se han podido clasificar. Los más regulares son los que más interés han atraído pero hay muchas otras variedades por investigar y descubrir.

Los panales más sencillos de construir se forman por apilamiento de capas o bloques de prismas basados en alguna teselación del plano. En particular, cualquier panal basado en paralelepípedos llena el espacio, siendo el panal cúbico el caso más especial pues es el único panal regular en el espacio euclidiano ordinario. Otra familia interesante es la compuesta de tetraedros de Hill (en inglés) y sus generalizaciones.

Panales-n uniformes

Un panal-3 uniforme es un panal tridimensional compuesto de celdas poliédricas uniformes cuyos vértices son todos idénticos. A los 28 ejemplos convexos en el espacio tridimensional euclideano también se les denomina panales Arquimedianos.[1]

Así mismo, se define panal regular a aquel en el que el grupo de isometrías que preservan el entramado actúan de forma transitiva en cualquier vértices externo de las celdas. De este modo, cada panal regular es automáticamente panal uniforme.

Como ya hemos dicho, en el espacio 3D euclideano solo hay un panal regular, el panal cúbico, habiendo también dos panales cuasi-regulares (formados a partir de dos celdas regulares):

Tipo Panal cúbico regular Panales cuasi-regulares
Celdas Cúbico Octaedro Y tetraedro
Capa de bloques

El panal tetraédrico-octaédrico y el panal tetraédrico-octaédrico girado se generan mediante 3 o 2 posiciones de capas de bloques de celdas, cada una alternando un tetraedro con un octaedro.

Poliedros cubre-espacio

Un panal que tiene todas las celdas idénticas dentro de sus simetrías se dice que es isocórico o de celda transitiva. En el espacio euclidiano tridimensional, una celda de tal tipo de panal se denomina poliedro cubre-espacio. Una condición necesaria para que un poliedro sea cubre-espacio es que su invariante de Dehn (en inglés) sea cero, de manera que todos los sólidos platónicos excepto el cubo quedan descartados.

Solo hay cinco poliedros cubre-espacio que pueden teselar el espacio euclidiano 3D usando translaciones. Se llaman parapeloedros y son los siguientes:

  1. Panal cúbico (o variaciones: cuboid, hexaedro rómbico o paralelepípedo)
  2. Panal prismático hexagonal
  3. Panal dodecaedrico rómbico
  4. Panal dodecaédrico alargado
  5. Panal cúbico bitruncado
Panal cúbico


Panal prismático hexagonal


Dodecaédrico rómbico


Dodecaédrico elongado


Octaédrico truncado


Cubo

(paralelepípedo)

Prisma hexagonal Dodecaedro rómbico Dodecaedro elongado Octaedro truncado
3 longitudes en borde 3+1 longitudes en borde 4 longitudes en borde 4+1 longitudes en borde 6 longitudes en borde

Otros ejemplos de poliedros cubre-espacio conocidos son:

  • El panal prismático triangular
  • El panal prismático triangular girado
  • El panal triakis tetraedro truncado
  • El panal dodecaédrico trapezo-rómbico
  • Entramado isohédrico

Otros panales con dos o más poliedros

A veces, dos o más poliedros pueden ser combinado para llenar el espacio. Aparte de los panales uniformes, un buen ejemplo de ello es la estructura Weaire-Phelan, observada en la estructura de los cristales de hidrato de gas.

Estructura Weaire–Phelan

Panales-3 no convexos

Los casos documentados son pocos. Existen dos clases que pueden ser distinguidas:

  • celdas no convexas que se empaquetan sin sobreponerse, entre los que se incluye el pequeño dodecaedro rómbico estrellado como en los cubos de Yoshimoto.
  • La superposición de celdas cuyas densidades positivas y negativas se anulan formando un contíinuo uniformemente denso, análogo a la superposición ordenada en el plano.

Panales hiperbólicos

En el espacio hiperbólico tridimensional, el ángulo diédrico de un poliedro depende de su tamaño. Así, los panales hiperbólicos regulares incluyen dos con cuatro o cinco dodecaedros unidos en cada borde; sus ángulos diédricos son π/2 y 2π/5, siendo ambos menores que los de un dodecaedro euclidiano. Aparte de este efecto, los panales hiperbólicos obedecen a las mismas limitaciones topológicas que los panales euclidianos y polícoros.

Dualidad de panales-3

Para cada panal, hay un panal dual que se puede construir intercambiando:

-celdas por vértices
-caras para bordes.

Los panales regulares se dualizan con facilidad:

  • El panal cúbico es su propio dual
  • El panal octaedro - tetraédrico es dual del dodecahedro rómbico
  • Los bloques de panales derivados de enladrillados planos uniformes son duales unos entre otros, igual que sus teselas.
  • Los duales de los panales arquimedianos restantes son todos transitivos respecto a sus celdas

¿Por qué las abejas eligen esta forma hexagonal?

Si las celdas de los panales fuesen cuadradas optimizarían el espacio pero estos seres vivos sufren una metamorfosis y necesitan un espacio adecuado para su nueva anatomía. Si las celdas fueran cilíndricas serían perfectas pero la cantidad de cera utilizada no las beneficiaria. Es por esto por lo que las abejas siempre construyen sus celdas en hexágonos perfectos, maximizando la superficie útil.

  1. Grünbaum (1994).


This article uses material from the Wikipedia article "Panal (geometría)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted