powered by CADENAS

Social Share

Bomba manual (11924 views - Transportation - Air Water Earth)

Una bomba manual es una bomba hidráulica, que usa la fuerza humana y la ventaja mecánica para mover los líquidos o el aire de un lugar a otro. Son ampliamente utilizadas en todos los países del mundo para una variedad de aplicaciones industriales, marinas, riego y actividades de ocio.[1]​ Hay muchos diferentes tipos de bomba de mano disponibles, que operan principalmente mediante un pistón, un diafragma o un principio de paletas rotativas con una válvula antiretorno a la entrada y uno o más agujeros de salida en la cámara de operación en direcciones opuestas. La mayoría de las bombas manuales tienen émbolos o pistones alternativos, y son de desplazamiento positivo.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Bomba manual

Bomba manual

Bomba manual

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Manco Capac).

Una bomba manual es una bomba hidráulica, que usa la fuerza humana y la ventaja mecánica para mover los líquidos o el aire de un lugar a otro. Son ampliamente utilizadas en todos los países del mundo para una variedad de aplicaciones industriales, marinas, riego y actividades de ocio.[1]

Hay muchos diferentes tipos de bomba de mano disponibles, que operan principalmente mediante un pistón, un diafragma o un principio de paletas rotativas con una válvula antiretorno a la entrada y uno o más agujeros de salida en la cámara de operación en direcciones opuestas. La mayoría de las bombas manuales tienen émbolos o pistones alternativos, y son de desplazamiento positivo.

Bombas de succión y elevación

La succión y elevación son consideraciones importantes cuando se bombea un fluido. La succión es la distancia vertical entre el fluido a bombear y el centro de la bomba, mientras elevación es la distancia vertical entre la bomba y el punto de entrega. La profundidad de la que una bomba de mano se chupan está limitada por la presión atmosférica a una profundidad de operación de menos de 7 metros.[2]​ La altura a la que una bomba de mano se levantó un líquido se rige por la capacidad de la bomba y del operador para levantar el peso de fluido en el tubo de distribución. Así mismo, la misma bomba y el operador serán capaces de conseguir una mayor elevación con una tubería de diámetro más pequeño de lo que podrían hacerlo con una tubería de mayor diámetro

Desventajas

  • La bomba manual sólo se puede emplear cuando se sabe que el acuífero está a poca profundidad.
  • Otra desventaja es que es muy fácil dañar el filtro durante la conducción o el apriete, lo que provoca la contaminación del pozo con la tubería. Esto obliga a desmontar todo el conjunto, sacar el filtro, limpiarlo, etc ...

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Bomba manual", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht