powered by CADENAS

Social Share

Hebilla (6432 views - Fashion)

Una hebilla (del latín vulgar «fibella», diminutivo de «fibŭla») es una pieza de metal, plástico, hueso y otros materiales que funciona como cierre o sujección, gracias a diversos tipos de broche o enganche, el más común un clavo articulado en una varilla.[1]​ Es complemento habitual en cinturones, correas, herrajes, cinchas, etc. Antes de la invención de la cremallera, se usaba para abrochar calzado y ropajes.[2]​ También es frecuente su uso en bolsos, mochilas, relojes y joyería de pulsera, o como motivo ornamental.[3]​ Como alternativa de broches, corchetes, fíbulas, imperdibles, pasadores, o prendedores, fueron utilizadas en la Grecia antigua y en la antigua Roma, particularmente en vestimenta militar para cinturones de espadas, corazas y el resto de equipamiento, así como para fijar la silla de montar para los caballos y sus estribos; se fabricaban en metal, hueso y marfil. Las hebillas con múltiples pitones (pitón-pestillo-perno-clavillo) aparecieron en el siglo xviii como complemento de la moda vestimentaria.[4]​[5]​ Las hebillas con rodillo o de rodillo se consideran un invento de mediados del siglo xix.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Hebilla

Hebilla

Hebilla

Una hebilla (del latín vulgar «fibella», diminutivo de «fibŭla») es una pieza de metal, plástico, hueso y otros materiales que funciona como cierre o sujección, gracias a diversos tipos de broche o enganche, el más común un clavo articulado en una varilla.[1]​ Es complemento habitual en cinturones, correas, herrajes, cinchas, etc. Antes de la invención de la cremallera, se usaba para abrochar calzado y ropajes.[2]​ También es frecuente su uso en bolsos, mochilas, relojes y joyería de pulsera, o como motivo ornamental.[3]

Como alternativa de broches, corchetes, fíbulas, imperdibles, pasadores, o prendedores, fueron utilizadas en la Grecia antigua y en la antigua Roma, particularmente en vestimenta militar para cinturones de espadas, corazas y el resto de equipamiento, así como para fijar la silla de montar para los caballos y sus estribos; se fabricaban en metal, hueso y marfil. Las hebillas con múltiples pitones (pitón-pestillo-perno-clavillo) aparecieron en el siglo xviii como complemento de la moda vestimentaria.[4][5]​ Las hebillas con rodillo o de rodillo se consideran un invento de mediados del siglo xix.

Modelos arqueológicos

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Hebilla", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Fashion

3d,fashion,clothes,shoes,hat,glasses,wearables,iot,hardware