powered by CADENAS

Social Share

Entresuelo (15539 views - Material Database)

Un entresuelo, entrepiso, entreplanta, altillo,[1]​ mezzanina, mezzanine, tabanco o tapanco es, en arquitectura, un piso intermedio entre dos plantas principales de un edificio, y que por lo tanto, habitualmente no se numera en el cómputo total de los pisos del mismo. Generalmente, una mezzanine tiene un techo bajo y sobresale en forma de balcón. El término se usa también para el palco más bajo en un teatro, o para las primeras filas de asientos de dicho entresuelo. La palabra mezzanina viene del francés mezzanine, y ésta del italiano mezzano (“medio”), que a su vez proviene del latín medianus.[2]​
Go to Article

Entresuelo

Entresuelo

Un entresuelo, entrepiso, entreplanta, altillo,[1]mezzanina, mezzanine, tabanco o tapanco es, en arquitectura, un piso intermedio entre dos plantas principales de un edificio, y que por lo tanto, habitualmente no se numera en el cómputo total de los pisos del mismo. Generalmente, una mezzanine tiene un techo bajo y sobresale en forma de balcón. El término se usa también para el palco más bajo en un teatro, o para las primeras filas de asientos de dicho entresuelo. La palabra mezzanina viene del francés mezzanine, y ésta del italiano mezzano (“medio”), que a su vez proviene del latín medianus.[2]

Nomenclatura en varios países

Nombre País
barbacoa Cuba[3]
entrepiso[4] Argentina, Cuba[3]
entreplanta[4] España
entresuelo[4][5] España
altillo España
mezanín[6]
mezanine[6]
mezzanina Venezuela («en criollo»)[7]
mezzanine[6] Costa Rica, Venezuela[7]
tapanco[8] México

Generalidades

Una entreplanta con estructura de acero utilizada como almacenamiento industrial.

El entresuelo normalmente sobresale desde los muros como un voladizo y no cierra completamente la vista del suelo de la planta inmediatamente inferior. En síntesis, un entrepiso y su piso inferior comparten el mismo techo. La entreplanta se suele situar entre la planta baja y el primer piso, que está sobre ella, pero no es inusual tener mezzaninas en los pisos superiores de un edificio.

En la arquitectura palladiana, una mezzanina es un piso superior de poca altura que normalmente se destinaba al servicio doméstico y/o como almacén. En los estadios, la mezzanine es un término generalmente utilizado para los asientos de la clase premium, normalmente de solo un par de filas de profundidad y que cuelgan de la grada superior, permitiendo una vista sin obstáculos del campo de juego.

En las estaciones del metro, la entreplanta se sitúa normalmente entre la entrada a la estación a nivel de la calle y la plataforma inferior por donde acceden los pasajeros al metro. En esta zona se ubica por lo general el área de venta de billetes o el punto desde donde se accede a otras plataformas. El término se utiliza sobre todo cuando existe un concepto abierto de estación, que permite la visión de todo el conjunto desde ese nivel.

En los aeropuertos también es muy común el uso de estas estructuras, en las denominadas áreas remotas o áreas de Migración, especialmente diseñadas para los lugares de difícil acceso sin el uso de escaleras o de un ascensor.

Entresuelos industriales o sistema de almacenamiento en mezzanina

En instalaciones industriales, el sistema de pisos mezzanina es una estructura semi-permanente instalada habitualmente entre dos plantas permanentes de un edificio. Los entresuelos industriales pueden ubicarse libremente en cualquier lugar, y en algunos casos pueden ser desmontados y reubicados. Para su venta comercial se fabrican principalmente en tres materiales: acero, aluminio y fibra de vidrio. El entablado o embaldosado de un entresuelo puede variar según su aplicación pero generalmente se compone de un refuerzo interior de chapa plegada de acero y un acabado superior en madera, o bien de un refuerzo de acero, de varillas corrugadas, o un emparrillado de aluminio o fibra de vidrio.

Los entresuelos industriales a menudo se utilizan en tiendas y espacios similares para el almacenamiento de herramientas o materiales. Los techos altos de los comercios son ideales para una estructura de este tipo, y puede ubicarse una oficina tanto encima como debajo de ellas. Se utilizan habitualmente en procesos industriales tales como el almacenamiento, la distribución o la fabricación. Estas instalaciones permiten un mejor aprovechamiento de la altura total de un local comercial. Los sistemas de almacenamiento en mezzanina pueden ser estructurales, formados por perfilería metálica, dispuestos en rack o tarimas, o mediante estanterías metálicas, permitiendo todos ellos un gran volumen de almacenamiento.

Véase también


1,2,3-Trichloropropane2-Etoxietanol2-Methoxyethanol2,4-Dinitrotolueno4,4'-MethylenedianilineAcero 41xxAcrilamidaAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumelAluminioAleaciones de aluminioBronce de aluminioAluminium-lithium alloyAluminosilicatoAmalgama (química)Dicromato de amonioAnhidroAntracenoArgentium sterling silverÓxido de arsénico (V)Trióxido de arsénicoArsenical bronzeArsenical copperBabbitt (metal)Metal de campanaBenzyl butyl phthalateBeryllium copperVellón (aleación)BirmabrightBis(2-ethylhexyl) phthalateBismanolBismutoBóraxÁcido bóricoLatónBrightrayMetal de BritaniaPlata de BritaniaBronceAcero bulatCalamine brassCalifornia Electronic Waste Recycling ActFundición de hierroCelestriumChina RoHSChinese silverCromelÁcido crómicoChromium hydrideTrióxido de cromoCarbónAlquitrán de hullaCobaltoCobalt(II) acetateCobalt(II) carbonateCobalt(II) chlorideCobalt(II) nitrateSulfato de cobalto (II)Colored goldConstantánCobreCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldAcero de crisolCunifeCuproníquelCymbal alloysAcero de DamascoDevarda's alloyFtalato de dibutiloDiisobutyl phthalateDoré bullionDuraluminioDutch metalAcero eléctricoElectro (aleación)Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloyFerrocerioFerrocromoFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumMetal de FieldFlorentine bronzeGalfenolGalinstanoGalioGilding metalVidrioGlucydurOroGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes InternationalHepatizonHexabromocyclododecaneHexavalent chromiumHiduminiumAcero rápidoAcero microaleadoHigh-temperature insulation woolHidratoHidrazinaHydronaliumInconelIndio (elemento)International Material Data SystemInvarHierroIron–hydrogen alloyItalmaKanthalKovarPlomoLead hydrogen arsenateCromato de plomo (II)MagnalioMagnox (alloy)MangalloyManganinaMaraging steelMarine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoMegalliumMelchior (alloy)MercuryMetanoMetal de MischMolybdochalkosMonelMu-metalMetal MuntzMushet steelMusk xyleneN-Methyl-2-pyrrolidoneRecurso naturalNicromoNíquelNickel hydrideAlpaca (aleación)NitinolNicrosilNisilOro nórdicoOligómeroOrmoluPermalloyPeltrePhosphor bronzeÁcido ftálicoArrabioPinchbeck (alloy)BreaPlásticoPlatinum sterlingPlexiglasPlutonioPlutonium–gallium alloyPBBPBDECromato de potasioDicromato de potasioPseudo palladiumQueen's metalRegistro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicaRoHSReynolds 531RhoditaRodioMetal de RoseSamarioImán de samario-cobaltoSanicro 28Scandium hydrideShakudōShibuichiPlataSilver steelCromato de sodioDicromato de sodioNaKSolderMetal de espejosSpiegeleisenAcero elásticoStaballoyAcero inoxidableAceroEsteliteSterling silverStrontium chromateAcero laminadoSubstance of very high concernSupermalloyAcero quirúrgicoTerfenol-DTerneTibetan silverEstañoTitanium alloyTitanium Beta CTitanium goldTitanium hydrideNitruro de titanioTombacAcero para herramientasÓxido de tributilestañoTricloroetilenoTris(2-chloroethyl) phosphateTumbagaType metalUranioUranium hydrideVitalioDirectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y ElectrónicosAcero cortenWhite metalMaderaMetal de WoodAcero wootzY alloyZamakZeron 100ZincCirconioDióxido de zirconioZirconium hydrideÁtomo

This article uses material from the Wikipedia article "Entresuelo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification