powered by CADENAS

Social Share

Circuito de carreras (11870 views - Architecure & BIM & MEP)

Un circuito de carreras es un camino cerrado utilizado en ciertas modalidades de automovilismo y motociclismo. Los circuitos se distinguen de los tramos de rally y de las rectas usadas en los arrancones en que el camino se recorre en círculos varias veces. Generalmente, el objetivo de una competencia en circuito es dar un determinado número de vueltas al circuito en el menor tiempo posible. El automovilismo de velocidad, el motociclismo de velocidad, las derrapadas, el autocross, el motocross, el rallycross y el supermotard se corren exclusivamente en circuitos: de superficie pavimentada (asfalto, hormigón, cemento) en los tres primeros casos; de superficie suelta (tierra, grava, nieve, hielo) en los dos siguientes; y de superficies mixtas en los dos restantes. Las carreras de regularidad se pueden disputar tanto en circuitos como en recorridos abiertos. Ciertos formatos de carrera de destrucción utilizan circuitos; tal es el caso del banger racing de Europa del Norte y de las carreras en ocho de Estados Unidos. Las etapas superespeciales de un rally, así como la Carrera de Campeones, se celebran en circuitos con varios carriles. Los carriles están interconectados entre sí, de manera que los pilotos giran tantas vueltas como carriles hay para completar todo el recorrido. En una carrera de regularidad en circuito, los corredores deben girar al circuito en un tiempo lo más cerca posible al estipulado por los organizadores. En las competiciones de derrapadas, los pilotos deben conducir alrededor del circuito a la mayor velocidad pero describiendo un derrape lo más amplio posible y lo más cercano posible a los límites del trazado. En el resto de las disciplinas, los participantes deben completar una cantidad de vueltas establecida en el menor tiempo posible, o bien girar la mayor cantidad de vueltas posible en un tiempo dado.
Go to Article

Circuito de carreras

Circuito de carreras

Un circuito de carreras es un camino cerrado utilizado en ciertas modalidades de automovilismo y motociclismo. Los circuitos se distinguen de los tramos de rally y de las rectas usadas en los arrancones en que el camino se recorre en círculos varias veces. Generalmente, el objetivo de una competencia en circuito es dar un determinado número de vueltas al circuito en el menor tiempo posible.

El automovilismo de velocidad, el motociclismo de velocidad, las derrapadas, el autocross, el motocross, el rallycross y el supermotard se corren exclusivamente en circuitos: de superficie pavimentada (asfalto, hormigón, cemento) en los tres primeros casos; de superficie suelta (tierra, grava, nieve, hielo) en los dos siguientes; y de superficies mixtas en los dos restantes.

Las carreras de regularidad se pueden disputar tanto en circuitos como en recorridos abiertos. Ciertos formatos de carrera de destrucción utilizan circuitos; tal es el caso del banger racing de Europa del Norte y de las carreras en ocho de Estados Unidos. Las etapas superespeciales de un rally, así como la Carrera de Campeones, se celebran en circuitos con varios carriles. Los carriles están interconectados entre sí, de manera que los pilotos giran tantas vueltas como carriles hay para completar todo el recorrido.

En una carrera de regularidad en circuito, los corredores deben girar al circuito en un tiempo lo más cerca posible al estipulado por los organizadores. En las competiciones de derrapadas, los pilotos deben conducir alrededor del circuito a la mayor velocidad pero describiendo un derrape lo más amplio posible y lo más cercano posible a los límites del trazado. En el resto de las disciplinas, los participantes deben completar una cantidad de vueltas establecida en el menor tiempo posible, o bien girar la mayor cantidad de vueltas posible en un tiempo dado.

Tipos de circuitos

Los circuitos de carreras se pueden distinguir según su superficie, localización y forma. Un circuito específicamente diseñado para competiciones se le denomina "circuito permanente", y en particular si es pavimentado se lo llama autódromo. Un circuito compuesto por calles públicas se le llama circuito callejero. Un circuito ubicado en carreteras públicas se denomina "circuito rutero". Los callejeros, los ruteros y los circuitos en aeropuertos se los llama colectivamente "circuitos semipermanentes" o "temporales".

Según la Federación Internacional del Automóvil, un circuito que tiene hasta cuatro curvas con el mismo sentido de giro se le llama óvalo. La mayoría de los óvalos se recorren en sentido antihorario, en tanto que la mayoría de los circuitos que tienen curvas a ambos lados ("circuitos mixtos") se recorren en sentido horario. Ciertos circuitos tienen forma de ocho o tienen bucles internos; esto se logra con puentes o cruces a nivel.

Partes de un circuito

Los elementos de un circuito estándar son:

  • Superficie de pista: Camino por el que deben rodar los vehículos durante una carrera.
  • Bordes, lomos, cordones, tumbaperros, pianos o chinos - Elevaciones sólidas colocadas en los bordes de la pista al comienzo y al final de las curvas, a veces pintadas de colores. Permiten al piloto ver las curvas con tiempo suficiente y saber dónde está el borde de la pista, además de evitar que los pilotos "corten" las curvas.
  • Zonas de escape: Zonas de asfalto, gravilla, pasto, arena o "leca" colocadas a los lados del circuito, en especial alrededor de curvas peligrosas, para que en caso que un piloto se salga de la pista, el vehículo desacelere, deje de girar y no impacte contra los objetos cercanos, y eventualmente pueda volver a incorporarse a la competencia. En rectas o curvas consideradas poco peligrosas hay generalmente pasto.
  • Muro de contención: Estos muros amortiguan el golpe en una colisión. Pueden estar hechos de hormigón, neumáticos, redes de contención ("catch fences") o guardarraíles.
  • Parrilla de salida o grilla de partida: Zona donde los vehículos se colocan en la largada de una competencia. Los vehículos forman filas intercaladas detrás de la línea de partida/llegada. La posición de partida depende de los tiempos de clasificación, la posición de llegada de carreras anteriores o de la posición del campeonato; los pilotos con las mejores marcas largan delante.
  • Boxes, pits o garajes: Zona donde los equipos de mecánicos preparan y arreglan los vehículos y planifican la competición. Generalmente están colocados paralelos a la recta principal del circuito, y se unen a la pista por un camino de entrada y salida de boxes. En algunas competiciones, los pilotos pueden entrar a los boxes para reparan el vehículo, cambiar las ruedas y llenar el depósito de combustible.
  • Gradas: Zona alrededor de la pista donde el público puede ver la competición. Pueden ser lomas naturales o tribunas, y la gente se puede parar o sentar.

Tipos de curvas

Entre las partes que forman el trazado en sí, además de las rectas, hay distintos tipos de curvas. Habiendo infinitas posibilidades de diseñar una curva, éstas se pueden clasificar en:

  • Curvas "tradicionales": Obligan a los pilotos a desacelerar. En este caso se excluye las curvas en las que no se necesita desacelerar ni doblar fuertemente.
  • Curvas rápidas o "curvones": Un curvón es una curva larga, relativamente cerrada y rápida. Exige que el chasis sea resistente a las fuerzas a las que está sometido, y que el motor sea lo suficientemente potente, podemos mencionar por ejemplo el curvón de Salotto del Autódromo de Buenos Aires, en Argentina.
  • Curvas dobles o múltiples: Una curva doble son dos curvas hacia el mismo lado, lo suficientemente cercanas como para que apenas se pueda acelerar entre ellas. Ello hace que el radio de giro del vehículo sea casi constante, porque en el medio de las curvas se acerca al lado interno, y en la pequeña recta en el exterior. En algunos circuitos modernos hay curvas triples o cuádruples, como en el Circuito de Estambul de Turquía.
  • Horquillas o Curvas en U: Se denomina horquilla a una curva extremadamente cerrada, que supera aproximadamente los 150º. Si está ubicada al final de una recta larga, es un buen lugar para adelantar a otros competidores,como la curva Le Source del circuito de Circuit de Spa-Francorchamps en Bélgica.
  • Chicanas o chicanes: Una "chicana" es una combinación de curvas cerradas muy cercanas entre sí. Generalmente son entre dos o cuatro curvas cortas, cada una con sentido de giro opuesto a la anterior. En muchos circuitos construidos hace varias décadas, los problemas de seguridad causados por la alta velocidad de circulación han sido solucionados mediante chicanas. Muchos pilotos y fanáticos de circuitos históricos han criticado esto por "cortar" el ritmo de circulación, por convertir en "amados y temidos curvones" en curvas amplias pero extremadamente lentas, un caso se puede citar el Autodromo Nazionale di Monza en Italia.
  • Eses: Una ese (o simplemente "S") es una combinación de dos curvas relativamente rápidas y cercanas, una de ellas hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, como también sucede en la llamada S de Senna en el Autódromo José Carlos Pace en Brasil.

Circuitos por campeonato

Monoplazas

Automóviles deportivos

Turismos

Otros

Véase también


AbarthMotor de corriente alternaAcura AeronaveAviónAlfa Romeo 4CAlfa Romeo Giulia (1962)All-terrain vehicleAston MartinAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi R8Audi RS 4Audi Sportback conceptBentley ContinentalBentley Continental GTBicicletaHorquillaBlind spot monitorBMW M3BMXBarcoBoeing B-29 SuperfortressBoeing Insitu ScanEagleBowl sinkBugatti VeyronParachoquesAutobúsEstación de autobúsCámperAutomóvilPlaza (vehículo)CarruajeCaudronChevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopperChrysler Hemi engineCoandă-1910Concept carConsolidated PBY CatalinaTractor orugaDefect detectorDeLorean DMC-12Máquina del tiempo DeLoreanDodge ViperDucati DiavelConducto sistema de ventilaciónBicicleta eléctricaFarman SportFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFish-class sloopFokker spinFord CortinaCarretilla elevadoraTracción delanteraFuji FA-200 Aero SubaruHarley-DavidsonHelicópteroHonda NSX (second generation)Hot rodJeep CJJNR Class C62Juno (sonda espacial)KayakKepler (satélite)Lake RenegadeLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover DefenderLockheed Martin F-35 Lightning IILocomotoraLogging truckMack TrucksMcLaren MP4-12CMercedes-AMGMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz Clase AMercedes-Benz Clase SMercedes-Benz Clase SLC (2015)Mercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz SSKMitsubishiRobot móvilMotocicletaBicicleta de montañaNieuport 17Vehículo todoterrenoOpelPagani HuayraPagani ZondaPanzerPeugeot 207Polikarpov I-180Porsche 550Porsche 911Anexo:Automóviles más rápidos del mundoHélice (dispositivo)Radiador (calefacción)Rail transportDesvío (ferrocarril)RenaultCohete14-bisScooterTabla de dos ruedas autoequilibradaShelby MustangShinkansenBuqueŠkodaTrineoQuitanievesAnexo:Límites de velocidad por paísAutomóvil deportivoSteamrollerVolante de direcciónSubmarinoSupermarine SpitfireTándemCarro de combateNeumáticoTorque motorTrabant TractorRemolqueTrenTricicloCamiónTipo 95 Ha-GoOvniMotor V8FurgonetaVespa (motocicleta)Viper engineWagonWright Model BYate

This article uses material from the Wikipedia article "Circuito de carreras", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library