powered by CADENAS

Social Share

Nobelio (19558 views - Periodic Table Of Elements)

El nobelio (anteriormente llamado unnilbio (Unb)) es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es No y su número atómico es 102, llamado así en honor del inventor Alfred Nobel. Es el 11º elemento sintético de la tabla periódica. Su decaimiento se realiza por emisión de partículas alfa, es decir, un ion de helio doblemente cargado. Hasta la fecha sólo se han producido cantidades atómicas del elemento. El nobelio es el décimo elemento más pesado que el uranio producido sintéticamente y el 14º miembro de los actínidos. Fue identificado por primera vez en forma correcta en 1966 por científicos del Laboratorio Fliórov de Reacciones Nucleares en Dubná, Rusia. Se sabe muy poco sobre este elemento, pero los escasos experimentos químicos que se han llevado a cabo han permitido establecer que el mismo forma un ion bivalente estable en solución como también el ion trivalente predicho asociado con su pertenencia al grupo de los actínidos.
Go to Article

Nobelio

Nobelio

Mendelevio ← NobelioLawrencio
   
 
102
No
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada
Información general
Nombre, símbolo, número Nobelio, No, 102
Serie química Actínidos
Grupo, período, bloque -, 7, f
Masa atómica 259 u
Configuración electrónica [Rn] 5f14 7s2
Electrones por nivel 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 (imagen)
Propiedades atómicas
Estado(s) de oxidación 2, 3
1.ª Energía de ionización 641,6 kJ/mol
2.ª Energía de ionización 1254,3 kJ/mol
3.ª Energía de ionización 2605,1 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Sólido
Varios
N° CAS 10028-14-5
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del nobelio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
253NoSintético1,7 mα
ε
8,440
3,200
249Fm
253Md
255NoSintético3,1 mα
ε
8,445
2,012
251Fm
255Md
259NoSintético58 mα
ε
FE
7,910
0,500
_
255Fm
259Md
_
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El nobelio (anteriormente llamado unnilbio (Unb)) es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es No y su número atómico es 102, llamado así en honor del inventor Alfred Nobel. Es el 11º elemento sintético de la tabla periódica. Su decaimiento se realiza por emisión de partículas alfa, es decir, un ion de helio doblemente cargado. Hasta la fecha sólo se han producido cantidades atómicas del elemento. El nobelio es el décimo elemento más pesado que el uranio producido sintéticamente y el 14º miembro de los actínidos.

Fue identificado por primera vez en forma correcta en 1966 por científicos del Laboratorio Fliórov de Reacciones Nucleares en Dubná, Rusia. Se sabe muy poco sobre este elemento, pero los escasos experimentos químicos que se han llevado a cabo han permitido establecer que el mismo forma un ion bivalente estable en solución como también el ion trivalente predicho asociado con su pertenencia al grupo de los actínidos.

Enlaces externos



This article uses material from the Wikipedia article "Nobelio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry