powered by CADENAS

Social Share

Mendelevio (18470 views - Periodic Table Of Elements)

El mendelevio (anteriormente llamado unnilunio) es un elemento de la tabla periódica cuyo símbolo es Md (anteriormente Mv) y su número atómico es 101. El nombre de este elemento proviene del creador de la Tabla periódica de los Elementos: Dmitri Mendeleyev (1834-1907), padre de la tabla periódica.
Go to Article

Mendelevio

Mendelevio

Fermio ← MendelevioNobelio
   
 
101
Md
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada
Información general
Nombre, símbolo, número Mendelevio, Md, 101
Serie química Actínidos
Grupo, período, bloque -, 7, f
Masa atómica 258 u
Configuración electrónica [Rn] 5f13 7s2
Electrones por nivel 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 (imagen)
Propiedades atómicas
Electronegatividad 1,3 (escala de Pauling)
Estado(s) de oxidación 2, 3
1.ª Energía de ionización 635 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Sólido
Punto de fusión 1100 K (827 °C)
Varios
N° CAS 7440-11-1
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del mendelevio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
257MdSintético5,52 hε
α
FE
0,406
7,558
_
257Fm
253Es
_
258MdSintético51,5 dε1,230258Fm
260MdSintético31,8 dFE
α
ε
β-
_
7,000
_
1,000
_
256Es
260Fm
260No
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El mendelevio (anteriormente llamado unnilunio) es un elemento de la tabla periódica cuyo símbolo es Md (anteriormente Mv) y su número atómico es 101. El nombre de este elemento proviene del creador de la Tabla periódica de los Elementos: Dmitri Mendeleyev (1834-1907), padre de la tabla periódica.

Descubrimiento del mendelevio

El mendelevio es el noveno elemento transuránido descubierto de la serie de los actínidos. Lo identificaron Albert Ghiorso, Bernard G. Harvey, Gregory R. Choppin, Stanley G. Thompson y Glenn T. Seaborg el 19 de febrero de 1955 mediante el bombardeo del isótopo einstenio-253 con iones helio en el ciclotrón de 60 pulgadas de la Universidad de California en Berkeley. El isótopo producido fue el 256-Md (vida media de 76 minutos).

El isótopo 258-Md (55 días) se ha obtenido por bombardeo de un isótopo del einstenio con iones helio. Este isótopo es el que se utiliza para estudiar las propiedades químicas y físicas. En solución acuosa parece adoptar los números de oxidación (III) (característico de los actínidos).

Enlaces externos



This article uses material from the Wikipedia article "Mendelevio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry