powered by CADENAS

Social Share

Neptunio (26406 views - Periodic Table Of Elements)

El neptunio es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Np y su número atómico es 93. Cuarto de la familia de los actínidos o segundo período de transición interna del sistema periódico de los elementos. Su nombre proviene del planeta Neptuno.
Go to Article

Neptunio

Neptunio

Uranio ← NeptunioPlutonio
   
 
93
Np
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada
Información general
Nombre, símbolo, número Neptunio, Np, 93
Serie química Actínidos
Grupo, período, bloque -, 7, f
Masa atómica 237 u
Configuración electrónica [Rn] 5f46d17s2
Electrones por nivel 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 (imagen)
Propiedades atómicas
Radio medio 175 pm
Electronegatividad 1,36 (escala de Pauling)
Estado(s) de oxidación 6, 5, 4, 3 (anfótero)
1.ª Energía de ionización 604,5 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Sólido
Densidad 20250 kg/m3
Punto de fusión 910 K (637 °C)
Punto de ebullición 4273 K (3999 °C)
Entalpía de fusión 5,19 kJ/mol
Varios
Estructura cristalina Ortorrómbico,
tetragonal,
cúbico
Conductividad eléctrica 0,822 × 106 m-1·Ω-1 S/m
Conductividad térmica 6,3 W/(K·m)
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del neptunio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
235NpSintético396,1 dα
ε
5,192
0,124
231Pa
235U
237NpSintético2,144 × 106 aFE & α4,959233Pa
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El neptunio es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Np y su número atómico es 93. Cuarto de la familia de los actínidos o segundo período de transición interna del sistema periódico de los elementos. Su nombre proviene del planeta Neptuno.

Historia y obtención

Fue obtenido por primera vez en 1940 por McMillan y Abelson bombardeando uranio con deuterones de gran velocidad. El isótopo 237 ha sido encontrado, en cantidades muy pequeñas, en minas de uranio. Se obtiene más abundantemente como subproducto en la fabricación de plutonio 239. El neptunio metálico se obtiene del trifluoruro de neptunio por reducción con vapor de bario a 1.20 °C.

Propiedades físicas y químicas

Esfera niquelada de neptunio, utilizada en un experimento para determinar la masa crítica de este elemento.[1]

Se obtiene artificialmente. Es un metal blanco plateado, similar químicamente al uranio. Existen diversas variedades cristalinas. El neptunio es un elemento reactivo que es mezclable a la mayoría de los elementos. Se presenta en diversos grados de oxidación: +3, +4, +5, +6, y +7, siendo +5 el que posee mayor estabilidad.

  1. «Criticality test» (en inglés). LANL. Consultado el 24 de noviembre de 2015. 


This article uses material from the Wikipedia article "Neptunio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry