powered by CADENAS

Social Share

Holmio (18048 views - Periodic Table Of Elements)

El holmio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ho y su número atómico es 67.
Go to Article

Holmio

Holmio

Disprosio ← HolmioErbio
 
 
67
Ho
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada

Blanco plateado
Información general
Nombre, símbolo, número Holmio, Ho, 67
Serie química Lantánidos
Grupo, período, bloque -, 6, f
Masa atómica 164,9303 u
Configuración electrónica [Xe]6s24f11
Electrones por nivel 2, 8, 18, 29, 8, 2 (imagen)
Propiedades atómicas
Radio medio 247 pm
Electronegatividad 1,23 (escala de Pauling)
Radio covalente 158 pm
Estado(s) de oxidación 3, 2, 1
Óxido básico
1.ª Energía de ionización 581,0 kJ/mol
2.ª Energía de ionización 1140 kJ/mol
3.ª Energía de ionización 2204 kJ/mol
4.ª Energía de ionización 4100 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Sólido
Densidad 8800 kg/m3
Punto de fusión 1734 K (1461 °C)
Punto de ebullición 2873 K (2600 °C)
Varios
Estructura cristalina Hexagonal
N° CAS 7440-60-0
N° EINECS 231-169-0
Calor específico 160 J/(K·kg)
Conductividad eléctrica 1,24·106 S/m
Conductividad térmica 16,2 W/(K·m)
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del holmio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
165Ho100%Estable con 98 neutrones
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El holmio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ho y su número atómico es 67.

Historia

El holmio es un elemento químico cuyo nombre deriva del nombre en Latín de la ciudad de Estocolmo, Holmia. Fue descubierto por Marc Delafontaine y Jacques-Louis Soret, quienes en 1878 observaron las inusuales bandas de absorción espectrográficas de un elemento entonces desconocido.

Poco más tarde en ese mismo año, Per Teodor Cleve, también conocido como Tzintzuni Cleve, descubrió también el elemento en forma independiente mientras trabajaba con óxido de erbio. Cleve eliminó todos los contaminantes entonces conocidos del óxido de erbio usando el método desarrollado por Carl Gustaf Mosander. Como resultado de este proceso, se obtuvieron dos materiales, uno de color marrón y otro verde. Cleve llamó a la sustancia de color marrón holmia y a la verde thulia. Después se descubrió que holmia era en realidad óxido de holmio y thulia era óxido de tulio.

Propiedades físicas

Elemento químico, símbolo Ho, número atómico 67, peso atómico 164.930; es un elemento metálico colocado en el grupo de las tierras raras. El isótopo estable 165Ho constituye el 100% del elemento en la naturaleza. El metal es paramagnético, pero a medida que la temperatura disminuye se convierte en antiferromagnético y luego al sistema ferromagnético.

Aplicaciones

El holmio tiene pocas aplicaciones prácticas, aunque se ha usado como catalizador en reacciones químicas industriales y también para la fabricación de algunos dispositivos electrónicos. En medicina se utiliza el láser de holmio.



This article uses material from the Wikipedia article "Holmio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry