powered by CADENAS

Social Share

Praseodimio (17525 views - Periodic Table Of Elements)

El praseodimio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Pr y su número atómico es 59.
Go to Article

Praseodimio

Praseodimio

Cerio ← PraseodimioNeodimio
 
 
59
Pr
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada

Blanco plateado, amarillento
Información general
Nombre, símbolo, número Praseodimio, Pr, 59
Serie química Lantánidos
Grupo, período, bloque -, 6, f
Masa atómica 140,90765 u
Configuración electrónica [Xe]6s24f3
Dureza Mohs Sin datos
Electrones por nivel 2, 8, 18, 21, 8, 2 (imagen)
Propiedades atómicas
Radio medio 185 pm
Electronegatividad 1,13 (escala de Pauling)
Radio atómico (calc) 247 pm (radio de Bohr)
Radio covalente 165 pm
Estado(s) de oxidación 3
Óxido Levemente básico
1.ª Energía de ionización 527 kJ/mol
2.ª Energía de ionización 1020 kJ/mol
3.ª Energía de ionización 2086 kJ/mol
4.ª Energía de ionización 3761 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Sólido
Densidad 6640 kg/m3
Punto de fusión 1204 K (931 °C)
Punto de ebullición 3793 K (3520 °C)
Entalpía de vaporización 296,8 kJ/mol
Entalpía de fusión 6,89 kJ/mol
Presión de vapor 1,333224·10-6 Pa a 1070 K
Varios
Estructura cristalina Hexagonal
N° CAS 7440-10-0
N° EINECS 231-120-3
Calor específico 193 J/(K·kg)
Conductividad eléctrica 1,48·106 S/m
Conductividad térmica 12,5 W/(K·m)
Velocidad del sonido 2280 m/s a 293,15 K (20 °C)
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del praseodimio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
141Pr100%Estable con 82 neutrones
142PrSintético19,12 hβ-

ε
2,162

0,745
142Nd

142Ce
143PrSintético13,57 dβ-0,934 MeV143Nd
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El praseodimio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Pr y su número atómico es 59.

Características

El praseodimio es un elemento metálico plateado suave, y pertenece al grupo de los lantánidos. Es algo más resistente a la corrosión en aire que el europio, el lantano, el cerio, o el neodimio, pero desarrolla una capa verde de óxido cuando se rompe o cuando está expuesto al aire, exponiendo más metal a la oxidación. Por esta razón, el praseodimio se debe guardar bajo un aceite mineral ligero o sellar en un cristal.

Aplicaciones

Usos del praseodimio:

Historia

El nombre praseodimio proviene de las palabras griegas prasios didymos, que significan gemelo verde (πρασιος prasios= "verde") (διδυμος didymos= "gemelo"). El praseodimio y el neodimio se descubrieron juntos y por eso se les llamó gemelos, al ver que formaba una capa de óxido verde al contacto del aire, se le añadió a su nombre ese color. Praseodimio es frecuentemente mal pronunciado como praseodinio.

En 1841, Carl Gustaf Mosander extrajo didimio, una tierra rara, del lantano. En 1874, Per Teodor Cleve concluyó que el didimio estaba hecho de dos elementos, y en 1879, Paul Emile Lecoq de Boisbaudran aisló una tierra nueva, samario, del didimio obtenido del mineral samarskita. En 1885, el químico austriaco Carl Auer von Welsbach separó el didimio en dos elementos, praseodimio y neodimio, que dieron sales de diversos colores.

El checo Leo Moser (propietario de la Cristalería Moser) investigó el uso del praseodimio en la coloración de cristales en los últimos años de la década de 1920. El resultado fue un cristal de color verde amarillo, al cual se le nombró "Prasemit". Sin embargo, un color similar se podría alcanzar con colorantes que costaban solamente una pequeña fracción de lo que el praseodimio costaba en los últimos años de la década de 1920, tal que el color no era popular, fueron hechas pocas piezas, y los ejemplares ahora son extremadamente raros. Moser también mezcló praseodimio con neodimio para producir el cristal "Heliolite" ("Heliolit" en alemán), que fue más ampliamente aceptado. El primer uso comercial del praseodimio, que continúa hasta hoy, es en la forma de un tinte amarillo anaranjado para cerámica, el "Praseodimio amarillo", que es una solución sólida del praseodimio en la estructura cristalina del silicato de circonio (circón). Este tinte no tiene ningún indicio de verde. Por el contrario, en cargas suficientemente altas, el cristal de praseodimio es más amarillo que verde.

El praseodimio ha sido históricamente una tierra rara cuyo suministro ha excedido la demanda. No buscado como tal, mucho praseodimio se ha comerciado como una mezcla con lantano y cerio, o "LCP" por las primeras letras de cada uno de los componentes, para usar en reemplazo de las mezclas tradicionales de lantánido que fueron hechas económicamente de monacita o de bastnasita. El LCP es el que permanece de tales mezclas, después del neodimio deseable, y todos los más pesados, más raros y más valiosos lantánidos son quitados, por extracción solvente. Sin embargo, como la tecnología avanza, se ha encontrado posible incorporar el praseodimio en los imanes de neodimio-hierro-boro, de tal modo extendiendo mucho el suministro de la demanda de neodimio. De esta manera, el LC está comenzando a substituir al LCP consecuentemente.

Cantidades importantes

El praseodimio está disponible en pequeñas cantidades en la corteza terrestre (9,5 ppm). Se encuentra en los minerales de tierra rara monacita y bastnasita, comprendiendo típicamente cerca del 5% de los lantánidos contenidos en estos, y puede ser recuperado de la bastnasita o de la monazita por un proceso de intercambio de iones, o por extracción solvente de contracorriente.

El praseodimio también compone cerca del 5% del mischmetal.

Compuestos

Los compuestos del praseodimio incluyen:

Isótopos

Naturalmente ocurre que el praseodimio está compuesto por un isótopo estable 141Pr., Treinta y ocho radioisótopos se han caracterizado por ser de existencia más estable 143Pr con una vida media de 13,57 días y 142Pr con una vida media de 19,12 horas. Todos los isótopos radiactivos restantes tienen vidas medias que son menos de 5.985 horas y la mayoría de éstos tienen vidas medias que son menos de 33 segundos. Este elemento también tiene seis meta estados y el más estable es 138mPr (t½ 2.12 horas), 142mPr (t½ 14,6 minutos) y 134mPr (t½ 11 minutos).

Los isótopos del praseodimio tienen un peso atómico desde 120.955 uma (121Pr) hasta 158.955 uma (159Pr). El modo de decaimiento primario antes del isótopo estable, 141Pr, es la captura electrónica y el modo primario es la desintegración beta. Los productos de desintegración primarios anteriores a 141Pr son isótopos del elemento 58 (cerio) y los productos primarios posteriores son isótopos del elemento 60 (neodimio).

Precauciones

Como todas las tierras raras, el praseodimio es de toxicidad baja a moderada. El praseodimio no tiene ningún papel biológico conocido.

  1. Emsley, John (2001). NATURE'S BUILDING BLOCKS. Oxford University Press. p. 342. ISBN 0-19-850341-5. 


This article uses material from the Wikipedia article "Praseodimio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry