powered by CADENAS

Social Share

Nihonio (19596 views - Periodic Table Of Elements)

El nihonio[4]​[nota 1]​ (anteriormente llamado ununtrio, con el símbolo provisional Uut hasta su aceptación oficial como nuevo elemento por la IUPAC en noviembre de 2016)[5]​ es el nombre para el elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Nh y su número atómico es 113.[6]​ Su descubrimiento ha sido adjudicado de forma oficial a los investigadores japoneses del laboratorio Riken, que lograron sintetizar y observar el elemento a finales de 2015, convirtiéndose así en el primer elemento sintético en ser producido en Japón, como resultado de la desintegración del elemento 115 (moscovio). Su nombre proviene de la palabra "Nihon", el término utilizado para designar a Japón.[7]​ Es un elemento radiactivo cuyo isótopo más estable conocido, nihonio-286, tiene una vida media de 20 segundos. En la tabla periódica, es un elemento transactínido del bloque p, y es miembro del séptimo período dentro del grupo del boro, aunque no se realizó ningún experimento químico que haya confirmado que este se comporte como el homólogo más pesado que el talio dentro de este grupo. Se cree que el nihonio tenga algunas propiedades similares a la de sus homólogos más livianos, es decir, boro, aluminio, galio, indio y talio, aunque también debería mostrar varias diferencias con estos. A diferencia de otros elementos del bloque p, se prevé que muestre algunas características de metales de transición.
Go to Article

Nihonio

Nihonio

Copernicio ← NihonioFlerovio
   
 
113
Nh
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada
Información general
Nombre, símbolo, número Nihonio, Nh, 113
Serie química Metales del bloque p
Grupo, período, bloque 13, 7, p
Masa atómica [286] u
Configuración electrónica [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
(predicción)
Electrones por nivel 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
(predicción)
Propiedades atómicas
Radio covalente 136 (predicción)[1]​ pm
Estado(s) de oxidación 1, 3, 5 (predicción)[2]
1.ª Energía de ionización 710 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Sólido (predicción)
Densidad 16 (predicción)[3]​ kg/m3
Punto de fusión 700 K (427 °C)
Punto de ebullición 1400 K (1127 °C)
Entalpía de vaporización 130 kJ/mol
Varios
N° CAS 54084-70-7
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del nihonio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
286NhSintético19.6 sα9.63282Rg
285NhSintético5.5 sα9.74,9.48281Rg
284NhSintético0.49 sα10.00280Rg
283NhSintético0.10 sα10.12279Rg
282NhSintético73 msα10.63278Rg
278NhSintético0.34 msα11.68274Rg
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El nihonio[4][nota 1]​ (anteriormente llamado ununtrio, con el símbolo provisional Uut hasta su aceptación oficial como nuevo elemento por la IUPAC en noviembre de 2016)[5]​ es el nombre para el elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Nh y su número atómico es 113.[6]

Su descubrimiento ha sido adjudicado de forma oficial a los investigadores japoneses del laboratorio Riken, que lograron sintetizar y observar el elemento a finales de 2015, convirtiéndose así en el primer elemento sintético en ser producido en Japón, como resultado de la desintegración del elemento 115 (moscovio). Su nombre proviene de la palabra "Nihon", el término utilizado para designar a Japón.[7]​ Es un elemento radiactivo cuyo isótopo más estable conocido, nihonio-286, tiene una vida media de 20 segundos.

En la tabla periódica, es un elemento transactínido del bloque p, y es miembro del séptimo período dentro del grupo del boro, aunque no se realizó ningún experimento químico que haya confirmado que este se comporte como el homólogo más pesado que el talio dentro de este grupo. Se cree que el nihonio tenga algunas propiedades similares a la de sus homólogos más livianos, es decir, boro, aluminio, galio, indio y talio, aunque también debería mostrar varias diferencias con estos. A diferencia de otros elementos del bloque p, se prevé que muestre algunas características de metales de transición.

Historia

Su descubrimiento fue reclamado conjuntamente por un equipo de científicos en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en los Estados Unidos y un grupo de Dubna, Rusia, entre el 2003 y el 2004, así como por los investigadores japoneses en el laboratorio Riken, que lograron sintetizar y observar el elemento, convirtiéndose así en el primer elemento sintético en ser producido en Japón.

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) denominó temporalmente al elemento como Ununtrium. Este nombre no es más que una identificación sistemática que se le da a los nuevos elementos, siguiendo un procedimiento utilizado por la IUPAC, que identifica los elementos sin nombre por su número atómico: (“ununtri”) significa (“un un tres”), con la terminación (“ium”), un sufijo estándar para los elementos químicos en inglés.[8]

Los investigadores del Centro RIKEN Nishina —Center for Accelerator-based Science, (RNC)— lograron generar una cadena de seis desintegraciones alfa consecutivas, producidas en los experimentos realizados en la fábrica de radioisótopos RIKEN —Radioisotope Beam Factory (RIBF)—, identificado de manera concluyente el elemento 113 a través de las desintegraciones a nucleidos hijos bien conocidos. El resultado, publicado en la revista Journal of Physical Society de Japón, fue el primer paso para reclamar los derechos del nombre del elemento 113 para Japón.[9][10]

El elemento 113 se sintetizó en Japón a finales de 2015.[11]

El logro del descubrimiento del nihonio se ha atribuido oficialmente al RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science de Japón.[12]

Denominación

El elemento recibió oficialmente el nombre en inglés de nihonium (traducido al español como nihonio según una recomendación de la FUNDEU)[4]​ mediante una comunicación de la IUPAC del 28 de noviembre de 2016.[5]

El nombre "nihonium" proviene de la palabra japonesa para «Japón» (日本 Nihon?), en un claro homenaje al país donde ha sido descubierto.[12]

De acuerdo a la nomenclatura de Mendeleyev para elementos innominados y aún no descubiertos, debería haberse denominado eka-talio o dvi-indio. Sin embargo, según las recomendaciones de la IUPAC publicadas en 1979, el elemento se denominó provisionalmente ununtrio (con el símbolo correspondiente Uut),[13]​ un nombre sistemático del elemento con el que se pudo identificarlo, hasta que el descubrimiento del elemento fue confirmado, recibiendo su nombre oficial definitivo de nihonio. No obstante, estas recomendaciones fueron ignoradas en algunos medios científicos, donde se designaba como elemento 113, con el símbolo (113), o simplemente 113.[2]

Aplicación

Por su vida media tan reducida de tan solo milisegundos a minutos y su inestabilidad son nulas las aplicaciones industriales o comerciales de este elemento súper pesado, por lo que su aplicación se relega solo a la investigación científica.

Notas

  1. No confundir con el niponio (en inglés nipponium), nombre propuesto por Masataka Ogawa para un supuesto nuevo elemento que posteriormente se ha identificado con el renio.
  1. Chemical Data. Ununtrium - Uut, Royal Chemical Society
  2. a b Haire, Richard G. (2006). «Transactinides and the future elements». En Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3ª edición). Dordrecht, Países Bajos: Springer Science+Business Media. pp. 1723-24. ISBN 1-4020-3555-1. 
  3. Seaborg (ca. 2006). «transuranium element (chemical element)». Encyclopædia Britannica. Consultado el 16 de marzo de 2010. 
  4. a b «Consulta: elementos químicos». Fundéu BBVA. 24 de noviembre de 2016. 
  5. a b «IUPAC». Periodic Table of Elements (28 de noviembre de 2016). Consultado el 30 de noviembre de 2016. «Cuatro nuevos elementos aprobados oficialmente por la IUPAC: Nh, Mc, Ts y Og.» 
  6. «Cuatro nuevos elementos en la tabla periódica». ABC. 9 de junio de 2016. 
  7. «Los cuatro nombres de los nuevos elementos de la tabla periódica». 2016. Consultado el 2016. 
  8. http://www.ecured.cu/index.php/Ununtrio
  9. Nota de prensa http://www.riken.jp/engn/r-world/info/release/press/2012/120927/index.html
  10. video: http://www.youtube.com/watch?v=giuZaoxeKtY&feature=g-user-u
  11. «Hallaron en Japón el elemento 113 de la tabla periódica | Ciencia, Japón, Estados Unidos, Rusia - América». Consultado el 4 de febrero de 2016. 
  12. a b «IUPAC is naming the four new elements nihonium, moscovium, tennessine, and oganesson». IUPAC (en inglés). Consultado el 1 de diciembre de 2016. 
  13. Chatt, J. (1979). «Recommendations for the Naming of Elements of Atomic Numbers Greater than 100». Pure Appl. Chem. 51 (2): 381-384. doi:10.1351/pac197951020381. 


This article uses material from the Wikipedia article "Nihonio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry