powered by CADENAS

Social Share

Copernicio (19930 views - Periodic Table Of Elements)

El copernicio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Cn y su número atómico 112. Su apariencia física no se conoce aún, pero podría hacerse, sabiendo que por ahora el isótopo conocido, de 285 de masa atómica, tiene una vida media de 0,24 ms.[3]​[4]​
Go to Article

Copernicio

Copernicio

Roentgenio ← CopernicioNihonio
   
 
112
Cn
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada
Información general
Nombre, símbolo, número Copernicio, Cn, 112
Serie química Metales de transición
Grupo, período, bloque 12, 7, d
Masa atómica [285] u
Configuración electrónica [Rn] 5f14 6d10 7s2
(supuesto)
Electrones por nivel 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
(supuesto) (imagen)
Propiedades atómicas
Radio covalente 122 (predicción)[1]​ pm
Estado(s) de oxidación 4, 2
un supuesto basado en el Mercurio
Propiedades físicas
Densidad Desconocido kg/m3
Varios
N° CAS 54084-26-3
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del copernicio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
285aCnSintético29 sα9,15 9,03 ?281aDs
285bCnSintético8,9 minα8,63281bDs ?
284CnSintético97 msFE--
283aCnSintético4 s[2]90%
α
10%
FE
9,53 9,32
8,94

-

279Ds

-
283bCnSintético~ 7,0 minFE--
282CnSintético0,8 msFE--
281CnSintético97 msα10,31277Ds
277CnSintético0,7 msα11,45 11,32273Ds
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El copernicio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Cn y su número atómico 112. Su apariencia física no se conoce aún, pero podría hacerse, sabiendo que por ahora el isótopo conocido, de 285 de masa atómica, tiene una vida media de 0,24 ms.[3][4]

Nombre

A principios de 2009, la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) confirmó oficialmente el descubrimiento por el laboratorio GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung (Centro de investigación de Iones Pesados) en Darmstadt. En julio de 2009 el grupo del profesor Sigurd Hofmann propuso el nombre Copernicio y el símbolo Cp en honor del científico y astrónomo Nicolás Copérnico (1473-1543). Tras la propuesta pasan seis meses hasta que la IUPAC hace oficial el nombre, con el fin de dejar ese tiempo para que la comunidad científica discuta el nombre sugerido, antes de otorgar el nombre oficial.[5]​ No obstante, se cambió el posible símbolo Cp, por Cn, ya que el símbolo estaba antiguamente asociado al cassiopium (cuyo nombre oficial es lutecio [Lu]); y, además, en química orgánica ya existe el símbolo Cp, que indica el ciclopentadieno. Por tanto, el 19 de febrero de 2010 la IUPAC expuso oficialmente la denominación y el símbolo del elemento 112.

Historia

Científicos alemanes han conseguido que finalmente se incluya el elemento número 112 en la tabla periódica. Se trata de un elemento químico superpesado que, en ese entonces, a falta de un nombre (tienen el privilegio de elegirlo), se llamaba unumbio, que en latín significa «uno uno dos». Este elemento, que en realidad fue descubierto en 1996, ve así confirmada su existencia, aunque sólo han conseguido producir literalmente cuatro átomos de él.

Este elemento es 277 veces más pesado que el hidrógeno y tiene el récord de ser uno de los más pesados de la tabla periódica. Este mismo equipo lleva desde 1981 produciendo nuevos elementos, ya lo hizo con los numerados entre 107 y 111.

El último elemento natural de la tabla periódica fue descubierto en 1925; desde entonces todos los demás han sido, como el 112, creados en laboratorio.

  1. Chemical Data. Copernicium - Cn, Royal Chemical Society
  2. Chart of Nuclides. Brookhaven National Laboratory
  3. Garritz, Andoni (1998). Química. Pearson Educación. p. 856. ISBN 978-9-68444-318-1. 
  4. Parry, Robert W. (1973). Química: fundamentos experimentales. Reverte. p. 703. ISBN 978-8-42917-466-3. 
  5. ScienceDaily. «"Copernicium" Proposed As Name For Newly Discovered Element 112». Consultado el 15 de julio de 2009. 


This article uses material from the Wikipedia article "Copernicio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry