powered by CADENAS

Social Share

Darmstatio (16894 views - Periodic Table Of Elements)

El darmstatio[3]​ es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ds y cuyo número atómico es 110, lo cual lo hace uno de los átomos superpesados. Es un elemento sintético que decae rápidamente; sus isótopos de números másicos entre 267 y 273 tienen periodos de semidesintegración del orden de los microsegundos. Sin embargo, isótopos más pesados, de números másicos 279 y 281, sintetizados recientemente, son más estables, con periodos de semidesintegración de 180 milisegundos y 11,1 segundos, respectivamente. Debido a su presencia en el grupo 10, se cree que este elemento puede ser un metal sólido brillante. Recibe su nombre en honor a la ciudad alemana de Darmstadt donde fue descubierto.
Go to Article

Darmstatio

Darmstatio

Meitnerio ← DarmstatioRoentgenio
   
 
110
Ds
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada
Información general
Nombre, símbolo, número Darmstatio, Ds, 110
Serie química Metales de transición
Grupo, período, bloque 10, 7, d
Masa atómica 281 u
Configuración electrónica [Rn]7s25f146d8
(predicción)[1]:1672
Electrones por nivel 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
(predicción)[1]
Propiedades atómicas
Radio covalente 128 (estimado)[2]​ pm
Estado(s) de oxidación 6[1]:1674
Propiedades físicas
Estado ordinario Probablemente sólido
Varios
Estructura cristalina Desconocida
N° CAS 54083-77-1
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del darmstatio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
281aDsSintético11 s94%
FE
6%
α

-

8,67

-

277aHs
281bDsSintético3,7 minα8,77277bHs ?
279DsSintético0,20 s90%
FE
10%
α

-

9,70

-

275Hs
277DsSintético5,7 msα10,57273Hs
273DsSintético170 msα11,14269Hs
271mDsSintético69 msα10,71267Hs
271gDsSintético1,63 msα10,74 10,69267Hs
270mDsSintético6 msα12,15 11,15 10,95266Hs
270gDsSintético0,10 msα11,03266Hs
269DsSintético0,17 msα11,11265Hs
267DsSintético4 µs---
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El darmstatio[3]​ es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ds y cuyo número atómico es 110, lo cual lo hace uno de los átomos superpesados. Es un elemento sintético que decae rápidamente; sus isótopos de números másicos entre 267 y 273 tienen periodos de semidesintegración del orden de los microsegundos. Sin embargo, isótopos más pesados, de números másicos 279 y 281, sintetizados recientemente, son más estables, con periodos de semidesintegración de 180 milisegundos y 11,1 segundos, respectivamente. Debido a su presencia en el grupo 10, se cree que este elemento puede ser un metal sólido brillante. Recibe su nombre en honor a la ciudad alemana de Darmstadt donde fue descubierto.

Historia

Fue sintetizado por primera vez el lunes 9 de noviembre de 1994 en la Gesellschaft für Schwerionenforschung en Darmstadt, Alemania, por P. Armbruster, S. Hofmann, G. Münzenberg y otros.[4]​ Nunca ha sido visto y sólo unos pocos átomos del mismo han sido creados por el bombardeo de isótopos de plomo (208Pb) con iones acelerados de níquel (62Ni, 311 MeV), en un acelerador de iones pesados. El elemento fue nombrado en honor al lugar donde fue descubierto, Darmstadt, por la IUPAC en Agosto de 2003.

  1. a b c Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). «Transactinides and the future elements». En Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3.ª edición). Dordrecht, Países Bajos: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
  2. Chemical Data. Darmstadtium - Ds, Royal Chemical Society
  3. La grafía darmstatio, en lugar de otras como darmstadtio y darmstadio, fue acordada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC), la Real Academia Española (RAE), la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y la Fundéu BBVA por conservar el sonido t de darmstadtium en inglés (al menos en inglés británico), así como el nombre nativo de la ciudad alemana de Darmstadt, que le da nombre.
    Véase «Nombres y símbolos en español de los elementos aceptados por la IUPAC el 28 de noviembre de 2016 acordados por la RAC, la RAE, la RSEQ y la Fundéu». Anales de Química 113 (1): 65-67. 2017. 
  4. Nachr. Chem. Tech. Lab. 42, 1234 (1994); Z. Phys. A


This article uses material from the Wikipedia article "Darmstatio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry