powered by CADENAS

Social Share

Xenón (25408 views - Periodic Table Of Elements)

El xenón es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Xe y su número atómico el 54. Gas noble inodoro, muy pesado, incoloro, el xenón está presente en la atmósfera terrestre solo en trazas y fue parte del primer compuesto de gas noble sintetizado.
Go to Article

Xenón

Xenón

Yodo ← XenónCesio
 
 
54
Xe
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada

Incoloro
Información general
Nombre, símbolo, número Xenón, Xe, 54
Serie química Gases nobles
Grupo, período, bloque 18 (VIIIA), 5, p
Masa atómica 131,293 u
Configuración electrónica [Kr]5s2 4d10 5p6
Electrones por nivel 2, 8, 18, 18, 8 (imagen)
Propiedades atómicas
Electronegatividad 2,6 (escala de Pauling)
Radio atómico (calc) 108 pm (radio de Bohr)
Radio covalente 130 pm
Radio de van der Waals 216 pm
Estado(s) de oxidación 0
Óxido Ácido débil
1.ª Energía de ionización 1170,4 kJ/mol
2.ª Energía de ionización 2046,4 kJ/mol
3.ª Energía de ionización 3099,4 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Gas (no magnético)
Densidad (a 273 K) 5,9 kg/m3
Punto de fusión 161,4 K (-112 °C)
Punto de ebullición 165,1 K (-108 °C)
Entalpía de vaporización 12,636 kJ/mol
Entalpía de fusión 2,297 kJ/mol
Varios
Estructura cristalina Cúbica centrada en las caras
N° CAS 7440-63-3
N° EINECS 231-172-7
Calor específico 158 J/(K·kg)
Conductividad térmica 0,00569 W/(K·m)
Velocidad del sonido 1090 m/s a 293,15 K (20 °C)
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del xenón
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
124Xe0,1%1,1 × 1017 años2εSin datos124Te
125XeSintético16,9 horasε1,652125I
126Xe0,09%Estable con 72 neutrones
127XeSintético34,6 díasε0,662127I
128Xe1,91%Estable con 74 neutrones
129Xe26,4%Estable con 75 neutrones
130Xe4,1%Estable con 76 neutrones
131Xe21,29%Estable con 77 neutrones
132Xe26,9%Estable con 78 neutrones
133XeSintético5,253 díasβ-0,427133Cs
134Xe10,4%Estable con 80 neutrones
135XeSintético9,14 horasβ-1,151135Cs
136Xe8,9%2,36 × 1021 años2β-Sin datos136Ba
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El xenón es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Xe y su número atómico el 54. Gas noble inodoro, muy pesado, incoloro, el xenón está presente en la atmósfera terrestre solo en trazas y fue parte del primer compuesto de gas noble sintetizado.

Características principales o particulares

Tubo de descarga lleno de xenón puro.

El xenón es un miembro de los elementos de valencia ocho llamados gases nobles o inertes. La palabra "inerte" ya no se usa para describir esta serie química, dado que algunos elementos de valencia cero forman compuestos. En un tubo lleno de gas xenón, se emite un brillo azul cuando se le excita con una descarga eléctrica. Se ha conseguido xenón metálico aplicándole presiones de varios cientos de kilobares. El xenón también puede formar clatratos con agua cuando sus átomos quedan atrapados en un entramado de moléculas de oxígeno.

Aplicaciones

El uso principal y más famoso de este gas es en la fabricación de dispositivos emisores de luz tales como lámparas bactericidas, tubos electrónicos, lámparas estroboscópicas y flashes fotográficos, así como en lámparas usadas para excitar láseres de rubí, que generan de esta forma luz coherente. Otros usos son:

  • Como anestésico en anestesia general.
  • En instalaciones nucleares, se usa en cámaras de burbujas, sondas, y en otras áreas donde el alto peso molecular es una cualidad deseable.
  • Los perxenatos se usan como agentes oxidantes en química analítica.
  • El isótopo Xe-133 se usa como radioisótopo.
  • Se usa en los faros de automóviles.
  • Las lámparas de xenón son ampliamente utilizadas en los proyectores de cine.[1]
  • Gas de propulsión iónica para satélites.
  • En impresoras o copiadoras para que la tinta selle en la hoja de papel.

Historia

El xenón (del griego ξενόν que significa "extraño") fue descubierto por William Ramsay y Morris Travers en 1898 en los residuos obtenidos al evaporar los componentes del aire líquido.

Abundancia y obtención

Se encuentra en trazas en la atmósfera terrestre, apareciendo en una parte por veinte millones. El elemento se obtiene comercialmente por extracción de los residuos del aire licuado. Este gas noble se encuentra naturalmente en los gases emitidos por algunos manantiales naturales. Los isótopos Xe-133 y Xe-135 se sintetizan mediante irradiación de neutrones en reactores nucleares refrigerados por aire.

Compuestos

Antes de 1962, se consideraba al xenón y los otros gases nobles químicamente inertes e incapaces de formar compuestos. Desde entonces se ha probado que el xenón, junto con otros gases nobles, sí forman compuestos. Algunos de los compuestos del xenón son: diflúor, hexaflúor, perxenato sódico, teraflúor, deuteriuro de xenón, e hidróxido de xenón. También se ha obtenido trióxido de xenón, compuesto altamente explosivo. Se conocen al menos 80 compuestos de xenón en el que éste se enlaza con flúor u oxígeno. La mayoría de estos compuestos son incoloros.

Isótopos

En la naturaleza, el xenón se encuentra en siete isótopos estables y dos ligeramente radioactivos. Además de estas formas estables, se han estudiado 20 isótopos inestables más. El Xe-129 se produce por emisión beta del I-129 (periodo de semidesintegración: 16 millones de años); los isótopos Xe-131, Xe-132, Xe-134 y Xe-136 son productos de fisión tanto del U-238 como del Pu-244. Al ser el xenón un trazador con dos isótopos padres, la medición de los isótopos de xenón en los meteoritos resulta ser una poderosa herramienta para el estudio de la formación del Sistema Solar. El método I-Xe de datación radiométrica permite calcular el tiempo transcurrido entre la nucleosíntesis y la condensación de un objeto sólido a partir de la nebulosa solar. Los isótopos de xenón también son útiles para entender la diferenciación terrestre. Se cree que el exceso de Xe-129 encontrado en emanaciones gaseosas de dióxido de carbono en Nuevo México se debe al decaimiento de gases derivados del manto poco después de la formación de la Tierra.

Medicina

El Xenón fue identificado por primera vez como anestésico en 1951. Su uso no está aprobado en Estados Unidos, siendo poco probable que llegue a gozar de un uso más extendido debido a que es un gas raro que no puede fabricarse y que debe extraerse del aire, convirtiéndose en un medicamento bastante costoso. A pesar de ello, el xenón presenta características cercanas al de un gas anestésico virtualmente ideal, el cual puede utilizarse en situaciones críticas.

Es muy insoluble en sangre y en tejidos corporales, lo que permite una rápida inducción y posterior recuperación. Es lo suficientemente potente como para generar anestesia quirúrgica cuando se administra con 30% de oxígeno. Presenta efectos adversos mínimos.

Precauciones

El gas puede ser almacenado con seguridad en contenedores convencionales de vidrio sellados a temperatura y presión ambientes. El xenón no es tóxico, pero varios de sus compuestos lo son altamente debido a sus fuertes propiedades de oxidación.

Este gas produce un efecto contrario al Helio y al ser inhalado hace su voz más grave.[2]

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Xenón", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry