powered by CADENAS

Social Share

Deadpool (15587 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

Wade Winston Wilson, más conocido como Deadpool (adaptado como Masacre en algunas traducciones hispanohablantes),[1]​ es un personaje ficticio, mercenario, supervillano y antihéroe, que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. Creado por el artista Rob Liefeld y el escritor Fabian Nicieza. Deadpool apareció por primera vez en New Mutants (vol. 1) #98 (1991). Como un mercenario mentalmente inestable y desfigurado, Deadpool apareció originalmente como Villano en el cómic New Mutants, y más tarde en ediciones de X-Force. Desde entonces, el personaje ha protagonizado varias series en curso, y comparte títulos con otros personajes, como Cable (cómic). Conocido como el "Mercenario Bocazas" ("Merc with a Mouth" en inglés; "Mercenario Bocón" en Latinoamérica), es famoso por su naturaleza comunicativa y por su tendencia a romper la Cuarta pared, un recurso utilizado por los escritores para un efecto humorístico. Su mayor enemigo es Taskmaster. En febrero de 2016 se estrenó una adaptación al cine de la mano de Fox.[2]​ Tim Miller fue el encargado de dirigirla, mientras que Ryan Reynolds le dio vida al personaje.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Deadpool

Deadpool

Deadpool
Personaje de Marvel Comics

Deadpool en el rodaje de su película en el 2015
Primera aparición The New Mutants
Nº 98 (febrero de 1991)
Interpretado por Ryan Reynolds
(2009-presente)
Información
Nombre original Wade Winston Wilson
Alias

"Merc with a Mouth"

"Mercenario Bocazas" (En español)
Estatura 1,88 m (6 ft 2 in)
Peso 81.5 kg (179 lb)
Especialidad
  • Factor curativo (extraído del mutante Wolverine y superior al de este)
  • Fuerza, resistencia, agilidad y reflejos superhumanos
  • Francotirador, espadachín, experto en artes marciales y explosivos.
  • Capacidad de teletransportación (al paso del tiempo, Deadpool ha adquirido diversos dispositivos que le permiten teletransportarse)
  • Inmunidad telepática (debido a su retorcida mente, provoca que sea infranqueable)
Enemigos Taskmaster, Ajax, Polvo de Ángel, Blind Al, Zenpool
Afiliaciones anteriores X-Men
Arma X
Department K
Heroes for Hire
Thunderbolts
Deadpool Corps
Cónyuge Copycat (Marvel Comics)
[editar datos en Wikidata]

Wade Winston Wilson, más conocido como Deadpool (adaptado como Masacre en algunas traducciones hispanohablantes),[1]​ es un personaje ficticio, mercenario, supervillano y antihéroe, que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. Creado por el artista Rob Liefeld y el escritor Fabian Nicieza. Deadpool apareció por primera vez en New Mutants (vol. 1) #98 (1991).

Como un mercenario mentalmente inestable y desfigurado, Deadpool apareció originalmente como Villano en el cómic New Mutants, y más tarde en ediciones de X-Force. Desde entonces, el personaje ha protagonizado varias series en curso, y comparte títulos con otros personajes, como Cable (cómic). Conocido como el "Mercenario Bocazas" ("Merc with a Mouth" en inglés; "Mercenario Bocón" en Latinoamérica), es famoso por su naturaleza comunicativa y por su tendencia a romper la Cuarta pared, un recurso utilizado por los escritores para un efecto humorístico. Su mayor enemigo es Taskmaster.

En febrero de 2016 se estrenó una adaptación al cine de la mano de Fox.[2]​ Tim Miller fue el encargado de dirigirla, mientras que Ryan Reynolds le dio vida al personaje.

Introducción

Deadpool normalmente actúa enfundado en un traje de colores rojo y negro y lleva el rostro cubierto para ocultar sus horribles cicatrices. A menudo es catalogado como un mercenario, un villano, héroe o un antihéroe. Se caracteriza porque en sus conversaciones son constantes las referencias a la cultura popular, así como la utilización del sarcasmo y del humor negro. Además, emplea todo tipo de alta tecnología para la ejecución de sus misiones.

Al igual que sucede con Wolverine, la personalidad y habilidades de Deadpool son en gran medida resultado de haber sido sometido al programa paramilitar del gobierno canadiense conocido como Arma X. Después de que Arma X curara su cáncer terminal implantando el "factor curativo" extraído de Wolverine, Deadpool quedó desfigurado y mentalmente inestable.

Deadpool fue originalmente un adversario de New Mutants y luego de Fuerza-X, desarrollando sentimientos románticos por Siryn, miembro de Fuerza-X. Deadpool protagonizó dos series limitadas: Sins of the Past y The Circle Chase. Pasó a tener una serie regular en 1997, que fue conocida por su estilo slapstick y su voluntad a romper la cuarta pared. La serie de Deadpool fue cancelada, pero el personaje apareció en 2002 en la colección titulada Agente X, que fue cancelada en 2003. Deadpool apareció junto con Cable, antiguo líder del grupo, X-Force, en la serie Cable & Deadpool que terminó en el número 50.

Deadpool comparte muchas similitudes con el villano Deathstroke, que aparece en cómics de la editorial DC, en particular en el traje, profesión y nombre real (siendo Slade Wilson el de Deathstroke y Wade Wilson el de Deadpool). No obstante, desde que Deadpool fue presentado, Deadpool y Deathstroke han seguido trayectorias completamente diferentes.

Historia de publicación

Su primera aparición tuvo lugar en el número 98 de la colección de cómics New Mutants (publicado originalmente en febrero de 1991) y sus apariciones continuaron en la colección X-Force. El personaje se hizo bastante popular, y llegó a protagonizar miniseries como The Circle in Chase en 1993, escrita por Fabian Nicieza con dibujos de Joe Madureira. El éxito de ésta dio lugar a una segunda serie limitada: Sins of the Past, creada en 1994 por Mark Waid e Ian Churchil. En ese momento Deadpool empezó a hacer apariciones como invitado en colecciones de cómics de la editorial Marvel como Wolverine, Nómada, Silver Sable y Heroes for Hire.

En 1997 salió al mercado, inicialmente escrita por Joe Kelly y dibujada por Ed McGuinness, la colección de cómics mensuales titulada "Deadpool", protagonizada por el personaje. Gracias a ella, el personaje estableció firmemente su apodo de "El mercenario bocazas" y se dieron a conocer personajes secundarios como Blind Al y Weasel. La serie fue considerada de culto por lo poco ortodoxo que resultaba su personaje principal y sus bromas sobre la cultura popular.

La colección Deadpool duró hasta el número 69, tras el cual, en 2002, fue relanzado un nuevo título firmado por Gail Simone con un personaje similar llamado Agente X. Esto ocurrió al mismo tiempo que Cable se transformó en Soldado X y X-Force en X-Statix. Se descubrió que el personaje principal de Agente X no era Deadpool, y el clímax de la serie vio al personaje original restaurado.

La siguiente aparición de Deadpool llegó en el año 2004, con el lanzamiento de Cable & Deadpool escrito por Fabian Nicieza, que terminó en el número 50. (Está previsto que este título sea reemplazado por la nueva serie de Cable en marzo de 2008).[3]​ Deadpool aparecería luego brevemente en la serie Wolverine: Origins escrita por Daniel Way antes de que Way lanzara otra serie de Deadpool.[4]

En el mes de septiembre de 2008 salió al mercado una nueva serie titulada "Deadpool" escrita por Daniel Way, más adelante en 2009 saldrían al mercado las mini-series Deadpool:Suicide kings y Deadpool: Merc with a mouth.

Otras versiones del personaje

Ultimate Deadpool

Este personaje, que nunca ha contado con serie propia, se muestra por primera vez en el número 92 de la edición estadounidense de los cómics Ultimate Spider-Man, con fecha de portada de mayo de 2006 y guion de Brian Michael Bendis y dibujos de Mark Bagley. En esta ocasión la apariencia exterior de Deadpool es muy similar a la que presenta en el resto de colecciones, mas su nombre real es Wade Wilson y es presentado como un sargento veterano de las guerras de Wakanda que encabeza un grupo de mercenarios llamados Cosechadores que, al igual que él, se han sometido a distintas intervenciones para poseer habilidades sobrehumanas y así demostrar la supremacía humana sobre la mutante. El personaje sigue rompiendo la cuarta pared al dirigirse al público, aunque en esta ocasión es debido a que sus hazañas dentro de la historia están siendo retransmitidas por un programa televisivo.[5]​ Fruto de los experimentos que le han dado sus poderes (entre los que destacan además de la agilidad y la fuerza, la capacidad de adoptar distintas formas humanas) parece haber perdido su aspecto humano, ocultando tras su máscara un rostro desfigurado cubierto por una careta de un material transparente.[6]

Deadpool mata al Universo Marvel

Mini-serie cuyos eventos ocurren en un universo alternativo.

Después de una sesión psicológica con un terapeuta que resultó ser Psycoman disfrazado, a Deadpool se le revela la verdad acerca de su existencia y la de todos los personajes de Marvel: Que son sólo un entretenimiento. A partir de ello, Wade inicia una masacre en la que mata a todos los héroes de Marvel, iniciando por los 4 Fantásticos, Spider-Man, además de asesinar a los villanos, entre ellos el Dr. Muerte, Magneto y El Duende Verde. No conforme con esto, busca en el Sanctum Sanctorum, un libro que lo guía al nexo entre las realidades, donde acaba luchando con Taskmaster, y al derrotarlo, inicia el viaje hacia su siguiente objetivo, matar a los guionistas que escriben su historia.

X-Men origins: Deadpool

Es un llamado "One Shot" publicado por Marvel, donde se muestra al personaje contándole su historia a varios productores y directores de películas. En este cómic la historia original varia en muchos ámbitos. Cuando de pequeño Wade jugaba con su padre y tenían un tipo de rutina donde su padre se ponía detrás de la puerta principal y hacia el famoso chiste de "Toc, Toc..." Hasta que un día su padre no volvió a tocar la puerta aunque él seguía preguntando quién estaba ahí. Después de la ida de su padre, la madre de Wade trató de calmar su dolor con alcohol; ni siquiera se preocupaba de alimentar a Wade. Deadpool se alistó en el ejército y lo etiquetaron como un gran tirador. Dentro del ejército hizo sus propios negocios de mercenario sin saber que en eso se convertiría tiempo después. Wade seguía haciendo sus trabajos y volvía a casa con su novia Vanessa, hasta que recibió la carta donde le notificaban que tenía cáncer y decidió abandonarla. Luego, en un Bar, un viejo mercenario le habló del proyecto X donde podrían sanarlo. Después de los dolorosos experimentos, fue enviado a un tipo de reformatorio del que más tarde acabaría escapando, y finalmente se convirtió en un mercenario usando una máscara igual que aquellos a los que se refiere como: "Los de las revistas divertidas".[7]

En otros medios

Televisión

  • Aunque Deadpool nunca tuvo un papel con diálogo en la serie animada X-Men, hizo varios cameos a lo largo de la serie en varios episodios. Deadpool aparece en una secuencia de flashback junto a Wolverine en una de las sesiones mentales de Sabretooth con el Profesor Xavier, en el episodio "Reuniones Mortales". Morph cambia a la forma de Deadpool en el episodio "Lo Que Sea Necesario". El personaje también hace una aparición cuando el lado oscuro de Xavier proyectó una imagen de Deadpool para atacar a Wolverine en el episodio "La Saga del Fénix Parte 2: El Sudario Oscuro".
  • En un momento antes de que se anunciara la cancelación de Wolverine y los X-Men, segunda temporada estaba en las obras e incluiría a Deadpool. Nolan North fue elegido para su voz.
  • Deadpool tiene un breve cameo en el episodio "Destino", de Marvel Anime: X-Men.
  • Deadpool aparece en Ultimate Spider-Man, en el episodio 15 de la segunda temporada, "Deadpool Regresa". El personaje es aludido en una portada "Timely" durante una pelea contra Sabretooth (en "Un Día Peculiar") y como personaje de videojuegos de Harry Osborn (en "El Pulpo de Hierro"). Esta versión era un aprendiz anterior de S.H.I.E.L.D. antes de caer para ser un mercenario. A pesar de (y debido a) la creciente aversión de Spider-Man por las payasadas de Deadpool, la actitud y la voluntad de matar (o como dice Deadpool, "un-vivo" / "K-palabra"), ambos terminan luchando contra Taskmaster y cada uno del otro por la crítica de S.H.I.E.L.D. sobre datos de las identidades secretas de los superhéroes de América. Se le muestra capaz de negar la habilidad de Taskmaster de copiar el estilo de lucha de alguien, utilizando un estilo de lucha impredecible que parodia varios movimientos de baile, haciendo que la habilidad de Taskmaster de predecir los ataques sea inútil. Después de dar algunas historias falsas de origen (así como burlarse de Wolverine), Deadpool finalmente revela que había sido un niño de la calle capturado por Nick Fury para ser un héroe, aunque más tarde decidió ser un mercenario era más fácil que llevar la moral y una conciencia. En última instancia, Spider-Man reconoce que el mismo podría haber resultado como Deadpool, había circunstancias en su propia vida que han sido diferentes. 
  • En mayo de 2017, se anuncia la llegada de Deadpool a la televisión como serie de animación.[8]​ El responsable del proyecto es el canal FXX, que realizará una primera temporada con 10 episodios que verá la luz en 2018, todo ello en un asociación de Marvel Television y FX Productions para emitir en su canal filial de cable en Estados Unidos.

Cine

Animación

  • Deadpool aparece en la película animada Hulk Vs Wolverine, con la voz de Nolan North. Deadpool actúa como miembro del equipo de ataque militar del Profesor Thorton, conocido como Team X (junto a Lady Deathstrike, Omega Red, y Sabretooth) en el Programa Arma X, tratando de capturar a Wolverine y Hulk con el objetivo de lavarles el cerebro y convertirlos en armas definitivas. Con frecuencia molesta a sus compañeros con sus bromas.

Cine de imagen real

  • Deadpool/Wade Wilson aparece en la película X-Men Origins: Wolverine. Ryan Reynolds interpreta a Wade Wilson, mientras que Scott Adkins interpreta a Deadpool/Arma XI mutado. En esta película, Deadpool es un mercenario habilidoso y charlatán/bocazas, que usa sus espadas con tal rapidez y maestría que puede detener las balas con ellas. El propio Stryker admite que sería un gran guerrero "si pudiera mantener la boca cerrada". Más tarde, Sabretooth dice que Wade ha muerto, pero en realidad ha sido el sujeto de prueba para el Arma XI, "Deadpool". En esta forma, tiene la boca cosida y posee los poderes de varios mutantes, como los rayos ópticos de Cyclops, la teleportación de John Wraith y la tecnopatía de Chris Bradley, además de poder sacar espadas de sus antebrazos. En la lucha final, es derrotado por Sabretooth y Wolverine, este último decapitando a Deadpool. En algunas copias proyectadas en cines, la escena tras los créditos muestra la mano del cuerpo decapitado de Deadpool buscando la cabeza, la cual, ya con la boca descosida, mira al público y sisea para guardar silencio (en referencia a su habilidad de romper la cuarta pared).
  • El 11 de febrero de 2016 se estrenó un Spin-off derivado de los X-men titulado Deadpool.[2]Ryan Reynolds interpreta a Deadpool, y dirigida por Tim Miller, con un guion escrito por Rhett Reese y Paul Wernick, quienes respetaron la naturaleza del personaje.[9]

Videojuegos

  • Deadpool aparece en X-Men Legends II: Rise of Apocalypse, doblado por John Kassir. Deadpool aparece al principio como un jefe, habiendo sido contratado y lobotomizado por Mister Siniestro. Lucha contra los X-Men y la Hermandad en Nueva York durante el acto 4. Deadpool puede ser desbloqueado al completar el juego por primera vez. Al igual que en los cómics, Deadpool rompe la cuarta pared si el jugador se queda demasiado tiempo quieto. Si se lucha contra el Deadpool enemigo usando al Deadpool jugador, ambos discutirán sobre quién es el auténtico.
  • En Marvel: Ultimate Alliance, Deadpool es un personaje jugable desde el principio, con John Kassir repitiendo su papel como Wade Wilson. Se maneja de forma muy parecida a como aparecía en X-Men Legends II. Sus trajes son Clásico, Ultimate (basado en el Universo Ultimate), Arma X (de la saga Deadpool: Agent of Weapon X), y Asesino (su traje en Cable and Deadpool). Deadpool hace muchos comentarios sobre el juego parodiando a otros personajes de Marvel o reconociendo que es un personaje de videojuego. Tiene secuencias de diálogo especiales con Comadreja, Viuda Negra, un agente de S.H.I.E.L.D. atrapado durante el ataque al Helitransporte, Edwin Jarvis, el Anciano, la Visión, Hank Pym, Valkiria, Nick Furia y Rayo Negro. Su misión del simulador es en el Murderworld de Arcade, donde lucha contra una versión oscura de Spider-Man; durante el informe de misión, Wade mezcla los orígenes de Thor, Blade, Daredevil, Tormenta y Hulk antes de contar su verdadero origen.
  • Deadpool aparece en el juego que adapta la película X-Men Origins: Wolverine. Le pone voz Steven Blum.
  • Deadpool es de nuevo un personaje jugable en Marvel: Ultimate Alliance 2, una vez más doblado por John Kassir. En las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3, es un jefe de la segunda fase, pero se unirá a los héroes una vez es derrotado y se dé cuenta de que no son parte del ataque terrorista de Titanium Man. Deadpool es totalmente consciente de que está en un videojuego, y su diálogo lo refleja; por ejemplo, si el jugador lo incluye en el equipo Anti-Registro, propondrá a María Hill la posibilidad de pasarse al equipo Pro-Registro "en la próxima partida" y su ficha de personaje hace mención a que cree que está en un cómic o en un videojuego, cuando se lo selecciona durante el juego él dirá "¿Qué pasa, jugador?"(Hi ya, Player!). Además, durante los créditos Deadpool se encarará con uno de los guionistas del juego para quejarse por no haber sido el protagonista. En las versiones de Wii, PSP y PS2 es jugable desde el principio (pero sólo se puede incluir cuando el equipo se separe), también rompe la cuarta pared y en las pantallas de carga y créditos aparece sentado viendo la televisión.
  • Deadpool es uno de los personajes elegidos para Marvel vs Capcom 3: Fate of Two Worlds, con Nolan North prestando su voz nuevamente al personaje. Sus habilidades consisten en el uso de sus armas (pistolas y katanas), su teleportador (que explotará si lo usa demasiado), imita el shoryuken de Ryu y tiene un movimiento en el que golpeará al rival con su propia barra de vida. También rompe la cuarta pared al gritar "You pressed the wrong button!" ("¡Pulsaste el botón equivocado!") cuando es derrotado y encarándose al jugador cuando gana.
  • Deadpool hace su aparición como antagonista en Spider-Man: Shattered Dimensions, en su versión del unvierso de Ultimate Spider-Man, contando de nuevo con la voz de Nolan North. Sin embargo, conserva muchas características del Deadpool original, como su loco humor, su habilidad para romper la cuarta pared, el uso de un teleportador portátil y cierto factor curativo. Spidey se enfrenta a él en una plataforma petrolífera donde Deadpool rueda su programa Pain Factor (Factor del dolor), mientras se abre camino entre las hordas de fans que sirven de "ejército" para Deadpool. En la pelea final, Deadpool engaña a Spider-Man con un fragmento falso de la Tabla del Orden y del Caos, usando el original para crear 2 copias de sí mismo. Spider-Man lo derrota y obtiene el fragmento original.
  • Deadpool el Videojuego es un juego multiplataforma hack n´slash de acción y shooter desarrollado por High Moon Studios y distribuido por Activision que se lanzó el 23 de junio de 2013. Cuenta con la voz de Nolan North y con muchísimos cameos de personajes el mismo universo, tales como Mr Siniestro, Wolverine, Psylocke, Rogue y muchos más.
  • Deadpool juega un papel importante en el juego de Lego Marvel Super Héroes de 2013 siendo el presentador de los niveles adicionales del juego. También hace varios cameos a lo largo de la trama. Y en varias ocasiones rompe la cuarta pared al dirigirse al jugador que desbloquea un personaje en los niveles adicionales. Al desbloquearlo puedes hacer uso de todas sus pistolas y katanas.


This article uses material from the Wikipedia article "Deadpool", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic