powered by CADENAS

Social Share

Plaza (vehículo) (10358 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

En diferentes contextos, como la aeronáutica, el automovilismo y el motociclismo, plaza se refiere al espacio o espacios que posee un vehículo para soportar a las personas a bordo de este, ya sean operadores (conductores o pilotos) o pasajeros. Se puede clasificar un vehículo nombrándolo con base en la cantidad de plazas que posee.
Go to Article

Plaza (vehículo)

Plaza (vehículo)

En diferentes contextos, como la aeronáutica, el automovilismo y el motociclismo, plaza se refiere al espacio o espacios que posee un vehículo para soportar a las personas a bordo de este, ya sean operadores (conductores o pilotos) o pasajeros. Se puede clasificar un vehículo nombrándolo con base en la cantidad de plazas que posee.

Monoplaza

Un monoplaza es un vehículo habilitado para el transporte de un solo ocupante, en general quien maneja o pilota el vehículo.

Automóviles

Un monoplaza de carreras es un automóvil de carreras que tiene una plaza y puede ser cabina cerrada o abierta, está diseñado especialmente para competiciones de automovilismo (en particular de automovilismo de velocidad).

Biplaza

Biplaza es un vehículo habilitado para el transporte de dos personas, siendo en general, una de ellas, la que maneja o pilota el vehículo.

Multiplaza

Multiplaza o multiplex es cualquier vehículo habilitado para el transporte de tres o más personas. Un ejemplo de este tipo de vehículos es la aeronave CASA C-295.


Alfa Romeo 4CAlfa Romeo Giulia (1962)All-terrain vehicleAston MartinAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin VantageAudi A3Audi R8Audi RS 4Audi Sportback conceptBentley ContinentalBentley Continental GTBicicletaHorquillaBlind spot monitorBMXBarcoBowl sinkBugatti VeyronParachoquesAutobúsAutomóvilCarruajeCaudronChevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChrysler Hemi engineCoandă-1910Consolidated PBY CatalinaDefect detectorDeLorean DMC-12Máquina del tiempo DeLoreanDodge ViperDucati DiavelFarman SportFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFish-class sloopFokker spinFord CortinaCarretilla elevadoraFuji FA-200 Aero SubaruHelicópteroJeepJNR Class C62Juno (sonda espacial)KayakKepler (satélite)Lake RenegadeLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLocomotoraLogging truckMcLaren MP4-12CMercedesMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz Clase SMercedes-Benz Clase SLC (2015)Mercedes-Benz SLS AMGMitsubishiMotocicletaNissanVehículo todoterrenoOpelPagani HuayraPagani ZondaPorsche 550Porsche 911Hélice (dispositivo)Rail transportDesvío (ferrocarril)Cohete14-bisScooterTabla de dos ruedas autoequilibradaShinkansenBuqueTrineoQuitanievesAnexo:Límites de velocidad por paísAutomóvil deportivoSteamrollerVolante de direcciónSubmarinoSupermarine SpitfireNeumáticoTrabant TractorTrenTricicloCamiónMotor V8FurgonetaVolkswagenWagonWright Model BYateTracción delanteraCircuito de carrerasAutomovilismoColumpioModel carTorque limiterChasisBaquetPendulum carAccidente de tránsitoAutomobile safetyCinturón de seguridadStock carStirling MossMercedes-Benz 300 SLRFacel VegaGran turismo (automóvil)Luxury vehicleCupéHighwayFerrari 246 F1Lexus ISCompact executive carCompact carMid-engine designSport compactKoenigsegg AgeraRenault TwizyAutomóvil eléctricoPlug-in electric vehicleQuadricycle (EU vehicle classification)MicrococheSalón del Automóvil de FráncfortMcLaren AutomotiveFórmula 3Formula racingOpen-wheel carAuto Union racing carAntecedentes de Fórmula 1Automovilismo de velocidadFórmula 2Lada Niva/VAZ-2121Fiat 500 (2007)BMW M6BMW Serie 6AerotablaHovercarMicro kartShow car

This article uses material from the Wikipedia article "Plaza (vehículo)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus