powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pistola de rayos (5992 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

Una "pistola láser" es un tipo de arma de “energía dirigida” que aparece en las obras de ficción, especialmente en la ciencia ficción, Su principal característica es que en lugar de disparar una munición emite un rayo de luz , generalmente visible y que resulta ser un caos para los humanos ya que los puede desintegrar o volverlos polvo, aunque varían en sus propiedades y diseño. Un equivalente en la vida real podría ser el electroláser, un arma de electrochoque que envía corriente a lo largo de un canal de plasma conductor de la electricidad inducida por láser.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Pistola de rayos

Pistola de rayos

Pistola de rayos

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Joost J. Bakker from IJmuiden).

Una "pistola láser" es un tipo de arma de “energía dirigida” que aparece en las obras de ficción, especialmente en la ciencia ficción, Su principal característica es que en lugar de disparar una munición emite un rayo de luz , generalmente visible y que resulta ser un caos para los humanos ya que los puede desintegrar o volverlos polvo, aunque varían en sus propiedades y diseño.

Un equivalente en la vida real podría ser el electroláser, un arma de electrochoque que envía corriente a lo largo de un canal de plasma conductor de la electricidad inducida por láser.

Historia

Un precedente de la pistola de rayos es el rayo calórico que aparece en la novela La guerra de los mundos (1898) de H. G. Wells.[1]​ En la literatura de ciencia ficción de la década de 1920 ya se menciona al rayo de la muerte. Esto se debe a que los intentos de crear armas de “energía dirigida” de Nikola Tesla avivaron la imaginación de muchos escritores de la época.

Poco después de que se inventara el láser en la década de 1960, estos dispositivos cobraron especial protagonismo en las historias de ciencia ficción. Por ejemplo, los personajes de la serie de televisión estadounidense Lost in Space (1965–1968) y los de el episodio piloto The Cage de Star Trek (1964) llevan pistolas de rayos láser.[2]​ Incluso Philip K. Dick tituló La pistola de rayos (1967) a una de sus novelas.

A finales de la década de 1960 y principios de 1970, cuando la limitación del láser como arma resultaba evidente, las pistolas de rayos láser adoptaron otros nombres como phaser (Star Trek), blaster (Star Wars), "pulse rifle" o rifle de plasma.

  1. Van Riper, op.cit., p. 46.
  2. Van Riper, A. Bowdoin (2002). Science in popular culture: a reference guide. Westport: Greenwood Press(2008). p. 45. ISBN 0-313-31822-0. 


This article uses material from the Wikipedia article "Pistola de rayos", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic