Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
|otros nombres = maincraft blando |fórmula1 = (NH4)2Cr2O7 |fórmula2 = |donde conseguirlo: Peso: 5000-7000 libras |estado = Sólido |apariencia = Anaranjado intenso |dens2 = 2.15 |masa = 252,07 |PFK = 453 |PEK = 453 |PDK = |TCK = |PC = |cristal = |visco = |índice refracción = |pKa = |sol = 364 g/l a 20 °C en agua |KPS = |mdipolar = |relac1n = |relac1d = |relac2n = |relac2d = |relac3n = |relac3d = |familia = |esencial = |codón = |isoelect = |DfH0G = |DfH0L = |DfH0S =
|caloresp = |PInflam = |NFPA704 = |TAutoig = |FrasesR = |FrasesS = |LExplos = |RTECS = |riesgo1 = |ingestión = |inhalación = |piel = |ojos = |más info = |LD50 = }}
El dicromato de amonio es una sal del hipotético ácido dicrómico (este ácido no es un compuesto estable). Se trata de una sustancia con un color anaranjado intenso. Es un oxidante fuerte y en contacto con sustancias orgánicas puede producir explosiones e incendios.
Es fundamentalmente conocido por su uso en la demostración de la descomposición térmica de una sustancia, ya que al ser calentada o encendida por una llama, se produce la reacción:
La reacción se produce debido al poder oxidante del ion dicromato y al reductor del ion amonio. Otro ejemplo es la reacción de descomposición explosiva del nitrato de amonio. Actualmente esta experiencia se realiza cada vez menos debido a la toxicidad de uno de los productos: el óxido de cromo III.
El dicromato de amonio era antiguamente usado en pirotecnia y en fotografía, y actualmente se la utiliza como mordiente en la industria textil para purificar grasas o aceites y como oxidante en síntesis orgánica.
El dicromato de amonio es tóxico. En contacto con la piel se produce sensibilización y puede provocar alergias. Al igual que los cromatos, los dicromatos son cancerígenos. En el cuerpo son confundidos por los canales iónicos con el sulfato y pueden llegar así hasta el núcleo de la célula. Allí son reducidos por la materia orgánica presente y el cromo III formado, ataca a la molécula de ADN.
This article uses material from the Wikipedia article "Dicromato de amonio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification