powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pirámide del Museo del Louvre (11724 views - Monuments - Famous Buildings)

La Pirámide del Museo del Louvre es una obra situada en el patio del Museo del Louvre, en París, que da acceso al edificio. Fue diseñada por el arquitecto Ieoh Ming Pei. De estilo internacional, esta pirámide de vidrio y aluminio fue inaugurada en el año 1989 por el entonces presidente francés, François Mitterrand.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Pirámide del Museo del Louvre

Pirámide del Museo del Louvre

Pirámide del Museo del Louvre

La pirámide rodeada por el Louvre
Localización
Ubicación París . Francia
Historia del edificio/monumento
Inauguración 1989
Autor Arquitecto Ieoh Ming Pei
Dimensiones 35 metros por lado y 20,1 metros de altura
Coordenadas 48°51′40″N 2°20′09″E / 48.861086, 2.335753Coordenadas: 48°51′40″N 2°20′09″E / 48.861086, 2.335753
[editar datos en Wikidata]

La Pirámide del Museo del Louvre es una obra situada en el patio del Museo del Louvre, en París, que da acceso al edificio. Fue diseñada por el arquitecto Ieoh Ming Pei. De estilo internacional, esta pirámide de vidrio y aluminio fue inaugurada en el año 1989 por el entonces presidente francés, François Mitterrand.

Descripción

Tiene una altura de 20,1 m. y un total de 673 paneles de vidrio laminado transparente divididos en 603 rombos y 70 triángulos,[1]​ aunque algunas fuentes señalan que existen 666 rombos debido a una intención de darle un sentido esotérico a la construcción. El peso total de la estructura es de 180 toneladas. La inclinación de sus paredes, al igual que ocurre con las pirámides egipcias, es de 51 grados.

Su centro de gravedad coincide con el de los tres pabellones del museo, Richelieu al norte, Denon al sur y Sully al este. Siendo esta la principal y más grande de las pirámides de cristal del museo, que incluye, a nivel subterráneo, otra pirámide pero invertida. Antes de construirse la pirámide, la entrada al Louvre tenía unas largas colas. Con su construcción, además de solucionarse el problema, se aumenta el espacio de exposición del museo.

Vista nocturna de la pirámide

Controversia

Desde su construcción, la pirámide ha estado sujeta a polémicas, debido al contraste de estilos entre la modernidad del vidrio y el clasicismo del museo, si bien ha servido de inspiración para las ampliaciones de muchos otros museos. Ha sido descrita por algunos detractores como parte del "complejo de faraón" de Mitterrand. Otros alaban la yuxtaposición del contraste entre estilos arquitectónicos como una exitosa combinación entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo ultramoderno.[cita requerida]

Vista diurna de la pirámide

La pirámide principal es actualmente la más grande de varias pirámides de vidrio construidas cerca del museo, incluyendo la pirámide invertida (La Pyramide Inversée) que funciona como una claraboya en un centro comercial subterráneo en frente del museo. Durante la fase de diseño, se propuso que el diseño incluyera una aguja en la pirámide para simplificar la limpieza de ventanas. Esta propuesta fue eliminada debido a objeciones por parte de I. M. Pei.[cita requerida]

  1. «Le Louvre». Todo Arquitectura. Archivado desde el original el 12 de noviembre de 2015. Consultado el 23 de mayo de 2008. 


This article uses material from the Wikipedia article "Pirámide del Museo del Louvre", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London