powered by CADENAS

Social Share

Alumel (12283 views - Material Database)

El alumel es una aleación que consiste en aproximadamente 95% de níquel, 2% de manganeso, 2% de aluminio y 1% de silicio. Esta aleación magnética se utiliza para los termopares y el cable de la extensión del termopar. Alumel es una marca registrada de Concept Alloys, Inc.[1]​ En los termopares, el alumel se utiliza a menudo junto con el cromel para formar los termopares del tipo K.[2]​
Go to Article

Alumel

Alumel

El alumel es una aleación que consiste en aproximadamente 95% de níquel, 2% de manganeso, 2% de aluminio y 1% de silicio. Esta aleación magnética se utiliza para los termopares y el cable de la extensión del termopar. Alumel es una marca registrada de Concept Alloys, Inc.[1]

En los termopares, el alumel se utiliza a menudo junto con el cromel para formar los termopares del tipo K.[2]

Propiedades Físicas

Propiedades Térmicas

  1. Concept Alloys, Inc. Intellectual Property retrieved 12 April 2016
  2. «Working with Chromel, Alumel & Constantan». Keats Manufacturing Co. (en inglés estadounidense). 12 de marzo de 2015. Consultado el 10 de enero de 2017. 
  3. Horton, J. L.; Kollie, T. G.; Rubin, L. G. (1977). «Measurement of B versus H of Alumel from 25 to 180 °C». Journal of Applied Physics 48 (11): 4666. Bibcode:1977JAP....48.4666H. doi:10.1063/1.323530. 
  4. «Super Alloy Alumel™». AZoM.com. 9 de noviembre de 2012. Consultado el 10 de enero de 2017. 

Acero 41xxAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAluminioAleaciones de aluminioBronce de aluminioAluminium-lithium alloyAmalgama (química)Arsenical bronzeArsenical copperMetal de campanaBerilioBeryllium copperVellón (aleación)BirmabrightBismanolBismutoLatónBronceAcero bulatCalamine brassFundición de hierroCelestriumChinese silverCromoChromium hydrideCobaltoColored goldConstantánCobreCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldAcero de crisolCunifeCuproníquelCymbal alloysAcero de DamascoDevarda's alloyDuraluminioDutch metalAcero eléctricoElectro (aleación)Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloyFerrocerioFerrocromoFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumMetal de FieldFlorentine bronzeGalfenolGalinstanoGalioGilding metalVidrioGlucydurOroGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumAcero rápidoAcero microaleadoHydronaliumIndio (elemento)InvarHierroIron–hydrogen alloyItalmaKanthalKovarPlomoMagnalioMagnesioMagnox (alloy)MangalloyManganinaMaraging steelMarine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoMegalliumMelchior (alloy)MercuryMolybdochalkosMetal MuntzMushet steelNicromoNíquelAlpaca (aleación)Oro nórdicoOrmoluPhosphor bronzeArrabioPinchbeck (alloy)PlásticoPlexiglasPlutonioPotasioReynolds 531RhoditaRodioMetal de RoseSamarioSanicro 28EscandioShakudōPlataSilver steelSodioSolderMetal de espejosSpiegeleisenAcero elásticoStaballoyAcero inoxidableAceroEsteliteAcero laminadoAcero quirúrgicoTerneEstañoTitanioTombacAcero para herramientasTumbagaType metalUranioVitalioAcero cortenMetal de WoodAcero wootzY alloyZeron 100ZincCirconioBrightrayCromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-metalPermalloySupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloyNaKMetal de MischLitioTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideImán de samario-cobaltoArgentium sterling silverPlata de BritaniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldNitruro de titanioBabbitt (metal)Metal de BritaniaPeltreQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrógenoHelioBoroNitrógenoOxígenoFlúorMetanoEntresueloÁtomo

This article uses material from the Wikipedia article "Alumel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification