Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Cunife es una aleación de cobre (Cu), níquel (Ni), y hierro (Fe), y en algunos casos algo de cobalto (Co). La aleación tiene el mismo coeficiente de dilatación lineal que ciertos tipos de vidrio, y por lo tanto es un material ideal para sellado de uniones vidrio-metal, como los conectores metálicos externos de bombillas y válvulas termoiónicas. Tiene propiedades magnéticas y puede ser utilizado para la fabricación de imanes.
Fernico es otra aleación multicomponente que posee propiedades similares.
Por ser dichas aleaciones altamente resistentes al agua de mar, los productos de Cunife se usan en muchas aplicaciones relacionadas con el área marítima, como por ejemplo, en sistemas conductores de agua de mar: circuitos refrigerantes de agua de mar, desagües.[2]
Por sus propiedades de remanencia magnética (B= 0,54 tesla= 5400 Gauss y de coercitividad magnética (H= 44000 Amperio-vuelta/metro= 550 oersted) es utilizada para la construcción de imanes.[3]
This article uses material from the Wikipedia article "Cunife", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification