powered by CADENAS

Social Share

Metal Muntz (10685 views - Material Database)

El metal Muntz es una aleación de cobre y zinc con trazas de hierro. (Aproximadamente 60% Cu, 40% Zn). Es, por tanto, una variedad de latón. El cobre se encuentra en fase alfa y beta. Fue patentado en 1832 y comercializado por George Fredrick Muntz, un calderero industrial de Birmingham, Inglaterra. (William Collins había patentado una aleación similar en 1800). El metal Muntz estaba pensado para sustituir el forrado con planchas de cobre de la obra viva de los buques. Costaba dos terceras partes del precio del cobre puro y tenía las mismas propiedades "anti-fouling" (anti-incrustación biológica). Lógicamente fue un éxito comercial y el inventor ganó una fortuna. Más tarde fue aplicado para forrar los pilotos de madera que formaban los pilotajes de los muelles en mares tropicales para protegerlos contra la carcoma llamados teredos. Y también en tubos de locomotoras de vapor. Se trata de un latón que hay que trabajar y conformar en caliente. Y se usa en piezas de maquinaria que han de resistir la corrosión. Otra aplicación del metal Muntz fue la fabricación de pernos (también bajo patente del señor Muntz), más económicos, suficientemente resistentes y de mayor duración que los de hierro de la época ("Wrought iron" en inglés). El casco del famoso clíper Cutty Sark fue forrado con planchas de metal Muntz.[1]​ El metal Muntz se conoció también como "Yellow Metal" (metal amarillo).[2]​
Go to Article

Metal Muntz

Metal Muntz

El metal Muntz es una aleación de cobre y zinc con trazas de hierro. (Aproximadamente 60% Cu, 40% Zn). Es, por tanto, una variedad de latón. El cobre se encuentra en fase alfa y beta. Fue patentado en 1832 y comercializado por George Fredrick Muntz, un calderero industrial de Birmingham, Inglaterra. (William Collins había patentado una aleación similar en 1800). El metal Muntz estaba pensado para sustituir el forrado con planchas de cobre de la obra viva de los buques. Costaba dos terceras partes del precio del cobre puro y tenía las mismas propiedades "anti-fouling" (anti-incrustación biológica). Lógicamente fue un éxito comercial y el inventor ganó una fortuna. Más tarde fue aplicado para forrar los pilotos de madera que formaban los pilotajes de los muelles en mares tropicales para protegerlos contra la carcoma llamados teredos. Y también en tubos de locomotoras de vapor. Se trata de un latón que hay que trabajar y conformar en caliente. Y se usa en piezas de maquinaria que han de resistir la corrosión.

Otra aplicación del metal Muntz fue la fabricación de pernos (también bajo patente del señor Muntz), más económicos, suficientemente resistentes y de mayor duración que los de hierro de la época ("Wrought iron" en inglés).

El casco del famoso clíper Cutty Sark fue forrado con planchas de metal Muntz.[1]​ El metal Muntz se conoció también como "Yellow Metal" (metal amarillo).[2]

  1. James Watson (21 de mayo de 2007). 26objectid = 19145269% 26siteid = 50002-name_page.html «Blaze Guts Cutty Sark». Birmingham Mail. p. 5. 
  2. McCarthy, Michael (2005). Ships 'fastenings: from sewn boat to Steamship. Texas A & M University press. p. 115. ISBN 1585444510. 

Véase también


AlnicoAluminioAleaciones de aluminioAluminium-lithium alloyArsenical copperBerilioBeryllium copperVellón (aleación)BirmabrightBismanolBismutoLatónCalamine brassChinese silverCromoChromium hydrideCobaltoCobreDuraluminioDutch metalGalioGilding metalVidrioOroHiduminiumHydronaliumIndio (elemento)HierroItalmaPlomoMagnalioMagnesioMegalliumMercuryNicromoNíquelPlásticoPlexiglasPlutonioPotasioRodioMetal de RoseSamarioEscandioPlataSodioAcero inoxidableAceroEsteliteAcero laminadoEstañoTitanioUranioVitalioMetal de WoodY alloyZincCirconioPinchbeck (alloy)TombacBronceBronce de aluminioArsenical bronzeMetal de campanaFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluMetal de espejosConstantánCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunifeCuproníquelCymbal alloysDevarda's alloyElectro (aleación)HepatizonManganinaMelchior (alloy)Alpaca (aleación)MolybdochalkosOro nórdicoShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanoColored goldRhoditaCrown goldElinvarMetal de FieldFernicoFerroalloyFerrocerioFerrocromoFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvarFundición de hierroIron–hydrogen alloyArrabioKanthalKovarStaballoyAcero bulatAcero de crisolAcero 41xxAcero de DamascoMangalloyAcero rápidoMushet steelMaraging steelAcero microaleadoReynolds 531Acero eléctricoAcero elásticoAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoSanicro 28Acero quirúrgicoZeron 100Silver steelAcero para herramientasAcero cortenAcero wootzSolderTerneType metalElektron (alloy)Amalgama (química)Magnox (alloy)AlumelBrightrayCromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-metalPermalloySupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloyNaKMetal de MischLitioTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideImán de samario-cobaltoArgentium sterling silverPlata de BritaniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldNitruro de titanioBabbitt (metal)Metal de BritaniaPeltreQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrógenoHelioBoroNitrógenoOxígenoFlúorMetanoEntresueloÁtomoBruñidoMetalisteríaCiencia de materiales

This article uses material from the Wikipedia article "Metal Muntz", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification