powered by CADENAS

Social Share

Titanio (31315 views - Periodic Table Of Elements)

El titanio es un elemento químico de símbolo Ti y número atómico 22 que se sitúa en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. Es un metal de transición de color gris, baja densidad y gran dureza. Es muy resistente a la corrosión por agua del mar, agua regia y cloro. Fue descubierto independientemente en 1791 por William Gregor en una mina de Cornwall, Gran Bretaña, y en 1795 por Martin Heinrich Klaproth, que lo nombró «titanio» por los titanes de la mitología griega.[cita requerida] Este elemento abunda en depósitos de minerales, principalmente en forma de óxidos como el rutilo y la ilmenita, ampliamente distribuidos en la corteza terrestre y la litosfera; también se encuentra en los seres vivos, cuerpos de agua y objetos extraterrestres.[3]​ La extracción de este metal a partir del mineral se realiza mediante el método de Kroll[4]​ o por el método de Hunter. El compuesto más común es el dióxido de titanio, utilizado para la fotocatálisis y la fabricación de pigmentos de color blanco.[5]​ Otros compuestos habituales incluyen el tetracloruro de titanio (TiCl4), un componente catalizador, y el tricloruro de titanio (TiCl3), que se utiliza como catalizador en la producción de polipropileno.[3]​ En estado puro, presenta una elevada resistencia a la corrosión y la mayor proporción de dureza-densidad de todos los elementos metálicos.[6]​ El titanio es tan fuerte como algunos aceros, pero su densidad es menor.[7]​ Tiene dos formas alotrópicas[8]​ y cinco isótopos naturales que van desde 46Ti hasta 50Ti, siendo 48Ti el más abundante de ellos.[9]​ El titanio puede formar aleaciones con el hierro, el aluminio, el vanadio y el molibdeno entre otros elementos, idóneas por sus propiedades de ligereza y resistencia para la construcción de maquinaria para aplicaciones aeroespaciales —motores de reacción, misiles y naves espaciales—, militares, industriales —almacenamiento y transporte de productos químicos y petroquímicos, y plantas de desalinización—, en la automoción, para prótesis médicas e implantes ortopédicos, instrumentos e implantes dentales, aparatos deportivos, joyería o teléfonos móviles.[3]​
Go to Article

Titanio

Titanio

Escandio ← TitanioVanadio
 
 
22
Ti
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada

Titanio
Información general
Nombre, símbolo, número Titanio, Ti, 22
Serie química Metales de transición
Grupo, período, bloque 4, 4, d
Masa atómica 47,867(1)[1]​ u
Configuración electrónica [Ar]3d24s2
Dureza Mohs 6
Electrones por nivel 2, 8, 10, 2 (imagen)
Propiedades atómicas
Radio medio 140 pm
Electronegatividad 1,54 (escala de Pauling)
Radio atómico (calc) 176 pm (radio de Bohr)
Radio covalente 136 pm
Radio de van der Waals Sin datos pm
Estado(s) de oxidación 4, 3, 2, 1, −1,[2]
Óxido Anfótero
1.ª Energía de ionización 658,8 kJ/mol
2.ª Energía de ionización 1309,8 kJ/mol
3.ª Energía de ionización 2652,5 kJ/mol
4.ª Energía de ionización 4174,6 kJ/mol
5.ª Energía de ionización 9581 kJ/mol
6.ª Energía de ionización 11533 kJ/mol
7.ª Energía de ionización 13590 kJ/mol
8.ª Energía de ionización 16440 kJ/mol
9.ª Energía de ionización 18530 kJ/mol
10.ª Energía de ionización 20833 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Sólido
Densidad 4507 kg/m3
Punto de fusión 1941 K (1668 °C)
Punto de ebullición 3560 K (3287 °C)
Entalpía de vaporización 421 kJ/mol
Entalpía de fusión 15,45 kJ/mol
Presión de vapor 0,49 Pa a 1933 K
Varios
Estructura cristalina Hexagonal
N° CAS 7440-32-6
N° EINECS 231-142-3
Calor específico 520 J/(K·kg)
Conductividad eléctrica 2,38 × 106 S/m
Conductividad térmica 21,9 W/(K·m)
Velocidad del sonido 4140 m/s a 293,15 K (20 °C)
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del titanio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
44TiSintético60,0 aε0,26844Sc
46Ti8,25 %Estable con 24 neutrones
47Ti7,44 %Estable con 25 neutrones
48Ti73,72 %Estable con 26 neutrones
49Ti5,41 %Estable con 27 neutrones
50Ti5,18 %Estable con 28 neutrones
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.

El titanio es un elemento químico de símbolo Ti y número atómico 22 que se sitúa en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. Es un metal de transición de color gris, baja densidad y gran dureza. Es muy resistente a la corrosión por agua del mar, agua regia y cloro.

Fue descubierto independientemente en 1791 por William Gregor en una mina de Cornwall, Gran Bretaña, y en 1795 por Martin Heinrich Klaproth, que lo nombró «titanio» por los titanes de la mitología griega.[cita requerida] Este elemento abunda en depósitos de minerales, principalmente en forma de óxidos como el rutilo y la ilmenita, ampliamente distribuidos en la corteza terrestre y la litosfera; también se encuentra en los seres vivos, cuerpos de agua y objetos extraterrestres.[3]​ La extracción de este metal a partir del mineral se realiza mediante el método de Kroll[4]​ o por el método de Hunter. El compuesto más común es el dióxido de titanio, utilizado para la fotocatálisis y la fabricación de pigmentos de color blanco.[5]​ Otros compuestos habituales incluyen el tetracloruro de titanio (TiCl4), un componente catalizador, y el tricloruro de titanio (TiCl3), que se utiliza como catalizador en la producción de polipropileno.[3]

En estado puro, presenta una elevada resistencia a la corrosión y la mayor proporción de dureza-densidad de todos los elementos metálicos.[6]​ El titanio es tan fuerte como algunos aceros, pero su densidad es menor.[7]​ Tiene dos formas alotrópicas[8]​ y cinco isótopos naturales que van desde 46Ti hasta 50Ti, siendo 48Ti el más abundante de ellos.[9]

El titanio puede formar aleaciones con el hierro, el aluminio, el vanadio y el molibdeno entre otros elementos, idóneas por sus propiedades de ligereza y resistencia para la construcción de maquinaria para aplicaciones aeroespaciales —motores de reacción, misiles y naves espaciales—, militares, industriales —almacenamiento y transporte de productos químicos y petroquímicos, y plantas de desalinización—, en la automoción, para prótesis médicas e implantes ortopédicos, instrumentos e implantes dentales, aparatos deportivos, joyería o teléfonos móviles.[3]

Características

Propiedades físicas

El titanio es el elemento metálico que posee la mayor proporción de dureza-densidad.[8]​ Es un metal fuerte, con una baja densidad y alta ductilidad (especialmente en ambientes libres de oxígeno),[3]​ de color blanco metálico.[10]​ Su punto de fusión es relativamente alto, sobre los 1650 °C (1920 K), lo que hace que sea útil como metal refractario. Es paramagnético y presenta baja conductividad eléctrica y térmica.[3]

Las aleaciones comerciales de titanio, con una pureza del 99,2 %, tienen una tensión de rotura de unos 434 MPa (63 000 psi), equivalente a la de las aleaciones comunes de acero pero con una menor densidad que estas. El titanio tiene una densidad un 60 % mayor que el aluminio, pero es el doble de fuerte que la aleación de aluminio más común 6061-T6.[7]​ Algunas aleaciones de titanio consiguen una tensión de rotura sobre los 1400 MPa (200 000 psi).[11]​ Sin embargo, el titanio pierde resistencia cuando se calienta a temperaturas superiores a los 430 °C (703 K).[12]​ El titanio no es tan duro como algunas graduaciones de acero tratado, y su trabajo a máquina requiere ciertas precauciones, ya que puede presentar uniones defectuosas de no emplearse los métodos correctos para enfriarlo. Al igual que las hechas de acero, las estructuras de titanio tienen un límite de fatiga que garantiza la longevidad de sus aplicaciones.[10]

Es un metal alotrópico dimórfico. Su estructura cristalina en estado alfa tiene forma hexagonal y se torna en una de forma cúbica centrada en el cuerpo al pasar al estado beta, a una temperatura de 882 °C (1155 K).[12]​ El calor específico de su forma alfa se incrementa drásticamente al calentarse hasta la temperatura de transición para después bajar y mantenerse relativamente constante en la forma beta, sin afectarle la temperatura.[12]​ Al igual que para el circonio y el hafnio, existe una fase adicional omega, termodinámicamente estable a altas presiones pero metaestable a presión ambiente, que generalmente es hexagonal o trigonal.[13]

Propiedades químicas

Diagrama de Pourbaix para el titanio[14]

Al igual que el aluminio y el magnesio, el titanio y sus aleaciones se oxidan cuando están expuestos al aire. El titanio reacciona con el oxígeno a temperaturas de 1200 °C (1470 K) en el aire y 610 °C (883 K) en oxígeno puro, formando dióxido de titanio.[8]​ Sin embargo, las reacciones de oxidación en contacto con el aire y agua son lentas, debido a la pasivación que forma una capa de óxido que protege al resto del metal ante su propia oxidación.[3]​ Inicialmente, cuando se forma esta capa protectora solo tiene entre 1 y 2 nm de grosor, aumentando de tamaño lentamente hasta conseguir los 25 nm en un período de cuatro años.[15]

El titanio presenta una gran resistencia a la corrosión, comparable a la del platino, capaz de resistir el ataque de ácidos minerales fuertes como el sulfúrico y otros oxoácidos, de la mayoría de ácidos orgánicos y de soluciones de cloro.[4]​ Sin embargo, los ataques de ácidos concentrados sí producen una mayor corrosión.[16]​ El titanio es termodinámicamente muy reactivo, como indica el hecho de que el metal comience a arder antes de conseguir el punto de fusión, y la propia fusión solo es posible en una atmósfera inerte o en el vacío. Se combina con el cloro a una temperatura de 550 °C (823 K),[4]​ reacciona con el resto de halógenos y absorbe hidrógeno.[5]

Es uno de los pocos elementos que arden en nitrógeno puro, reaccionando a una temperatura de 800 °C (1070 K) para formar nitruro de titanio, lo que causa una pérdida de ductilidad en el material.[17]

Abundancia

Producción de rutilo e ilmenita en 2011[18]
País Miles de toneladas


% del total
Australia Australia 1300 19,4
Sudáfrica Sudáfrica 1160 17,3
Canadá Canadá 700 10,4
India India 574 8,6
Mozambique Mozambique 516 7,7
China China 500 7,5
Vietnam Vietnam 490 7,3
Ucrania Ucrania 357 5,3
Otros países 1103 16,5
Total mundial 6700 100

El titanio siempre aparece naturalmente unido a otros elementos. Es el noveno elemento y séptimo metal más abundante en la corteza terrestre, suponiendo un 0,63 % de su masa.[19]​ Está presente en la mayoría de rocas ígneas y sedimentarias, así como en diversas formas de vida y cuerpos de agua naturales.[3][4]​ De los 801 tipos de rocas ígneas analizadas en un estudio de la United States Geological Survey, 784 contenían titanio, y su proporción en el suelo resultó ser de entre 0,5 y 1,5 %.[19]

Su aparición se produce principalmente en los minerales anatasa, brookita, ilmenita, perovskita, rutilo y titanita.[15]​ Entre todos estos minerales, solo el rutilo y la ilmenita presentan importancia económica, a pesar de ser difíciles de encontrar en altas concentraciones. En 2011 se extrajeron alrededor de seis millones de toneladas de rutilo y alrededor de 0,7 millones de toneladas de ilmenita en todo el mundo.[18]​ Los depósitos más significativos de ilmenita se encuentran en Australia, Canadá, China, la India, Mozambique, Nueva Zelanda, Noruega, Ucrania y Sudáfrica.[15]​ También en 2011 se produjo un total de 186 000 toneladas de escoria de metal de titanio, en su mayoría en China (60 000 t), Japón (56 000 t), Rusia (40 000 t), Estados Unidos (32 000 t) y Kazajistán (20 700 t). El total de las reservas de titanio en la Tierra se estiman en ese mismo año por encima de los 600 millones de toneladas.[18]

La concentración molar de titanio en los océanos es de aproximadamente 4 picomoles. A una temperatura de 100 °C (373 K) la concentración en el agua se estima en menos de 10−7 M en pH 7. No hay evidencias que indiquen cuál es el papel biológico del titanio, a pesar de que algunos organismos particulares presentan altas concentraciones.[20]

Este metal también se detectó en meteoritos, en el Sol y en estrellas de tipo M,[4]​ el tipo más frío de estrellas con una temperatura en la superficie de unos 3200 °C (3470 K).[21]​ Las rocas traídas desde la Luna en la misión Apolo 17 están compuestas de un 12,1% de TiO2.[4]

Isótopos

Se encuentran cinco isótopos estables en la naturaleza: 46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti e 50Ti, siendo 48Ti el más abundante de ellos con un 73,8% de abundancia natural. Se caracterizaron once radioisótopos, siendo los más estables 44Ti con un período de semidesintegración de 63 años, 45Ti con un período de 184,8 minutos, 51Ti con un período de 5,76 minutos y 52Ti con un período de 1,7 minutos. Para el resto, sus vidas medias son de menos de 33 segundos, y la mayoría de menos de medio segundo.[9]

Los isótopos de titanio tienen pesos atómicos que van desde 39,99 Da (40Ti) hasta 57,966 de la (58Ti). El principal método de desintegración antes del isótopo estable más abundante 48Ti es la captura electrónica, mientras que luego de este es la desintegración beta. Los productos de esta desintegración antes del 48Ti son isótopos del elemento 21 (escandio), y los posteriores son isótopos del elemento 23 (vanadio).[9]​ El titanio se torna radiactivo cuando es bombardeado con deuterio, emitiendo principalmente positrones y rayos gamma.[4]

Compuestos

El estado de oxidación +4 domina la química del titanio,[22]​ pero también son comunes los compuestos en el estado +3.[23]​ El titanio adopta habitualmente una geometría de coordinación octaédrica en sus compuestos, con la notable excepción tetraédrica del TiCl4. Los compuestos de titanio(IV) presentan un alto grado de unión covalente debido su alto estado de oxidación.[24]

Óxidos, sulfuros y alcóxidos

El óxido más importante del titanio es el dióxido de titanio TiO2, que existe principalmente en la anatasa, la brookita y el rutilo, todos ellos sólidos diamagnéticos blancos.[15]​ En estos compuestos se adoptan unas estructuras poliméricas, en las que el Ti se rodea de seis ligandos del óxido que se unen con otros centros de Ti.[25]

El término titanato suele emplearse para hacer referencia a los compuestos del titanio(IV), como por ejemplo el titanato de bario (BaTiO3).[26]​ Con una estructura como la de la perovskita, este material posee propiedades piezoeléctricas y se emplea como transductor en la interconversión de sonido y electricidad.[8]​ Los zafiros de estrella y los rubís obtienen su asterismo por la presencia de impurezas del dióxido de titanio.[15]

Se conocen diversos óxidos reducidos del titanio. Ti3O5, descrito como Ti(IV)-Ti(III), es un semiconductor de color púrpura producido por reducción de TiO2 con hidrógeno a altas temperaturas,[27]​ empleado industrialmente cuando se requiere cubrir superficies con vapor de dióxido de titanio, ya que se evapora como TiO puro mientras que TiO2 se evapora como una mezcla de óxidos y otros depósitos que tienen un índice de refracción variable.[28]​ Otros óxidos habituales son el óxido de titanio(III) Ti2O3 y el óxido de titanio(II) TiO.[29]

Los alcóxidos de titanio(IV), preparados mediante reacción de TiCl4 con alcoholes, son compuestos incoloros que se convierten en el dióxido al reaccionar con agua. Son de utilidad industrial para depositar TiO2 sólido mediante el proceso sol-gel. El isopropóxido de titanio se emplea en la síntesis de compuestos orgánicos por medio de la epoxidación de Sharpless.[30]

Nitruros y carburos

El nitruro de titanio (TiN) tiene una dureza equivalente a las del zafiro y el carburo de silicio (9,0 en la escala de Mohs),[31]​ y se emplea habitualmente como cubierta de herramientas industriales de corte.[32]​ También se emplea como recubrimiento decorativo de color dorado y como metal de barrera en la fabricación de semiconductores.[33]​ El carburo de titanio también posee una gran dureza y se emplea asimismo en herramientas de corte.[34]

Haluros

El tetracloruro de titanio TiCl4[35]​ es un líquido volátil que en el aire provoca una hidrólisis emitiendo un humo blanco.[36]​ El TiCl4 se produce por medio del método de Kroll durante la conversión de minerales de titanio en dióxido de titanio.[37]​ Su uso es extendido en la química orgánica como ácido Lewis.[38]​ El tetraioduro de titanio TiI4 se genera durante el proceso de van Arkel para la producción de metal de titanio de alta pureza.[39]

El titanio(III) y el titanio(II) también forman cloruros estables. Un ejemplo notable es el tricloruro de titanio, TiCl3, usado como catalizador en la producción de poliolefinas y como agente reductor en la química orgánica.[40]

Compuestos organometálicos

Los compuestos de titanio cumplen un papel catalizador importante en la polimerización, por lo que los compuestos con enlaces Ti-C fueron estudiados de forma intensiva. Los compuestos de este tipo más comunes son el dicloruro de titanoceno ((C5H5)2TiCl2), el reactivo de Tebbe (C5H5)2TiCH2ClAl(CH3)2 y el reactivo de Petasis (Cp2Ti(CH3)2). El titanio también forma compuestos carbonilos, como por ejemplo el dicarbonilo de titanoceno (C5H5)2Ti(CO)2.[41]

Historia

El titanio fue descubierto dentro de un mineral en Cornualles, Gran Bretaña, en 1791 por el clérigo y geólogo aficionado William Gregor, que por aquel entonces era el pastor de la parroquia de Creed.[42]​ Reconoció la presencia de un nuevo elemento en la ilmenita[5]​ al encontrar una arena negra en un riachuelo en la parroquia de Manaccan y observó que la arena era atraída por un imán.[42]​ Su análisis de la arena determinó la presencia de dos óxidos de metales: óxido de hierro (lo que provocaba la atracción magnética) y una proporción de un 45,25 % de otro óxido metálico blanco que no fue capaz de identificar.[19]​ Como este óxido sin identificar contenía un metal que no cumplía las propiedades de ninguno de los elementos conocidos, informó de su descubrimiento a la Royal Geological Society of Cornwall y a la revista científica alemana Crell's Annalen, dándole el nombre de manacanita.[42][43][44]

Sobre el mismo tiempo, Franz-Joseph Müller von Reichenstein produjo una substancia semejante que tampoco fue capaz de identificar.[5]​ El óxido fue descubierto de nuevo de forma independiente en 1795 por el químico prusiano Martin Heinrich Klaproth en un mineral de rutilo en la villa húngara de Boinik, en la actual Eslovaquia.[42][45]​ Klaproth encontró que el mineral contenía un nuevo elemento y le dio el nombre de titanio por los titanes de la mitología griega.[21]​ Tras saber del descubrimiento previo de Gregor, obtuvo una muestra de manacanita y confirmó que esta contenía titanio.[46]

Los procesos conocidos para la extracción del titanio desde los diversos minerales que lo contienen resultan complicados y costosos. No es posible reducir el mineral de la forma habitual, calentándolo en presencia de carbono, ya que eso produce carburo de titanio.[42]​ El titanio metálico puro (99,9 %) fue obtenido por primera vez por Matthew La. Hunter en el Rensselaer Polytechnic Institute al calentar TiCl4 con sodio a una temperatura de entre 700 y 800 °C bajo una gran presión,[47]​ proceso conocido como método de Hunter.[4]​ El metal de titanio no fue empleado fuera de los laboratorios hasta 1932, cuando William Justin Kroll probó que podía producirse mediante la reducción de tetracloruro de titanio (TiCl4) con calcio.[48]​ Ocho años después refinó este proceso empleando magnesio y sodio, en el que sería conocido como el método de Kroll.[48]​ A pesar de que las investigaciones continuaron posteriormente de cara a procesos de obtención más eficientes y baratos, el método de Kroll sigue siendo empleado en la producción comercial de este metal.[4][5]

Esponja de titanio obtenida por el método de Kroll

El titanio de gran pureza se obtuvo también en pequeñas cantidades cuando Anton Eduard van Arkel y Jan Hendrik de Boer desarrollaron en 1925 lo que sería llamado método van Arkel-de Boer, que hacía reaccionar diversos metales con yodo para descomponer los yoduros resultantes en filamentos de metal puro.[49]

En las décadas de 1950 y 1960 la Unión Soviética fue pionera en el uso de titanio en aplicaciones militares y submarinas,[47]​ como por ejemplo en los submarinos clase Alfa y K-278 Komsomolets,[50]​ como parte de programas relacionados con la Guerra Fría.[51]​ También a comienzos de la década de 1950 se comenzó a emplear el titanio de forma extensiva en la aviación militar, particularmente en cazas de gran rendimiento como el F-100 Super Sabre, el Lockheed A-12 y el SR-71.[52]​ Reconociendo la importancia estratégica del titanio, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó también a apoyar los primeros esfuerzos para su comercialización.[53]

Durante toda la Guerra Fría el titanio fue considerado un material estratégico por el Gobierno de los Estados Unidos, que mantuvo grandes reservas de este metal que fueron finalmente agotadas en la década de los 2000.[54]​ Según datos de 2006, el mayor productor del mundo era la compañía rusa VSMPO-Avisma, que poseía un 29 % del mercado mundial de este material.[55]​ En ese mismo año, la agencia estadounidense DARPA premió con 5,7 millones de dólares a un consorcio de dos empresas para desarrollar un proceso de fabricación de polvo de metal de titanio, con el propósito de emplearlo en la creación de objetos ligeros y resistentes para las industrias aeroespacial, de transporte y químicas.[56]​ A la fecha de 2015 la esponja de metal de titanio estaba siendo producida en siete países: China, Japón, Rusia, Kazajistán, Estados Unidos, Ucrania e India.[57][58]

Producción

La producción de metal de titanio tiene lugar en cuatro pasos principales: reducción del mineral de titanio en una forma porosa de esponja, derretido de la esponja, fabricación primaria donde se convierte en productos de propósito general como barras y chapas, y finalmente la fabricación secundaria de las formas finales a partir de los productos primarios.[59]

Al no ser posible su producción mediante la reducción de su dióxido,[10]​ el metal de titanio se obtiene por medio de la reducción del tetracloruro de titanio TiCl4 con metal de magnesio en el que se conoce como método de Kroll. La complejidad de este proceso de producción explica el alto valor de mercado del titanio,[60]​ a pesar de ser un proceso más barato que el método de Hunter.[47]​ Para producir el TiCl4 requerido por el método de Kroll se hace una reducción carbonotérmica en presencia de cloro. En este proceso, el gas de cloro atraviesa una mezcla caliente de rutilo o ilmenita en presencia de carbono. Tras una purificación extensiva por destilación fraccional, el TiCl4 se reduce con magnesio derretido a 800 °C (1070 K) en una atmósfera de argón.[8]​ El metal de titanio así obtenido puede purificarse posteriormente siguiendo el método de van Arkel-de Boer, que implica una descomposición termal de tetrayoduro de titanio.[49]

El proceso más reciente de producción, denominado proceso FFC Cambridge,[61]​ emplea el polvo de dióxido de titanio como materia prima para la fabricación del metal de titanio. Este proceso tiene menos pasos que el método de Kroll, requiere menos tiempo y permite la producción de aleaciones al emplear determinadas mezclas de polvos de óxido.[62]​ Las aleaciones más comunes del titanio se obtienen por medio de reducción, como por ejemplo en los casos del cuprotitanio (reducción de rutilo con cobre añadidura), del titanio ferrocarbonado (ilmenita reducida con coque en una caldera eléctrica) y del manganotitanio (rutilo con manganeso u óxidos de manganeso):[63]

Titanio ferrocarbonado: 2 FeTiO3 + 7 Cl2 + 6 C → 2 TiCl4 + 2 FeCl3 + 6 CO (900 °C / 1170 K)
Manganotitanio: TiCl4 + 2 Mg → 2 MgCl2 + Ti (1100 °C / 1370 K)
Productos básicos del titanio

Existen alrededor de 50 graduaciones designadas de titanio y de sus aleaciones, aunque solo menos de la mitad de estas tienen una disponibilidad comercial inmediata.[64]​ La American Society fuere Testing and Materials (ASTM) reconoce 31 grados de titanio y aleaciones, de los cuales los grados 1 a 4 son comercialmente puros. Estos cuatro grados se diferencian entre ellos por la variación en su tensión de rotura en función del contenido en oxígeno, siendo el grado 1 (0,18 % de oxígeno) el más dúctil y el grado 4 (0,40 % de oxígeno) el menos dúctil.[15]​ Los restantes grados son aleaciones, cada una de ellas diseñada para un propósito específico, bien sea por su ductilidad, resistencia, dureza, resistencia eléctrica, resistencia a la deformación, resistencia a la corrosión o una combinación de estas propiedades.[65][66]

Las graduaciones cubiertas por la ASTM y otras aleaciones adicionales se producen para cumplir las especificaciones aeroespaciales y militares SALE-AMS y MIL-T, estándares ESO y especificaciones particulares de algunos países, así como especificaciones propietarias para aplicaciones aeroespaciales, militares, médicas e industriales.[67]

El polvo de titanio se manufactura empleando un proceso de producción en cadena conocido como proceso Armstrong,[68]​ semejante al proceso en lotes empleado en el método de Hunter. En este proceso Amstrong, un flujo de gas de tetracloruro de titanio se añade a un flujo de metal de sodio derretido. El cloruro de sodio y las partículas de titanio resultantes se extraen filtrando la cantidad extra de sodio. Posteriormente el titanio se separa del cloruro de sodio mediante un lavado con agua. Los subproductos de sodio y cloruro se reciclan para reutilizarse en este proceso y en la producción del tetracloruro de titanio inicial.[69]

En el ámbito de la construcción y fabricación, todas las soldaduras de titanio deben hacerse bajo atmósferas inertes de argón o helio para evitar la contaminación con gases atmosféricos como el oxígeno, el nitrógeno o el hidrógeno. De no se así, la contaminación puede causar una variedad de condiciones no deseadas, como la pérdida de ductilidad, que a su vez pueden llevar a una reducción de la integridad de la soldadura y fallos en las uniones.[12]

Los productos comerciales planos, como placas y láminas, pueden formarse con facilidad, pero el procesamiento de estas formas debe tener en cuenta que el material posee una "memoria" y tiende a retornar a su forma original, hecho que ocurre especialmente en ciertas aleaciones de gran dureza.[70][71]

El titanio no puede soldarse sin primero chaparse en un metal que presente una facilidad de soldadura,[72]​ y puede ser trabajado a máquina con el mismo tipo de equipos y procesos que el acero inoxidable.[12]

Aplicaciones

El titanio se emplea en las aleaciones de acero para reducir el tamaño del grano y como desoxidante, y en las de acero inoxidable para reducir su contenido de carbono.[3]​ Son frecuentes también las aleaciones con aluminio, vanadio, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y otros metales.[7]

Pigmentos y aditivos

Alrededor del 95 % del mineral de titanio extraído de la Tierra se destina para su refinamiento como dióxido de titanio (TiO
2
), usado como pigmento blanco permanente en pinturas, dentífricos y plásticos.[18]​ También se emplea en el cemento, en gemas, para conseguir opacidad en el papel,[73]​ y para aumentar la dureza en cañas de pescar de grafito y en palos de golf.[18]

El polvo de TiO
2
es químicamente inerte, resiste el deterioro por luz solar y es muy opaco. Esto permite darle un color blanco brillante a los químicos marrones o grises que forman la mayoría de los plásticos domésticos.[5]​ La pintura hecha con dióxido de titanio presenta una buena resistencia a las temperaturas extremas, y soporta los ambientes marinos.[5]​ El dióxido de titanio puro tiene un índice de refracción muy alto y una dispersión óptica mayor que el diamante.[10]​ Además de ser un pigmento importante, también se utiliza generalmente en los protectores solares.[10]

Aplicaciones aeroespaciales y náuticas

Gracias a su alta proporción de tensión de rotura por densidad,[8]​ alta resistencia a la corrosión,[4]​ resistencia a la fatiga y las fendeduras[74]​ y la capacidad de soportar temperaturas moderadamente altas sin deformarse, las aleaciones de titanio son empleadas habitualmente en aeronaves, armadura de vehículos, barcos, naves espaciales y misiles.[4][5]​ Para estas aplicaciones se emplean aleaciones de titanio con aluminio, circonio, níquel y vanadio, entre otros elementos.[75]​ Casi dos tercios de todo el metal de titanio producido se emplea en motores y estructuras de aeronaves, pero también se emplea en otros componentes diversos como partes estructurales críticas, trenes de aterrizaje, conductos de escape y sistemas hidráulicos.[76]​ El avión SR-71 Blackbird fue una de las primeras aeronaves en hacer un uso extensivo del titanio como parte de su estructura, dando paso al uso de este material en las aeronaves modernas. Las estimaciones indican que se emplean unas 59 t en los Boeing 777, 45 t en los Boeing 747, 18 t en los Boeing 737, 32 t en los Airbus A340, 18 t en los Airbus A330 y 12 t en los Airbus A320. El Airbus A380 emplea hasta unas 77 t, incluyendo unas 11 t en sus motores.[77]​ En cuanto a las aplicaciones para motores, el titanio se emplea en rotores, compresores y componentes de sistemas hidráulicos. Las aleaciones de titanio 6AL-4V suponen casi el 50 % de todos los tipos de aleaciones empleadas en las aplicaciones aeronáuticas.[78]​ Gracias a su alta resistencia a corrosión por agua de mar, el titanio se emplea en la fabricación de árboles de transmisión y cabos, en intercambiadores de calor de las plantas desalinizadoras, en refrigeradores de agua marina en acuarios, sedales y anzuelos, y en los cuchillos de los buceadores.[4]​ También se emplea para fabricar carcasas y otros componentes de aparatos de vigilancia y observación marina de uso científico y militar. La antigua Unión Soviética desarrolló técnicas de construcción de submarinos con cascos hechos de aleación de titanio, y para la forja de titanio en tubos de vacío.[75]

Aplicaciones industriales

Las tuberías soldadas y ciertos equipamientos de titanio, como intercambiadores de calor, tanques, recipientes de encausado y válvulas, se emplean en las industrias químicas y petroquímicas, principalmente debido su resistencia a la corrosión. Ciertas aleaciones específicas se emplean en aplicaciones de perforación y siderometalúrgicas por su dureza, resistencia a corrosión o una combinación de los dos factores. La industria papelera usa el titanio en equipos de encausado expuestos a medios corrosivos como por ejemplo los gases de cloro.[79]​ Otras aplicaciones industriales del titanio incluyen la soldadura ultrasónica, la soldadura por onda[80]​ y la pulverización catódica.[81]​ El tetracloruro de titanio TiCl4 es un intermediario importante en la obtención de dióxido de titanio TiO2; se emplea en la Ziegler-Natta, y también se usa en la fabricación de vidrio iridiscente y cortinas de humo.[10]

Aplicaciones de consumo y arquitectónicas

El metal de titanio se utiliza en diversas aplicaciones en la automoción, particularmente en el automovilismo y el motociclismo, donde la reducción de peso manteniendo la resistencia y rigidez es un factor crítico.[82]

Este metal es por lo general demasiado caro como para ser comercialmente lucrativo en el mercado general, excepto en productos de alta gama. Algunos modelos de Chevrolet Corvette incluyeron tubos de escape hechos con titanio,[83][84]​ y el motor supercargado de los Corvette Z06 usa válvulas de entrada de titanio sólido y ligero, para conseguir una mayor resistencia al calor.[85]

El titanio se emplea también en muchos utensilios deportivos, como por ejemplo raquetas de tenis, palos de golf, mangos de los palos de lacrosse, rejas para cascos de cricket, hóckey, lacrosse y fútbol americano, y marcos y componentes de bicicletas.[86]​ Las aleaciones de titanio pueden utilizarse también en las monturas de gafas, aumentando su coste pero consiguiendo una reducción de peso y evitando posibles alergias en la piel. Muchos equipos de acampada están hechos de titanio, incluyendo utensilios de cocina, linternas y espeques, que resultan más caros que los utensilios tradicionales de acero y aluminio pero ofrecen un menor peso sin pérdida de dureza y resistencia. El titanio también se usa en la fabricación de herraduras que resultan más ligeras y duraderas que las de acero.[87]

Detalle de la cubierta de titanio del Museo Guggenheim Bilbao

Debido al avance en las técnicas de fabricación de metales y el menor peso en comparación con metales más tradicionales, el uso del titanio en la fabricación de armas de fuego está cada vez más extendido.[88]​ Por estos mismos motivos se utiliza también en la fabricación de las carcasas de determinados modelos de computadoras portátiles.[89]​ En ocasiones también se ha usado el titanio en aplicaciones arquitectónicas. El memorial de 40 m de altura en honor de Yuri Gagarin en Moscú está hecho de titanio debido al color de este metal y a su asociación con la industria aeroespacial.[90]

El Museo Guggenheim de Bilbao y la Cerritos Millennium Library en Cerritos, California, fueron los primeros edificios en Europa y Norteamérica respectivamente en construirse con una cubierta de paneles de titanio.[76]​ Otras construcciones con cubiertas de titanio incluyen el edificio Frederic C. Hamilton en Denver, Colorado[91]​ y el Monumento a los Conquistadores del Espacio de 107 m de altura en Moscú.[92]

Joyería

Es habitual el uso del titanio en los diseños de joyería, gracias a su durabilidad y propiedades inertes que hacen de este metal una buena elección para evitar posibles alergias y resistir al agua.[87]​ Puede emplearse en forma de aleación con oro, comercializado como oro de 24 quilates, ya que el 1 % de Ti en la aleación no es suficiente para que se rebaje esta calificación. Las piezas hechas con esta aleación adquieren una dureza equivalente a las de 14 quilates, aumentando así su durabilidad.[93]

La durabilidad, ligereza y resistencia de este material lo hacen muy útil en la producción de cubiertas para relojes,[87]​ y algunos artistas han trabajado con titanio en la producción de esculturas, objetos decorativos y muebles.[94]​ Debido a su inercia y capacidad de adquirir varios colores, el titanio es un metal habitual en los piercings corporales.[95]​ Los diferentes colores de estos se obtienen por medio de anodización, variando el grosor de la capa exterior de óxido.[96]

Relación entre tensión eléctrica (voltaje) y el color para el titanio anodizado. (Cateb, 2010)

Su uso en monedas de curso no legal y medallas conmemorativas es algo menos habitual. Como ejemplos, en 1999 Gibraltar hizo pública la primera moneda de titanio, en celebración del nuevo milenio, y el equipo de rugby australiano Gold Coast Titans premió con una medalla de titanio puro a su jugador del año.[97]

Aplicaciones médicas

El titanio tiene múltiples aplicaciones médicas gracias a su biocompatibilidad, incluyendo herramientas quirúrgicas e implantes médicos.[42]​ Para estos propósitos el titanio suele emplearse en aleaciones con entre un 4 % y 6 % de aluminio y un 4 % de vanadio.[98]

Gracias a esta facilidad inherente para integrarse en los huesos, resulta muy útil en los implantes dentales y ortopédicos, que pueden llegar a tener una vida útil de hasta 30 años.[42]​ Estos implantes se benefician de la baja constante elástica que posee el titanio para asemejarse el máximo posible a la de los huesos. Esto consigue que las cargas se repartan de forma más equitativa entre los huesos y el implante, consiguiendo un menor índice de degradación en los huesos y reduciendo la posibilidad de complicaciones médicas relacionadas con el propio implante. Sin embargo, la rigidez de las aleaciones de titanio es el doble de la del hueso, por lo que los huesos adyacentes reciben una menor carga y pueden sufrir deterioro.[99]

Al ser un metal no ferromagnético, los pacientes con implantes de titanio pueden ser examinados con seguridad mediante imágenes por resonancia magnética. La preparación del titanio para su uso en implantes corporales requiere que se trate bajo un arco de plasma de alta temperatura para eliminar los átomos superficiales, exponiendo los átomos subyacentes de titanio en el proceso.[42]

Almacenaje de residuos nucleares

La resistencia a la corrosión del titanio hizo que los contenedores de este material fueran investigados para su uso en el almacenaje a largo plazo de residuos nucleares, determinando que es posible fabricar contenedores que pueden durar hasta 100 000 años siempre que el proceso cumpla una serie de condiciones de fabricación determinadas para reducir los posibles defectos.[100]​ Puede también emplearse como protector antigoteo sobre otros tipos de contenedores para ayudar en la contención de los residuos guardados en ellos.[101]

Precauciones

El titanio no es tóxico aún en grandes dosis y no desempeña ningún papel biológico natural en el cuerpo humano.[21]​ Se estima que los humanos ingieren una cantidad de 0,8 miligramos de titanio cada día, aunque en su mayoría es expulsado posteriormente sin que el cuerpo lo absorba.[21]​ Sin embargo, el titanio sí tiene tendencia a acumularse biológicamente en tejidos que contienen sílice,[102]​ y un estudio de 2011 indicó una posible conexión entre el titanio y el síndrome de la uña amarilla.[103]​ También hay indicios de la existencia de un mecanismo desconocido en algunas plantas que usarían el titanio para estimular la producción de carbohidratos y ayudarles a crecer, lo que explicaría por qué muchas plantas contienen entre 1 y 2 partes por millón de titanio, llegando hasta las 80 partes por millón en los géneros Equisetum y Urtica.[21]​ Las especies de hongos Marasmius oreades y Hypholoma capnoides pueden bioconvertir el titanio en suelos contaminados con este metal.[104]​ En forma de polvo o virutas, el metal de titanio presenta un riesgo significativo de incendio, y al calentarse en el aire también existe un riesgo de explosión.[105]​ Los métodos de extinción del fuego basados en agua y dióxido de carbono no son efectivos con el titanio ardiendo, por lo que se requiere el uso de extintores de clase D para tratar con incendios causados por este metal.[5]​ Cuando se emplea en la producción o manejo de cloro debe tenerse la precaución de usar el titanio solo en lugares en los que no se exponga a gas seco de cloro, ya que puede provocar un fuego.[106]​ El titanio también puede llegar a arder cuando se pone en contacto una superficie que aún no consiguió el estado de oxidación con oxígeno líquido.[107]

  1. «Standard Atomic Weights» [Pesos atómicos estándares] (en inglés). Commision on Isotopic Abundances and Atomic Weights. Consultado el 16 de octubre de 2015. 
  2. Andersson, N. (2003). «Emission spectra of TiH and TiD near 938 nm» [Espectros de emisión de TiH y TiD cerca de 938 nm]. J. Chem. Phys. (en inglés) 118: 10543. Bibcode:2003JChPh.118.3543A. doi:10.1063/1.1539848. Archivado desde el original el 9 de febrero de 2012. 
  3. a b c d e f g h «Titanium». Encyclopædia Britannica (en inglés). 
  4. a b c d e f g h i j k l Lide, D. R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86ª edición). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
  5. a b c d e f g h i The History and Use of Our Earth's Chemical Elements: A Reference Guide (en inglés) (2ª edición). Westport, CT: Greenwood Press. ISBN 0-313-33438-2. 
  6. Donachie, 1988, p. 11
  7. a b c Barksdale, 1968, p. 738
  8. a b c d e f «Titanium». Columbia Encyclopedia (en inglés) (6ª edición). Nueva York: Columbia University Press. 2000-2006. ISBN 0-7876-5015-3. 
  9. a b c Barbalace, Kenneth L. (2006). «Periodic Table of Elements: Ti – Titanium» [Tabla periódica de los elementos: Ti - Titanio]. Consultado el 26 de diciembre de 2006. 
  10. a b c d e f Stwertka, Albert (1998). «Titanium». Guide to the Elements (en inglés). Oxford University Press. pp. 81-82. ISBN 0-19-508083-1. 
  11. Donachie, 1988, J.2
  12. a b c d e Barksdale, 1968, p. 734
  13. Omega phase in materials (en inglés) 27 (3-4). doi:10.1016/0079-6425(82)90002-0. 
  14. Puigdomenech, Ignasi (2004). «Hydra/Medusa Chemical Equilibrium Database and Plotting Software» [Base de datos equilibrio químico Hydra / Medusa y software de trazado]. KTH Royal Institute of Technology. Archivado desde el original el 5 de junio de 2013. 
  15. a b c d e f Emsley, 2001, p. 453
  16. Casillas, N.; Charlebois, S.; Smyrl, W. H.; White, H. S. (1994). «Pitting Corrosion of Titanium». J. Electrochem. Soc. (en inglés) 141 (3): 636-642. doi:10.1149/1.2054783. 
  17. Forrest, A. L. (1981). «Effects of Metal Chemistry on Behavior of Titanium in Industrial Applications». Industrial Applications of Titanium and Zirconium [Aplicaciones Industriales del Titanio y Zirconio] (en inglés). p. 112. 
  18. a b c d e United States Geological Survey. «USGS Minerals Information: Titanium» (en inglés). 
  19. a b c Barksdale, 1968, p. 732
  20. Buettner, K. M.; Valentine, A. M. (2012). «Bioinorganic Chemistry of Titanium». Chemical Reviews (en inglés) 112 (3): 1863. doi:10.1021/cr1002886. 
  21. a b c d e Emsley, 2001, p. 451
  22. Greenwood y Earnshaw, 1997, p. 958
  23. Greenwood y Earnshaw, 1997, p. 970
  24. Clugston, Michael; Flemming, Rosalind (2000). Advanced Chemistry (en inglés). OUP Oxford. p. 364. ISBN 9780199146338. 
  25. Banfield, J. F.; Veblen, D. R.; Smith, D. J. (1991). «The identification of naturally occurring TiO2 (B) by structure determination using high-resolution electron microscopy, image simulation, and distance–least–squares refinement». American Mineralogist (en inglés) 76: 343-353. 
  26. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1984). Chemistry of the Elements (en inglés) (1ª edición). Oxford: Pergamon Press. pp. 1121-23. ISBN 0-08-022057-6. 
  27. Liu, Gang; Huang, Wan-Xia; Yi, Yong (26 de junio de 2013). «Preparation and Optical Storage Properties of λTi3O5 Powder». Journal of Inorganic Materials (en chino) 28 (4): 425-430. doi:10.3724/SP.J.1077.2013.12309. 
  28. Bonardi, Antonio; Pühlhofer, Gerd; Hermanutz, Stephan; Santangelo, Andrea (2014). «A new solution for mirror coating in $γ$-ray Cherenkov Astronomy». Experimental Astronomy (en inglés) 38: 1. Bibcode:2014ExA....38....1B. arXiv:1406.0622. doi:10.1007/s10686-014-9398-x. 
  29. Greenwood y Earnshaw, 1997, p. 962
  30. Hanaor, D. A. H.; Chironi, I.; Karatchevtseva, I.; Triani, G.; Sorrell, C. C. (2012). «Single and Mixed Phase TiO2 Powders Prepared by Excess Hydrolysis of Titanium Alkoxide». Advances in Applied Ceramics (en inglés) 111 (3): 149-158. doi:10.1179/1743676111Y.0000000059. 
  31. Schubert, E. F. «The hardness scale introduced by Friederich Mohs» [Escala de dureza introducida por Friedrich Mohs] (pdf) (en inglés). Archivado desde el original el 31 de julio de 2013. 
  32. Truini, Joseph (1988). «Drill Bits». Popular Mechanics (en inglés) (Hearst Magazines) 165 (5): 91. ISSN 0032-4558. 
  33. Baliga, B. Jayant (2005). Silicon carbide power devices (en inglés). World Scientific. p. 91. ISBN 981-256-605-8. 
  34. Grote, Karl-Heinrich; Antonsson, Erik K. (2009). Springer Handbook of Mechanical Engineering (en inglés). Springer Science & Business Media. p. 629. ISBN 9783540491316. 
  35. Seong, S.; Younossi, O; Goldsmith, B. W. (2009). Titanium: industrial base, price trends, and technology initiatives [Titanio: base industrial, tendencias de precios e iniciativas tecnológicas] (en inglés). Rand Corporation. p. 10. ISBN 0-8330-4575-X. 
  36. «Material Safety Data Sheet - Titanium(IV) chloride» [Hoja de datos de seguridad del material - Cloruro de titanio (IV)] (en inglés). Iowa State University. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016. 
  37. Johnson, Richard W. (1998). The Handbook of Fluid Dynamics [El Manual de Dinámica de Fluidos] (en inglés). Springer. pp. 38-21. ISBN 3-540-64612-4. 
  38. Coates, Robert M.; Paquette, Leo A. (2000). Handbook of Reagents for Organic Synthesis [Manual de Reactivos para la Síntesis Orgánica] (en inglés). John Wiley and Sons. p. 93. ISBN 0-470-85625-4. 
  39. van Arkel, A. E.; de Boer, J. H. (1925). «Darstellung von reinem Titanium-, Zirkonium-, Hafnium- und Thoriummetall» [Preparación de Titanio puro, circonio, hafnio y metal torio]. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie (en alemán) 148 (1): 345-350. doi:10.1002/zaac.19251480133. 
  40. Kissin, Yury (2008). Alkene Polymerization Reactions with Transition Metal Catalysts [Reacciones de polimerización de alqueno con catalizadores de metales de transición]. Studies in Surface Science and Catalysis (en inglés) 173 (1ª edición). Elsevier Science. Ch. 4. ISBN 978-0444532152. 
  41. Hartwig, J. F. (2010). Organotransition Metal Chemistry, from Bonding to Catalysis (en inglés). Nueva York: University Science Books. ISBN 189138953X. 
  42. a b c d e f g h Emsley, 2001, p. 452
  43. Gregor, William (1791). Beobachtungen und Versuche über den Menakanit, einen in Cornwall gefundenen magnetischen Sand [Observaciones y experimentos relacionados con la manacanita, una arena magnética encontrada en Cornualles] (en alemán) 1. Chemische Annalen. pp. 40-54, 103-119. 
  44. Gregor, William (1791). «Sur le menakanite, espèce de sable attirable par l'aimant, trouvé dans la province de Cornouilles» [Sobre la manacanita, una especie de arena magnética encontrada en el condado de Cornualles]. Observations et Mémoires sur la Physique (en francés) 39: 72-78, 152-160. 
  45. Martin Heinrich Klaproth (1795). «Chemische Untersuchung des sogenannten hungarischen rothen Schörls» [Investigación química de la llamada turmalina húngara]. Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper (en alemán) (Berlín) 1: 233-244. 
  46. Roza, 2008, p. 8
  47. a b c Roza, 2008, p. 9
  48. a b Greenwood y Earnshaw, 1997, p. 955
  49. a b van Arkel, A. E.; de Boer, J. H. (1925). «Preparation of pure titanium, zirconium, hafnium, and thorium metal» [Preparación de titanio puro, zirconio, hafnio y torio metálico]. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie (en inglés) 148: 345-50. doi:10.1002/zaac.19251480133. 
  50. Yanko, Eugene (2006). «Submarines: general information» [Submarinos: información general] (en inglés). Archivado desde el original el 6 de abril de 2016. Consultado el 2 de febrero de 2015. 
  51. «VSMPO Stronger Than Ever» [VSMPO más fuerte que nunca]. Stainless Steel World (en inglés) (KCI Publishing B.V.) (30): 16-19. 2001. Consultado el 2 de enero de 2007. 
  52. Campbell, Flake C. (2012). Lightweight Materials: Understanding the Basics [Materiales ligeros: Comprendiendo lo básico] (en inglés). ASM International. p. 2. ISBN 9781615039906. 
  53. National Materials Advisory Board, Commission on Engineering and Technical Systems (CETS), National Research Council (1983), Titanium: Past, Present, and Future [Titanio: Pasado, Presente y Futuro] (en inglés), Washington, D. C.: National Academy Press, p. R9, NMAB-392 
  54. Defense National Stockpile Center (2008). Strategic and Critical Materials Report to the Congress. Operations under the Strategic and Critical Materials Stock Piling Act during the Period October 2007 through September 2008 [Informe Estratégico y de Materiales Críticos al Congreso. Operaciones bajo la Ley de Acumulación de Materiales Estratégicos y Críticos durante el Período de octubre 2007 a setiembre de 2008] (en inglés). United States Department of Defense. p. 3304. Archivado desde el original el 11 de febrero de 2010. 
  55. Bush, Jason (15 de febrero de 2006). «Boeing's Plan to Land Aeroflot» [Plan de Boeing para aterrizar Aeroflot]. BusinessWeek (en inglés). Archivado desde el original el 9 de abril de 2009. Consultado el 29 de diciembre de 2006. 
  56. DuPont (12 de setiembre de 2006). «U.S. Defense Agency Awards $5.7 Million to DuPont and MER Corporation for New Titanium Metal Powder Process» [La Agencia de Defensa de EE.UU. otorga $ 5,7 millones a DuPont y MER Corporation por el nuevo Proceso de Metal en polvo de Titanio]. Consultado el 1 de agosto de 2009. 
  57. «Roskill Information Services: Global Supply of Titanium is Forecast to Increase». PRNewswire (Londres). 19 de octubre de 2010. 
  58. «ISRO's titanium sponge plant in Kerala fully commissioned» [La planta de esponja de titanio de ISRO en Kerala está completamente equipada]. The Economic Times (en inglés). 10 de agosto de 2015. Consultado el 22 de diciembre de 2015. 
  59. Donachie, 1988, Ch. 4
  60. Barksdale, 1968, p. 733
  61. Chen, George Zheng; Fray, Derek J.; Farthing, Tom W. (2000). «Direct electrochemical reduction of titanium dioxide to titanium in molten calcium chloride». Nature (en inglés) 407 (6802): 361-364. Bibcode:2000Natur.407..361C. PMID 11014188. doi:10.1038/35030069. 
  62. Roza, 2008, p. 23
  63. «Titanium» [Titanio]. Microsoft Encarta. 2005. Archivado desde el original el 27 de octubre de 2006. Consultado el 29 de diciembre de 2006. 
  64. Donachie, 1988, p. 16
  65. ASTM International (2006). Annual Book of ASTM Standards (Volume 02.04: Non-ferrous Metals) [Libro Anual de Normas ASTM (Volumen 02.04: Metales no ferrosos)] (en inglés). West Conshohocken, PA. Sección 2. ISBN 0-8031-4086-X. 
  66. ASTM International (1998). Annual Book of ASTM Standards (Volumen 13.01: Medical Devices; Emergency Medical Services) [Libro Anual de Normas ASTM (Volumen 13.01: Dispositivos Médicos, Servicios Médicos de Emergencia)] (en inglés). West Conshohocken, PA. Secciones 2 & 13. ISBN 0-8031-2452-X. 
  67. Donachie, 1988, pp. 13-16
  68. Roza, 2008, p. 25
  69. «Titanium» [Titanio] (en inglés). CIEC Promoting Science at the University of York. 15 de enero de 2015. 
  70. AWS G2.4/G2.4M:2007 Guide for the Fusion Welding of Titanium and Titanium Alloys [AWS G2.4/G2.4M: Guía de 2007 para la soldadura por fusión de titanio y aleaciones de este]. Miami: American Welding Society. 2006. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2016. 
  71. Titanium Metals Corporation (1997). Titanium design and fabrication handbook for industrial applications [Manual de diseño y fabricación de titanio para aplicaciones industriales]. Dallas. Archivado desde el original el 9 de febrero de 2009. 
  72. «Solderability» [Solderabilidad] (en inglés). efunda.com. Consultado el 16 de junio de 2011. 
  73. Smook, Gary A. (2002). Handbook for Pulp & Paper Technologists (en inglés) (3ª edición). Angus Wilde Publications. p. 223. ISBN 0-9694628-5-9. 
  74. Moiseyev, Valentin N. (2006). Titanium Alloys: Russian Aircraft and Aerospace Applications [Aleaciones de titanio: Aeronaves rusas y aplicaciones aeroespaciales] (en inglés). Taylor and Francis, LLC. p. 196. ISBN 978-0-8493-3273-9. 
  75. a b Andrew E. Kramer (5 de julio de 2013). «Titanium Fills Vital Role for Boeing and Russia» [El titanio llena un papel vital para Boeing y Rusia]. The New York Times (en inglés). Consultado el 6 de julio de 2013. 
  76. a b Emsley, 2001, p. 454
  77. Sevan, Vardan (23 de setiembre de 2006). «Rosoboronexport controls titanium in Russia» [Rosoboronexport controla titanio en Rusia] (en inglés). Sevanco Strategic Consulting. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2012. Consultado el 26 de deciembre de 2006. 
  78. Donachie, 1988, p. 13
  79. Donachie, 1988, pp. 11-16
  80. Kleefisch, E. W. (ed.). Industrial Application of Titanium and Zirconium [Aplicación Industrial de Titanio y Zirconio] (en inglés). West Conshohocken, PA: ASTM International. ISBN 0-8031-0745-5. 
  81. Bunshah, Rointan F. (ed.). Handbook of Hard Coatings [Manual de recubrimientos duros]. Norwich, NY: William Andrew Inc. Ch. 8. ISBN 0-8155-1438-7. 
  82. Bell, Tom (2001). Funatani, Kiyoshi; Totten, George E., eds. Heat Treating [Tratamiento a base de calor]. Proceedings of the 20th Conference, 9–12 October 2000. ASM International. p. 141. ISBN 9781615032051. 
  83. Sherman, Don (2001). «Sports Cars Power» [Alimentación de Coches Deportivos]. Popular Science (en inglés) 259 (2): 68. ISSN 0161-7370. 
  84. Leffingwell, Randy (2015). Corvette: Seven Generations of American High Performance (en inglés). Motorbooks. p. 167. ISBN 9780760346631. 
  85. «Compact Powerhouse: Inside Corvette Z06’s LT4 Engine 650-hp supercharged 6.2L V-8 makes world-class power in more efficient package» [Powerhouse compacto: Dentro del motor LT4 de Corvette Z06 650-hp supercargado 6.2L V-8 se hace la clase de energía en paquete más eficiente del mundo] (en inglés). media.gm.com. 20 de agosto de 2014. 
  86. Davis, Joseph R. (1998). Metals Handbook [Manual de Metales]. ASM International. p. 584. ISBN 0-87170-654-7. 
  87. a b c Donachie, Matthew J. (2000). Titanium: A Technical Guide [Titanium: una guía técnica] (en inglés). ASM International. pp. 11, 255. ISBN 0-87170-686-5. 
  88. Luckowski, Stephen (9 de octubre de 2012), The Expanded Use of Titanium in the Services [El Uso Extendido del Titanio en los Servicios] (en inglés), Piccatinny Arsenal, NJ: U.S. Army Armament Research, Development & Engineering Center 
  89. «Apple PowerBook G4 400 (Original – Ti) Specs» [Especificaciones del Apple PowerBook G4 400 (Original - Ti)] (en inglés). everymac.com. Consultado el 8 de agosto de 2009. 
  90. Lütjering, Gerd; Williams, James Case (2007). «Appearance Related Applications». Titanium [Titanio] (en inglés). ISBN 978-3-540-71397-5. 
  91. «Denver Art Museum, Frederic C. Hamilton Building». SPG Media. 2006. Consultado el 26 de diciembre de 2006. 
  92. Blazing the Trail: The Early History of Spacecraft and Rocketry [Abriendo el Camino: La historia primitiva de la nave espacial y Rocketry] (en inglés). Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics. ISBN 1-56347-705-X. 
  93. Gafner, G. (1989). «The development of 990 Gold-Titanium: its Production, use and Properties» [El desarrollo del Titanium Gold 990: su producción, uso y propiedades]. Gold Bulletin (en inglés) 22 (4): 112-122. doi:10.1007/BF03214709. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2010. 
  94. «Fine Art and Functional Works in Titanium and Other Earth Elements» (en inglés). Archivado desde el original el 23 de febrero de 2012. Consultado el 8 de agosto de 2009. 
  95. «Body Piercing Safety» [Piercing en el cuerpo]. doctorgoodskin.com (en inglés). Consultado el 1 de agosto de 2009. 
  96. Alwitt, Robert S. (2002). «Electrochemistry Encyclopedia» [Enciclopedia de Electroquímica] (en inglés). Archivado desde el original el 2 de julio de 2008. Consultado el 30 de deciembre de 2006. 
  97. Turgeon, Luke (20 de septiembre de 2007). «Titanium Titan: Broughton immortalised» [Titanio Titan: Broughton inmortalizado]. The Gold Coast Bulletin (en inglés). Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2013. 
  98. «Orthopaedic Metal Alloys» [Aleaciones metálicas ortopédicas] (en inglés). Totaljoints.info. Consultado el 27 de setiembre de 2010. 
  99. «Titanium foams replace injured bones» [Espumas de titanio reemplazan huesos dañados]. Research News (en inglés) (Fraunhofer-Gesellschaft). 2010. Consultado el 27 de setiembre de 2010. 
  100. Shoesmith, D. W.; Noel, J. J.; Hardie, D.; Ikeda, B. M. (2000). «Hydrogen Absorption and the Lifetime Performance of Titanium Nuclear Waste Containers» [Absorción de hidrógeno y el rendimiento durante toda la vida de los contenedores de residuos nucleares de titanio]. Corrosion Reviews (en inglés) 18 (4-5). doi:10.1515/CORRREV.2000.18.4-5.331. 
  101. Proof of Safety at Yucca Mountain [Prueba de seguridad en Yucca Mountain] (en inglés) 310. doi:10.1126/science.1112786. 
  102. Fujioka, K.; Hanada, S.; Inoue, Y.; Sato, K.; Hirakuri, K.; Shiraishi, K.; Manome, Y. (2014). «Effects of Silica and Titanium Oxide Particles on a Human Neural Stem Cell Line: Morphology, Mitochondrial Activity, and Gene Expression of Differentiation Markers». International Journal of Molecular Sciences (en inglés) 15 (7): 11742-11759. doi:10.3390/ijms150711742. 
  103. Berglund, Fredrik; Bjorn Carlmark (2011). «Titanium, Sinusitis, and the Yellow Nail Syndrome» [Titanio, Sinusitis y el Síndrome de las Uñas Amarillas]. Biological Trace Element Research (en inglés) 143 (1): 1-7. PMC 3176400. PMID 20809268. doi:10.1007/s12011-010-8828-5. 
  104. Carmen Cristina Elekes; Gabriela Busuioc. «The Mycoremediation of Metals Polluted Soils Using Wild Growing Species of Mushrooms» [La Micorremediación de metales contaminados por el uso de especies silvestres de hongos] (pdf). Engineering Education (en inglés). 
  105. Cotell, C. M.; Sprague, J. A.; Smidt, F. A. (1994). ASM Handbook: Surface Engineering [Manual ASM: Ingeniería de Superficies] (en inglés) (10ª edición). ASM International. p. 836. ISBN 0-87170-384-X. 
  106. Compressed Gas Association (1999). Handbook of compressed gases [Manual de gases comprimidos] (en inglés) (4ª edición). Springer. p. 323. ISBN 0-412-78230-8. 
  107. Solomon, Robert E. (2002). National Fire Prevention Association, ed. Fire and Life Safety Inspection Manual [Manual de Inspección de Seguridad de Vida contra Incendios] (en inglés) (8ª edición). Jones & Bartlett Publishers. p. 45. ISBN 0-87765-472-7. 

BerilioMagnesioPotasioEscandioSodioArgónBoroCalcioCarbonoCloroFlúorHelioHidrógenoLitioNeónNitrógenoOxígenoFósforoSilicioSulfurEstañoUranioZincCirconioAluminium-lithium alloyAlnicoBirmabrightDuraluminioHiduminiumHydronaliumItalmaMagnalioAleaciones de aluminioY alloyMetal de WoodMetal de RoseChromium hydrideNicromoMegalliumEsteliteVitalioBeryllium copperVellón (aleación)LatónCalamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMetal MuntzPinchbeck (alloy)TombacBronceBronce de aluminioArsenical bronzeMetal de campanaFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalPhosphor bronzeOrmoluMetal de espejosConstantánCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCunifeCuproníquelCymbal alloysDevarda's alloyElectro (aleación)HepatizonManganinaMelchior (alloy)Alpaca (aleación)MolybdochalkosOro nórdicoShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanoColored goldRhoditaCrown goldElinvarMetal de FieldFernicoFerroalloyFerrocerioFerrocromoFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvarFundición de hierroIron–hydrogen alloyArrabioKanthalKovarStaballoyAcero bulatAcero de crisolAcero 41xxAcero de DamascoMangalloyAcero rápidoMushet steelMaraging steelAcero microaleadoReynolds 531Acero eléctricoAcero elásticoAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoSanicro 28Acero quirúrgicoZeron 100Silver steelAcero para herramientasAcero cortenAcero wootzSolderTerneType metalElektron (alloy)Amalgama (química)Magnox (alloy)AlumelBrightrayCromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-metalPermalloySupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloyNaKMetal de MischTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideImán de samario-cobaltoArgentium sterling silverPlata de BritaniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldNitruro de titanioBabbitt (metal)Metal de BritaniaPeltreQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideVanadioCromoGermanioArsenicSelenioBromoKriptónXenónYodoTelurioTecnecioYttriumMolibdenoNiobioEstroncioRubidioCesioBarioLantanoHafnioTántalo (elemento)RenioWolframioOsmioIridioPlatinoMercurio (elemento)TalioPolonioÁstatoRadónFrancioRadio (elemento)ActinioRutherfordioSeaborgioBohrioHasioMeitnerioDarmstatioRoentgenioCopernicioNihonioFlerovioMoscovioLivermorioTenesoOganesónCerioPraseodimioNeodimioPrometioEuropioGadolinioTerbioDisprosioHolmioErbioIterbioTulioLutecioTorioProtactinioNeptunioAmericioCurioBerkelioCalifornioEinstenioFermioMendelevioNobelioLawrencioGrafenoElemento químico

This article uses material from the Wikipedia article "Titanio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry