Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Axelrod FB, Gold-von Simson G.).
Cifoescoliosis | ||
---|---|---|
Cifoescoliosis en una niña de diez años de edad con disautonomía familiar. | ||
Clasificación y recursos externos | ||
Especialidad | Genética médica | |
CIE-10 | M41, Q67.5 | |
CIE-9 | 737.30, 756.19 | |
CIAP-2 | L85 | |
Aviso médico | ||
[editar datos en Wikidata] |
La cifoescoliosis es una enfermedad en la que la columna vertebral presenta una curvatura anormal, vista tanto desde un plano frontal como desde uno sagital. Es una combinación de la cifosis y la escoliosis.
This article uses material from the Wikipedia article "Cifoescoliosis", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical