Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (flickr - Howard Dickins).
Un sujetapuertas es un objeto de decoración que sirve para mantener una puerta abierta.
Los sujetapuertas son objetos que se sitúan en la base de la puerta para evitar que se voltee a causa de las corrientes de aire. Típicamente, se trata de objetos lo suficientemente pesados como para sujetar la puerta en su lugar impidiendo que se cierre. Por ello, suelen estar fabricados de materiales metálicos, como el hierro.
Los sujetapuertas se sitúan en el lateral de la puerta, en el extremo más alejado de las bisagras. De este modo deben resistir una menor fuerza de empuje tal como se decuce de la ley de la palanca.
Existen básicamente dos tipos de sujetapuertas:
Los objetos que representan los sujetapuertas pueden ser de lo más variados: artículos vegetales (árboles, plantas, etc.), animales (gatos, perros, etc.), vehículos, etc. También se encuentran artículos originales como zapatos, quesos, etc.
This article uses material from the Wikipedia article "Sujetapuertas", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art