powered by CADENAS

Social Share

Transpaleta (27766 views - Basics)

Una transpaleta o transpalé es un aparato utilizado en almacenes para realizar diversas tareas relacionadas con la mercancía almacenada, tales como carga, descarga, traslado de unas zonas a otras del almacén y operaciones de picking. Una transpaleta está formada por una horquilla de dos brazos paralelos y horizontales unidos a un cabezal donde se sitúan las ruedas.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Transpaleta

Transpaleta

Una transpaleta o transpalé es un aparato utilizado en almacenes para realizar diversas tareas relacionadas con la mercancía almacenada, tales como carga, descarga, traslado de unas zonas a otras del almacén y operaciones de picking.

Una transpaleta está formada por una horquilla de dos brazos paralelos y horizontales unidos a un cabezal donde se sitúan las ruedas.

Tipos

Transpaleta manual

La transpaleta manual o transpaleta hidráulica constituye un equipo básico, por su sencillez y eficacia, y que tiene un uso generalizado en la manutención y traslado horizontal de cargas unitarias sobre palé, desde los lugares de operación -generalmente las máquinas- a los lugares de almacenamiento o viceversa los cuales pueden levantar un peso de 5,500 libras lo cual en los electrico no sucede.

Transpaleta eléctrica

La transpaleta eléctrica es una evolución de la transpaleta manual, incorpora un motor eléctrico que le permite desplazar las cargas con mayor facilidad. Se utilizan cuando las cargas, las distancias o la frecuencia de los movimientos de la carga sobrepasan los límites del manipulado manual.


Transpaleta eléctrica transportada en un camión.

La transpaleta eléctrica está pensada para el transporte de mercancías en todo tipo de distancias, para la carga y descarga en espacios reducidos o para la preparación de pedidos a bajo nivel de forma ocasional. Existen modelos con conductor dentro y fuera de la propia máquina, favoreciendo el confort del operario, pudiendo ir éste a pie o montado sobre la máquina.

Las transpaletas eléctricas funcionan con baterías que porporcionan una autonomía de 8 a 10 horas.

Otros nombres

En los diversos países hispoanohablantes se le denomina de muy diversas formas:

  • Carretilla elevadora manual: España
  • Mini: España
  • Pallet Jack: Estados Unidos
  • Portapalets: España, Chile
  • Transpaleta: España, Chile
  • Vaquilla: España
  • Yegua: Chile
  • Zorra: Argentina

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Transpaleta", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted