Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Campingaz (se pronuncia como 'camping gas', del francés), anteriormente Camping gaz, es una marca que comercializa principalmente bombonas de una mezcla comprimido de butano / propano[1] El gas suministrado en latas pequeñas y ligeras, desechables[2] diseñado para su uso como combustible, mientras que acampar y caravana Ning. El gas combustible se comprime a un líquido y se vende en contenedores metálicos azul característico. Para los cilindros recargables más grandes los contenidos son butano. [2] La marca también se utiliza en los aparatos fabricados para su uso con el gas: cocinas, lámparas, calentadores, parrillas, refrigeradores, etc., así como equipo de campamento más general, como sacos de dormir.
La empresa Camping Gaz fue fundada en Francia en 1949.[3] La introducción de una pequeña botella azul de gas recargable, directamente equipada con estufas especiales o linternas de camisa incandescente, hizo que la compañía se expandiera rápidamente a los mercados extranjeros. En 1996, Camping Gaz se convirtió en parte de Coleman, Inc.[4] (ahora parte de la Jarden Corporation). El nombre de la marca se cambió a Campingaz en 1998.
Masa del gas contenido
CV270 masa: 375g. Masa del frasco: 145g
CV470 masa: 640g. Masa del frasco: 190g
El combustible está en forma líquida, y se va evaporando en el interior de la bombona a medida que se consume, manteniéndose la presión de salida del gas mediante un mecanismo regulador.
Un tanque de 10 kg de butano (En España son de 12,5 kg) suministra aproximadamente 4 m³ de gas. Dado que el potencial calorífico es de 28.000 kcal/m³, (12,7 kWh/kg)[5] un tanque contiene 112.000 kcal.
Esto equivale aproximadamente a:
Dado que el GLP tiene más del triple del potencial calorífico que el gas natural, es necesario adaptar los quemadores cambiando los picos para tener la tercera parte del flujo (falta referencia).
Fuente de consulta: MONTIEL CASTRO José[1], Diccionario Espeleológico Mexicano (8a parte), p 12, Revista BASE DRACO N° 16, sep. 2000, México, D.F.
This article uses material from the Wikipedia article "Campingaz", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good