powered by CADENAS

Social Share

Lake Renegade (7494 views - Transportation - Air Water Earth)

El Lake LA-250 Renegade es un avión privado anfibio de seis asientos producido en los Estados Unidos desde 1982.[1]​
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Lake Renegade

Lake Renegade

Lake Renegade
Renegade, Seafury, Seawolf

Seawolf operado por la NOAA
Tipo Utilitario anfibio
Fabricante Lake Aircraft
Primer vuelo 1982
Desarrollo del Lake Buccaneer
[editar datos en Wikidata]

El Lake LA-250 Renegade es un avión privado anfibio de seis asientos producido en los Estados Unidos desde 1982.[1]

Diseño y desarrollo

El Renegade es una versión más potente y alargada del Lake Buccaneer, con el que comparte el certificado de tipo, y que le reemplazó en la cadena de producción.[2]​ A cambio, se obtuvo una ganancia en el número de variantes, incluyendo el militarizado LA-250 Seawolf, el LA-270 Turbo Renegade turbopropulsado y el LA-270 Seafury optimizado para recursos marítimos.[1][2]​ Como el Buccaneer, es un diseño convencional de ala media con tren de aterrizaje retráctil triciclo y motor montado en pilón en la parte frontal del fuselaje[3]

La versión Seawolf fue diseñada para el control ligero marítimo y presenta un punto de alta resistencia para el transporte de elementos en las alas, incluyendo bombas, misiles, ametralladoras o equipamiento de rescate.[3]​ Se dejó espacio para un radar en el frontal de la aeronave, por detrás del motor.[3][4]​ El Seafury incluye medidas mejoradas anticorrosión y un interior endurecido para mejorar su servicio en los entorno salados, así como un compartimiento de emergencia que transporta un bote de salvamento.[5]

Variantes

  • LA-250 Renegade - Buccaneer con un ancho de fuselaje de 97 cm., seis asientos, y motor Lycoming IO-540-C4B5
    • LA-250 Seawolf – Renegade militarizado con puntos de anclaje y espacio para radar
  • LA-270 Turbo Renegade - Renegade con motor Lycoming TIO-540-AA1AD mejorado hasta 270 c.v. (200 kW)
    • LA-270 Seafury - Renegade para condiciones saladas

Especificaciones técnicas (LA-250)

Fuente: Jane's All the World's Aircraft 1984–85, 431

  1. a b Taylor 1989, 932
  2. a b Simpson 1995, 226
  3. a b c Jane's All the World's Aircraft 1985–85, 432
  4. Simpson 1995, 227
  5. Simpson 1995, 228

Citas

  • Jane's All the World's Aircraft 1984–85. Londres: Jane's Publishing. 
  • Simpson, R. W. (1995). Airlife's General Aviation. Shrewsbury: Airlife Publishing. 
  • Taylor, Michael J. H. (1989). Jane's Encyclopedia of Aviation. Londres: Studio Editions. 


This article uses material from the Wikipedia article "Lake Renegade", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht