powered by CADENAS

Social Share

Bentley Continental GT (12373 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

El Bentley Continental GT es un automóvil deportivo de gran turismo del fabricante inglés Bentley. Es un 2+2 plazas con motor delantero longitudinal y tracción a las cuatro ruedas. Se ofrece con carrocerías coupé y descapotable de dos puertas ("Continental GTC"), puestos a la venta en mediados de 2003 y fines de 2006 respectivamente. Algunos de sus rivales son el Aston Martin DB9, el Ferrari 612 Scaglietti, el Mercedes-Benz Clase CL, el Jaguar XK y el Rolls-Royce Wraith. Su motor a gasolina es un 12 cilindros en W de 6.0 L de cilindrada con doble turbocompresor y 560 CV de potencia máxima. Debido a esto, y al peso de 2400 kg, tiene un consumo medio de 17,1 L/100 km según la norma europea. A principios de 2008 se puso a la venta la versión "Continental GT Speed" con el mismo motor que la versión básica pero potenciado a 600 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 s, tiene una velocidad máxima de 326 km/h, y consume 16,6 L/100 km. En el Salón del Automóvil de Fráncfort del año 2011 se presentó una actualización de la versión GTC cuya comercialización comenzó a finales del mismo año. En ella se actualiza el motor que sigue siendo el W12 de seis litros de cilindrada pero que ahora rinde una potencia máxima de 575 CV. Apareció en la película 2012, además de aparecer en videojuegos como Asphalt 8:Airborne y/o sagas de Need For Speed
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Bentley Continental GT

Bentley Continental GT

Bentley Continental GT

Empresa matriz Grupo Volkswagen
Fabricante Bentley Motors Limited
Período 2003-presente
Fábricas Crewe, Inglaterra
Predecesor Bentley Continental R
Bentley Continental T
Tipo Gran turismo
Segmento Segmento F
Carrocerías Cupé dos puertas
Descapotable dos puertas
Largo / ancho
/ alto / batalla
4804 / 1916 / 1390 / 2745 mm
Peso 2385 kg
Diseñador Dirk van Braeckel
[editar datos en Wikidata]

El Bentley Continental GT es un automóvil deportivo de gran turismo del fabricante inglés Bentley. Es un 2+2 plazas con motor delantero longitudinal y tracción a las cuatro ruedas. Se ofrece con carrocerías coupé y descapotable de dos puertas ("Continental GTC"), puestos a la venta en mediados de 2003 y fines de 2006 respectivamente. Algunos de sus rivales son el Aston Martin DB9, el Ferrari 612 Scaglietti, el Mercedes-Benz Clase CL, el Jaguar XK y el Rolls-Royce Wraith.

Su motor a gasolina es un 12 cilindros en W de 6.0 L de cilindrada con doble turbocompresor y 560 CV de potencia máxima. Debido a esto, y al peso de 2400 kg, tiene un consumo medio de 17,1 L/100 km según la norma europea. A principios de 2008 se puso a la venta la versión "Continental GT Speed" con el mismo motor que la versión básica pero potenciado a 600 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 s, tiene una velocidad máxima de 326 km/h, y consume 16,6 L/100 km.

En el Salón del Automóvil de Fráncfort del año 2011 se presentó una actualización de la versión GTC cuya comercialización comenzó a finales del mismo año. En ella se actualiza el motor que sigue siendo el W12 de seis litros de cilindrada pero que ahora rinde una potencia máxima de 575 CV.

Apareció en la película 2012, además de aparecer en videojuegos como Asphalt 8:Airborne y/o sagas de Need For Speed

Competición

El Bentley Continental GT hizo una curiosa aparición en el Rally de Gran Bretaña de 2012 (fuera de la competición) pilotado por Kris Meeke durante el tramo Sweet Lamb disputado el primer día de carrera, formando parte de un reportaje para el programa de televisión Top Gear.[1]

La compañía firmó un acuerdo en 2012 con M-Sport para la adaptación del modelo Continental a la categoría GT3.[2]

Rendimiento

Para versión Convertible 2012

  • 0-60 mph: 4.912 s
  • 0-100 mph: 11.28 s
  • 1/4 milla: 13.27 @ 109.8 mph s
  • Velocidad máxima: 190.66 mph

Galería

  1. www.wrc.com. «¿Cuál fue el mejor momento de 2012?». Consultado el 18 de diciembre de 2012. 
  2. www.wrc.com. «Acuerdo de colaboración entre M-Sport y Bentley». Consultado el 18 de diciembre de 2012. 


This article uses material from the Wikipedia article "Bentley Continental GT", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus