Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Randy C. Bunney, Great Circle Photography).
El timonel es la persona encargada de gobernar la dirección de una embarcación. Esto se hace mediante la acción sobre un timón, que dependiendo del tipo de embarcación puede ser de muchos tipos y funcionar de diferentes formas. A menudo se suele confundir al timonel con el capitán, (es un error muy extendido).
En el deporte del remo, el timonel es la persona encargada de llevar la dirección de la embarcación de forma adecuada, encargándose de efectuar las curvas necesarias, y en algunas modalidades, de dirigir y organizar las ciabogas (vueltas de 180º sobre una boya para cambiar el sentido de la marcha) dónde cobra mucha importancia la buena actuación del timonel.
This article uses material from the Wikipedia article "Timonel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht