powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Elementos de las máquinas (5110 views - Mechanical Engineering)

Una máquina está compuesta por una serie de elementos más simples que la constituyen, pudiendo definir como elementos de máquinas todas aquellas piezas o elementos más sencillos que correctamente ensamblados constituyen una máquina completa y en funcionamiento. Estos elementos de máquinas, no tienen que ser necesariamente sencillos, pero si, ser reconocibles como elemento individual, fuera de la máquina de la que forma parte, o de las máquinas de las que puede formar parte.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Elementos de las máquinas

Elementos de las máquinas

Elementos de las máquinas

Una máquina está compuesta por una serie de elementos más simples que la constituyen, pudiendo definir como elementos de máquinas todas aquellas piezas o elementos más sencillos que correctamente ensamblados constituyen una máquina completa y en funcionamiento.

Estos elementos de máquinas, no tienen que ser necesariamente sencillos, pero si, ser reconocibles como elemento individual, fuera de la máquina de la que forma parte, o de las máquinas de las que puede formar parte.

Tipos de elementos para máquinas

Según la tecnología a la que cada uno de estos elementos puede formar parte, podemos distinguir sus partes correspondientes.


Mecánicos

Son las piezas de metal o de otros materiales que constituyen los elementos de la máquina. Podemos diferenciar:

Elementos mecánicos constitutivos

Son los elementos que forman la estructura y forma de la máquina:

  1. Bancada
  2. Bastidor
  3. Soportes
  4. Carros móviles

Elementos de unión

Son los que unen los distintos elementos de la máquina:

  • Elementos de unión fija: dan lugar a una unión que una vez realizada no puede ser deshecha:
  1. Remache
  2. Soldadura
  • Elementos de unión desmontable,

(dan lugar a uniones que pueden ser desmontadas en un momento dado):

  1. Tornillo
  2. Pasador_(Mecánica)
  3. Grapa
  4. Presilla

Elementos de transmisión

Son los que trasmiten el movimiento y lo regulan o modifican según el caso:

  1. Árboles de transmisión
  2. Engranaje
  3. Husillo
  4. Cadenas y correas de transmisión
  5. Balancin

Elementos de pivotar y rodadura

Son los elementos que permiten el giro, deslizamiento o pivotaje de los elementos móviles, sin demasiado desgaste ni producción de calor:

  1. Cojinete
  2. Rodamiento
  3. Resbaladera
  4. Quicionera

Neumáticos

Los elementos de Neumática que forman parte de las máquinas son los que funcionan, hacen funcionar o regulan por aire comprimido:

  1. Válvulas
  2. Cilindros neumáticos
  3. Turbinas neumáticas

Hidráulicos

Los elementos de Hidráulica en máquinas son los que funcionan, hacen funcionar o regulan la circulación de un líquido, normalmente aceite hidráulico.

  1. Válvulas hidráulicas
  2. Cilindro hidráulico

Eléctricos

Son los elementos que se basan en la tecnología eléctrica, y que podríamos dividir:

Generadores de movimiento

Son los que alimentándose por una corriente eléctrica dan lugar a un movimiento mecánico:

  1. Motores: que dan lugar a un movimiento giratorio
  2. Solenoides: que dan lugar a un movimiento lineal, de longitud limitada

De control y maniobra

Permiten la regulación de otros elementos eléctricos:

  1. Pulsador
  2. Interruptor
  3. Conmutador
  4. Relé
  5. Contactor

Electrónicos

Dependiendo de la potencia de la máquina, los controles desde la perspectiva de la electrónica pueden ser PLC, DCL, Y PICs, todos estos son sistemas programables en los que con una configuración llamada SCADA, es posible observar y controlar el rendimiento de dicha máquina a través de una PC equipada con los periféricos de entrada adecuados.



This article uses material from the Wikipedia article "Elementos de las máquinas", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD