powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Amplificador búfer (8760 views - Electronics & PCB Engineering)

Un amplificador búfer (del inglés buffer amplifier), a veces llamado simplemente búfer, es un dispositivo electrónico que sirve para hacer adaptación de impedancias entre circuitos. Existen dos tipos básicos de búferes: de corriente y de voltaje.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Amplificador búfer

Amplificador búfer

Amplificador búfer

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Brews ohare. Vectorized by Magasjukur2).

Un amplificador búfer (del inglés buffer amplifier), a veces llamado simplemente búfer, es un dispositivo electrónico que sirve para hacer adaptación de impedancias entre circuitos. Existen dos tipos básicos de búferes: de corriente y de voltaje.

Búfer de corriente

Se utiliza para transferir una corriente desde un primer circuito, que tiene un nivel de salida de baja impedancia, a un segundo circuito con una entrada de alta impedancia. El búfer impide que el segundo circuito cargue demasiado al primero, provocando un funcionamiento incorrecto. En un búfer ideal la impedancia de entrada es cero y la impedancia de salida es infinita. En un búfer de corriente, la ganancia suele ser 1 y la corriente no varía.

Búfer de voltaje

Se utiliza para transferir una tensión de un primer circuito, que tiene un nivel de salida de alta impedancia, a un segundo circuito con un nivel de entrada de baja impedancia. El búfer impide que el segundo circuito cargue demasiado al primero, provocando un funcionamiento incorrecto. En un búfer ideal, la resistencia de entrada es infinita y la resistencia de salida es 0. En un búfer de voltaje, la ganancia suele ser 1, el voltaje no varía.

Implementaciones

Búferes de voltaje

Operacional

Un búfer de ganancia unidad se puede construir con un amplificador operacional seguidor de tensión. La señal se introduce por la entrada no inversora del amplificador operacional (Vin). A causa de la realimentación de la entrada inversora con la señal de salida, se obtiene la señal de entrada con ganancia de 1.

Transistores

También se pueden crear este tipo de dispositivos con transistores bipolares y NMOS. Como se puede observar, la implementación suele ser muy sencilla.

Tipo de amplificador MOSFET (NMOS) BJT (npn) Notas
gate/base común Usados comúnmente como búfer de corriente
drain/colector común La ganancia se acerca a la unidad, usados como búfer de voltaje, muy dependiente del beta del transistor.

Búferes de corriente

Estos búferes se realizan con la configuración de colector común de un transistor bipolar. Estos circuitos requieren de una fuente de corriente.



This article uses material from the Wikipedia article "Amplificador búfer", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics